Belden 扩展多功能自动化工具组合,以满足日益增长的 IIoT 连接需求
“制造商需要经济、直接的方式来连接遗留系统并构建新网络。他们需要灵活地管理各种复杂的现场自动化和控制任务,” <人>保罗·贾斯特>,Belden I/O 系统产品经理。“更新 <组织>LiN-Power> 系列提供最大的多功能性和成本效益。除了利用标准化协议外,这些产品还具有用户友好的集成和配置工具,无需专门的编程技能。”
增强 <组织>LiN-Power> 产品组合包括:
- 升级后的 <人>LiN-Power 多人>协议 I/O 模块 将独立于现场总线的自动化能力提升到新的水平。增加 16 个通用数字输入/输出 (16DIO) 通道,搭配跨 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 的跨协议功能,使其成为市场上用途最广泛的 I/O 模块。独特的“Flex-Bit 技术”还使得连接具有不同位图的传统机器变得非常简单。
- Lumberg Automation 的 IO-Link 系统已扩展,新增 <组织>LiN-Power> IO-Link集线器 具有 16 个数字输入。现在,IO-Link 设备、主站和集线器可以轻松连接,以便每个系统高效处理多达 132 个 I/O 信号。通过此解决方案,从被动系统升级到主动系统,或者在分布式环境中收集许多数字信号,具有财务和经济意义。通过 TMG IO-Link 设备工具,IO-Link 设备的集成和配置也变得轻而易举。
- 这 <组织>LiN-Power> DCU1 是第一款采用 M12 电源 L 编码技术的多协议分布式控制单元,现提供 16DIO 版本。经 UL 61010-1 认证, <组织>LiN-Power> 16DIO DCU 可以将新机器和现有机器通过 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 协议耦合到以太网网络,从而快速将现场总线机器转换为 IP 就绪设备。通过在单个设备内提供定制的自动化功能性能,DCU1 提高了整体自动化安全性并简化了机器透明度。
所有 LioN-Power 系统组件均设计用于在机器人、机器和材料处理、汽车和食品/饮料制造、运输和其他工业部门典型的恶劣和狭窄环境中运行。
欲了解更多信息 <组织>LiN-Power> 产品系列,请点击 这里。
在一个由 工业 <组织>物联网> (IIoT),可见性对于运营商来说至关重要,因为他们面临着日益增长的接收、分析和共享数据的需求。Belden 的工业连接解决方案正好满足了这些需求。随着联网机器的增多、数据量的增加以及生产力需求的提高,客户可以依靠 Belden 电缆、Lumberg Automation 和 Hirschmann 工业连接器来构建持久的完整通信基础设施。Belden 的定制系统提供高水平的性能和可靠性,帮助广泛的工业自动化应用处理智能、联网设备和强大分析的增长。
关于Belden
Belden、Belden Sending All The Right Signals、Lumberg Automation、Hirschmann 和 Belden 徽标是