经久耐用:面向未来的铁路运营商网络意味着什么
如今的技术就像一个移动的目标。猜测前方会发生什么就像轮盘赌游戏:你下注,然后等着看会发生什么。铁路运营商未来面临什么乘客需求?取消行程后自动补偿?削减线条?列车班次间隔仅为几秒钟?在旅途中随时抓拍视频事件?只有时间能够揭示结果。
掌握快速适应和简化这些即将到来的升级的能力,是铁路运营商现在优先考虑面向未来的概念的众多原因之一。但是,其他一些因素也在推动机构接受面向未来的基础设施:面向未来的服务提供了更大的收益,或者说更加物有所值。
让您的铁路网络基础设施具有未来优势,不仅意味着要为即将发生的事情做好准备,这样您就不会受到现有基础设施的限制,而且还意味着最大限度地降低与这些升级相关的成本。您可以轻松地采用和集成新兴技术和应用程序,同时知道您可以以经济高效的方式实现业务成果。
什么是面向未来的铁路网络基础设施?
面向未来的工业网络具有合适的硬件、设置和设计,以应对需求增长、用量变化和数据涌入。
因此,在设计面向未来的铁路网络时,以下特性非常重要:
- 实时响应变化的灵活性,以及快速添加新应用或高级功能而不会引发中断、紧张或停机的能力
- 适应需求和工作流起伏的可扩展性
- 安全性,用于保护信息和联网操作,同时防范恶意意图
- 易于管理,支持简单的移动、添加和更改
- 独立于供应商,支持任何平台、集成、应用和技术
采取分阶段方法实现未来优势
建立面向未来的铁路网络无需一蹴而就。例如,您不必在一夜之间就将并非基于通信的列车控制系统变成无人驾驶列车系统。
相反,这是一个循序渐进的过程,可以随着时间的推移逐步完成,以帮助您通过切实可行的方式实现目标。
例如,您可以将互联铁路解决方案作为单独的元素进行探索:
- 铁路网络
- 道路沿线网络
- 车站网络
- 主干网和OCC网络
这不仅减轻了您的预算压力,而且还让您在面临技术抉择时有时间考虑投入一种方案而舍弃另一种。(想想DVD与激光光盘或VHS与Betamax:在这些技术角逐中,每一场都有明显的赢家,步入歧途则代价高昂且难以补救。就铁路运营商而言,技术抉择可能涉及5G和Wi-Fi 6之间的决定。
铁路运营商需要为下一步做好哪些计划
在所有这些关于面向未来的讨论中,铁路运营商和运输机构究竟需要准备什么?虽然没有人确切知道,但有许多应用即将涌现并改变运营方式。现在为它们做好准备将降低成本并支持以后加快部署。
基于状态的预测性维护
面向未来的网络可以支持必要的数据、分析、监控和机器学习,以便实现预测性维护,从而在系统故障或停机发生之前预测维护需求。因此,可以在发生中断之前维护或更换设备或组件。
实时数据访问
连接乘客、司机和系统使每个人都可以访问有关票价、上下车、延误、旅行时间、上座率等的准确可靠的更新信息。这能让乘客满意,并帮助工作人员对日常操作飞速做出更明智的决策。
远程监测和控制
为了保持平稳运营,员工需要能够访问、监测和控制有关列车性能、位置、事件等的数据,无论他们身在何处 - 在办公桌前、与技术人员在现场或在城市的另一头,都能做到。
连接乘客移动设备
旅客和通勤者希望优化他们在交通中花费的时间。可以支持更强Wi-Fi连接的网络可以帮助他们做到这一点——无论他们是想流式传输高清视频内容、为项目生成RFP、滚动浏览社交媒体还是回复电子邮件。
提高物理和网络安全性
面向未来的铁路网络将支持任何必要的技术,以应对需要立即采取行动的情况:例如,火灾、故意破坏或预示着可能造成拥堵的人流形成。对于网络来说,面向未来就是持续警惕、零信任、持续监测和执行主动NAC(网络访问控制)以隔离无法立即验证的网络访问。
按照您的节奏控制您的系统
每个铁路运营商或运输机构在数字化转型过程中都面临着障碍,无论这些障碍涉及陈旧设备和现有基础设施还是通信协议。但这些挑战并不应当阻止您应对未来不可避免的数字化转型。
Belden可以帮助您创建迁移方案,将不同的系统和协议结合在一起,而无需更换或升级所有系统和设备,以确保互操作性和通信。可靠的迁移策略可帮助您按照自己的时间表成功构建基础。
我们较长的产品周期确保我们提供的技术不会过时或在短短几年之内更换。它旨在满足您需要长期支持的任何需求。
相关资源: