意大利博洛尼亚——11 月 26 日:新型高速列车 Freccia Rossa 中央车站控制室。2007 年 11 月 26 日,意大利米兰。

 

当今的技术就像一个移动的目标。猜猜看’未来就像一场轮盘赌:你下注,然后等着看会发生什么。什么将会 乘客需求 未来铁路运营商将如何应对?取消行程会自动获得补偿吗?消除线条?火车仅间隔几秒钟就开动?旅途中每个点都拍摄视频事件?只有时间才能告诉我们答案。

 

能够快速适应和简化这些即将到来的升级是铁路运营商现在优先考虑面向未来概念的众多原因之一。但其他因素也在推动机构向面向未来的基础设施迈进:面向未来的基础设施能够带来更大的收益,或者说更高的性价比。

 

确保铁路网络基础设施面向未来不仅意味着要为未来做好准备’即将到来,所以你不是’不受现有基础设施的限制,同时也最大限度地降低了与升级相关的成本。您可以轻松采用和集成新兴技术和应用程序,同时知道您可以以经济高效的方式实现业务成果。

 

什么是面向未来的铁路网络基础设施?

面向未来的工业网络具有合适的硬件、设置和设计,以应对需求增长、用量变化和数据涌入。

 

因此,在设计面向未来的铁路网络时,以下特性非常重要:

  • 灵活地 实时响应变化,并能够快速添加新应用程序或高级功能,无需中断、负担或停机
  • 可扩展性 以适应需求和工作流程的波动
  • 安全性,用于保护信息和联网操作,同时防范恶意意图
  • 易于管理,支持简单的移动、添加和更改
  • 独立于供应商,支持任何平台、集成、应用和技术

 

采取分阶段方法实现未来优势

建立面向未来的铁路网络并不像拨动开关那么简单。’例如,您不必在一夜之间将非基于通信的列车控制系统转变为无人驾驶列车系统。’

 

相反,它’是一个逐步的过程,可以随着时间的推移帮助您以切实可行的方式实现目标。

 

例如,您可以探索 互联铁路解决方案 作为单独的元素:

  • 铁路网络
  • 道路沿线网络
  • 车站网络
  • 主干网和OCC网络

这不仅可以减轻您的预算压力,而且还可以让您有时间在技术十字路口考虑您的选择,这可能需要您选择一种方法而不是另一种方法。(想想 DVD 与激光影碟或 VHS 与 Betamax 的较量:在这些技术之战中,每一场都有明显的赢家,而走错一步就会付出高昂的代价,并且难以维持。对于铁路运营商来说,技术十字路口可能涉及 5G 和 Wi-Fi 6。)

 

铁路运营商需要为下一步做好哪些计划

在所有这些关于未来保障的讨论中,铁路运营商和交通运输机构究竟需要做好哪些准备?尽管没有人确切知道,但即将出现的许多应用程序将改变运营方式。现在做好准备将会降低成本并支持以后更快的部署。

 

基于状态的预测性维护

面向未来的网络可以支持预测性维护所需的数据、分析、监控和机器学习,预测性维护可以在系统发生故障或停机之前预测维护需求。因此,可以在发生中断之前维护或更换设备或组件。

 

实时数据访问

连接乘客、司机和系统使每个人都可以访问有关票价、上下车、延误、旅行时间、上座率等的准确可靠的更新信息。这能让乘客满意,并帮助工作人员对日常操作飞速做出更明智的决策。

 

远程监测和控制

为了确保运营顺利进行,员工需要能够访问、监控和控制有关列车性能、位置、事件等的数据,无论他们身在何处—办公桌前、在技术人员现场还是在城市的另一边。

 

连接乘客移动设备

旅行者和通勤者希望优化他们在旅途中度过的时间。支持增强型 Wi-Fi 连接的网络可以帮助他们实现这一点—无论他们是想传输高清视频内容、为项目生成 RFP、浏览社交媒体还是回复电子邮件。

 

提高物理和网络安全性

面向未来的铁路网络将支持一切必要的技术,以应对需要立即采取行动的情况:例如火灾、故意破坏或人群聚集,表明可能出现瓶颈。对于网络而言,需要持续的警惕、 零信任、持续的监控和主动的 NAC(网络访问控制) 隔离无法立即验证的网络访问。

 

按照您的节奏控制您的系统

每个铁路运营商或交通运输机构在数字化转型过程中都会面临障碍,无论涉及的是传统设备和现有基础设施还是通信协议。但这些挑战’不必阻碍您实现未来不可避免的数字化转型。

 

Belden 可以帮助您创建迁移场景,将不同的系统和协议整合在一起—而无需更换或升级所有系统和设备—以确保互操作性和通信。可靠的迁移策略可帮助您按照自己的时间表成功构建基础。

 

我们较长的产品周期确保我们提供的技术不会’过时或需要在几年内更换。它’旨在满足您长期所需的任何需求。

 

 

 

相关资源:

 

作者简介

Sven Burkard

工业解决方案顾问

斯文·伯卡德 (Sven Burkard) 于 1998 年加入百通 (Belden) 旗下的赫斯曼 (Hirschmann) 担任区域销售经理,现在担任工业解决方案顾问,帮助公共交通客户审查其网络通信和网络安全需求、创建网络设计并在安装前演示概念验证。 系统部署后,他会提供技术支持和最佳实践培训。 作为一名经验丰富的工业网络应用工程师,Sven 将他的技能运用到具有关键任务需求的恶劣环境中。