工业自动化

规划CPG旧设备升级:需要考虑的4个问题

Aravind Kumar
需要更换旧设备时,您如何确保这些投资不会为CPG工厂数字化转型之旅带来挫折?

 

旧设备是每个制造商都在努力解决的问题,包括CPG工厂。毕竟,他们所依赖的许多机器制成之后可以持续使用几十年。

 

需要更换旧机器时,您如何确保这些重大资本投资不会为数字化转型旅程带来挫折?

 

大多数CPG公司在选择新设备时都关注流程:设备升级将如何改进您生产的任何产品,无论是化妆品、窗帘还是罐头食品?参与传统设备升级的关键决策者通常是负责工厂运营和生产一线的人员。

 

但是,在进行这些设备改进时,许多决策者往往会忽视的一点是,升级不仅可以在改进制造流程方面发挥关键作用,还可以改善机器操作人员的工作条件。

 

通过为操作人员连接有价值、准确和实时的数据,CPG设备升级(如果处理得当)使他们能够更高效地完成工作并进一步优化流程。

 

考虑升级过程中的连接

在投资新的CPG设备(如输送机、码垛机或灌装和封口机)时,务必要要注意连接功能。机器是否能够共享数据?能否支持远程管理?换句话说:是时候开始关心机器的内部运行以实现连接和协作了。

 

相比于在安装后发现设备难以操作或无法提供正确的性能数据,提前获得所需的数据要容易得多。在部署后对设备进行更换不仅需要更多的资金,而且还会导致生产中断,从而减少收入。

 

为了确保您的新CPG设备不仅能改善制造,还能改善机器操作员的工作条件,在升级传统设备时,您应该确定四个关键问题的答案。

 

1. 机器是否有静态IP地址?

很多时候,为CPG工厂购买的设备都有静态IP地址。机器始终配置为在该特定IP地址上工作。

 

虽然这在您的工厂中可能无关紧要,但如果您想将设备连接到您的OT网络,这就是需要考虑的事情。如果设备具有静态IP地址,则需要投资额外的硬件,以便可以转换IP地址,并将机器连接到网络。 

 

2. 机器的传感器是否使用IO-Link等技术连接? 

通常,机器配备传感器并连接到PLC和内部机器网络。然而在很多时候,这些机器都被设计为只收集最少的数据。

 

如果您希望将来访问更多数据以做出有关操作的决策,会发生什么情况?操作人员将需要比目前PLC提供的数据更多的数据。

 

例如,也许一台CPG设备提供了有关工作温度的数据,但您希望更好地了解设备的能耗数据,而PLC无法收集这些数据。

 

为了轻松关联这些数据点,如果机器内的传感器与IO-Link等技术连接,则可以提取此信息并将其与其他控制元件的数据相结合。这有助于操作人员更准确地了解流程和设备。

 

3. 机器是否支持安全远程访问?

如果您需要一台新机器,明智的做法是同时规划必要的网络基础设施。您可以利用送达的新机器改善该特定单元甚至整个工厂的OT网络,还可以利用这个机会连接附近的其他机器。

 

作为此过程的一部分,请确保您选择的设备将支持安全远程访问。同样,这可能不是当前运营的关键功能,却允许需要在其他位置访问工厂信息的员工、在现场却希望无需走到多个位置并现场监控不同生产线就能全面了解工厂车间情况的员工,以及需要访问设备以执行维护和监控的第三方供应商实现远程登录。

 

安全远程访问还有助于通过减少设备离线的时间来降低停机时间成本(因为技术人员不需要在机器现场调查和纠正问题)。

 

4. 机器依赖哪些通信协议?

通信协议是CPG设备的另一个考虑因素。机器的协议是开放的还是专有的?开放协议通常比专有协议更灵活、适应性更强。

 

您的机器所依赖的协议将决定以下内容:

  • 如何连接到机器
  • 如何从计算机中提取数据
  • 它可以与哪些其他机器“对话”
  • 哪些类型的数据可用

 

如何安排CPG设备升级的时间

投资旧设备升级时的最后一个考虑因素是:您将如何决定更换哪些设备以及何时更换?

 

很多时候,这些决策是基于制度知识和意见,或者哪台机器面临的计划外停机问题最严重。

 

然而,在您的工厂进行与设备相关的重大资本投资之前,先从较小的资本支出开始可能更有意义:建立系统和基础设施来监控和收集有关您当前所有机器和流程的数据。您从现有设备中收集的数据可以为您提供所需的信息,以便您做出明智周全的决策,例如应优先更换哪些机器,以及何时进行升级。

 

Belden可以帮助您构建统一、融合的基础设施,帮助您收集有效管理旧设备所需的数据,并在不影响性能、可用性或安全性的情况下规划升级。

 

我们的内部专家在成功规划和执行迁移方面拥有数十年的经验,可帮助CPG公司为未来做好准备,同时最大限度地利用对旧技术的现有投入资。请记住:现在规划未来可以使您的工厂为长期成功做好准备。

 

了解Belden客户创新中心如何帮助您领导工厂的数字化转型。

 

相关资源: