工业自动化

如何将您的网络数据和OT数据集中在一处

Mehul Shah和Jeremy Friedmar
通过打破老旧基础设施和零散数据带来的障碍,您的工厂可以同时管理其网络数据和OT数据,从而快速跟踪其工业4.0进程。

 

这是您工厂日常忙碌的一天。操作员在装配线上工作,监督制造运营并进行常规质量检查。突然,生产停止了。您收到了PLC停止工作的通知。每一秒的停机时间都会转化为收入损失。如何快速找出设备出现故障的原因,并使其再次运行呢?

 

在传统的制造环境中,当设备发生故障时,您可能会收到实时警报(这要归功于能够收集和报告OT数据的工具)。虽然这些系统可以在设备停止工作时通知您,但它们并不总是提供对根本原因分析的见解。

 

例如,PLC设备本身可能没问题。相反,意外停机可能是由网络拥塞或线缆断连引起的。由于OT数据无法提供这些关于网络性能的见解,您如何了解确切情况?

 

Belden的团队在一些自己的制造工厂中也经历过这种断连。由于我们无法将网络性能与OT数据联系起来,我们的团队有时会在停机或速度下降时却一无所知:是设备出现故障,还是网络问题影响了设备通信?

 

弥补OT数据与网络分析之间的缺口

到目前为止,还没有多少供应商能够提供一个合并了运营数据和网络分析细微差别的平台。虽然他们可能为两者提供解决方案,但这些解决方案是相互独立的。至少,如上例所示,OT数据管道和网络分析之间的这种脱节可能会给可见性和决策以及合规性、互操作性和兼容性带来挑战。

 

这意味着工厂在努力实现其数字化转型目标时必须经常与各种供应商交涉,并且如果他们想要关联OT数据和网络性能,他们通常必须通过复杂的手动业务流程来集成解决方案。

 

Belden注意到了这一行业缺口,并决定加以弥合,这不仅是为了帮助我们实现目标并改善我们自己的生产,也是为了帮助您加速数字化转型。

 

为此,我们扩展了Belden Horizon,创建了一套全面的软件和服务。因此,工厂现在可以访问一个可互操作的行业标准平台,该平台同时涵盖OT数据和网络分析,而且还支持边缘基础设施的集中管理。

 

OT数据分析:整理您的OT数据

数据能力是实现工业4.0目标所必需的。工厂经理必须能够“听到”他们的新旧工业资产传达的信息,然后分析这些信息以做出更好的决策。

 

Belden Horizon Data Operations(BHDO)通过打破陈旧基础设施和零散数据源带来的障碍,帮助您快速跟踪数字化之旅。您可以同时从新旧工业控制器和传感器收集数据,在边缘对其进行上下文转化和分析,然后将其发送到下游进行进一步处理。

 

下面介绍Belden Horizon Data Operations如何支持您的OT数据和运营。

 

1. 从工业资产中发现和收集数据

通过从I/O传感器、PLC和其他资产收集可用数据,它可以更全面地了解每台设备的情况。

 

在实现资产通信之前,Belden Horizon帮助工厂发现其所有工业资产及其支持的通信协议。然后,无论协议如何,Data Operations都可以进行数据收集。想想工厂车间里的所有设备。例如,当一台机器使用Modbus,另一台机器使用PROFINET时,它可以通过支持275多种协议来帮助您从这些资产以及许多其他资产中收集数据。

 

随着更多设备加入网络,这个问题变得越来越普遍,该平台可帮助您汇总数据和协议,以便将它们一起进行集成、分析和应用。

 

2. 情境化和分析数据

有了数据,您就需要了解其含义。Data Operations还使您能够情境化数据

 

例如:您有表示泵的温度和压力的数字,但这些数字在订单处理或当前班次运营中真正意味着什么?泵是否正常运行?任务功能信息通常保留在IT系统中,但Data Operations会将OT和IT数据合并到一个可理解的视图中。

 

从那里,您可以衡量实际性能,并得出有关超出常规参数的平均值、趋势和性能等内容的可操作见解。这使您能够回答有关制造效率、瓶颈、质量和生产力的关键问题。

 

3. 将数据集成并连接到端点

您拥有自己的数据,并且了解其含义 - 现在需要对其进行处理、分析和可视化,以便开展行动。

 

为了连接到端点并为您的OT、IT和数据科学团队创建完整的边缘到云数据图,您的数据很可能需要进入企业环境,无论是涉及云的环境还是位于其他位置的企业数据中心。

 

Data Operations可帮助您实现此目的,以便您可以深入了解运营中最重要的指标。

 

网络分析:管理边缘基础设施和网络性能

除了管理数据外,Belden Horizon软件还为您提供监控、分析和改进网络性能所需的一切,以便您迈向互联工厂

 

Belden Horizon Network Insights(BHNI)可帮助您发现工业和网络资产,并分析您的工业网络,从而深入了解网络性能和可靠性。

 

通过自动嗅探工业网络数据并生成有关其注意到的内容(如有线和无线网络上的异常、安全和性能问题)的见解,Network Insights可帮助您了解网络的运行情况。

 

它利用专有算法和机器学习模型来生成见解,帮助您监控和改进指标,例如:

  • 网络正常运行时间
  • 带宽和吞吐量
  • 延迟
  • 可靠性

最后,它还可以与任何供应商的网络设备配合使用,允许工厂使用最适合他们的网络设备,同时仍然可以获得所需的洞见。

 

通过结合数据和网络分析提高工厂绩效

Belden Horizon的软件和服务套件可帮助您在同一个平台内处理和管理数据和网络,同时实现边缘基础设施的集中管理。

 

Data Operations和Network Insights独立于供应商,它们协同工作,帮助您支持和利用OT数据和运营,同时管理网络性能。

 

我们一直在寻找方法来帮助您继续沿着工业4.0的道路前进。请经常回来查看,详细了解我们如何依靠OT数据和网络分析帮助您优化工厂性能。请关注我们的博客,随时了解更多信息!

 

 

相关资源:

网络访问控制是OT安全的重要组成部分

IT/OT融合在离散制造业中发生的早与迟

IT/OT面临的主要挑战:听取专家的意见