TIA明星奖获得者:为什么这个荣誉对Belden意义重大
今年早些时候,电信行业协会(TIA)首次选择表彰那些持续致力于ICT行业贡献和进步的个人。
想知道这些TIA奖项如何授予?该协会制定了一个自动化系统,用于衡量成员和参与公司在TIA计划中的参与情况,包括标准制定、技术项目和政府宣传。最活跃的公司和个人将被评为最佳表现者,成为TIA明星奖获得者。
今年,Belden自豪地宣布,技术解决方案架构师Henry Franc和智能楼宇技术与应用经理Ron Tellas因其行业影响力而荣获TIA明星奖。Belden还因其致力于推进电信并为未来持续的网络互操作性、功能和连接性铺平道路而被评为前5%明星奖得主。
Franc参与TIA近20年,最近被选为TR-42电信布线系统工程委员会主席,该委员会为用户拥有的建筑物以及医疗保健设施和数据中心中的电信布线基础设施制定和维护自愿性标准。
多年来,Tellas也在TIA发挥着积极作用,代表Belden参加了TIA TR-42电信布线系统工程委员会。他还积极参与许多其他行业计划,包括ISO WG3委员会、IEEE 802.3以太网工作组和NFPA 70规范制定小组3。
除了表彰我们的明星奖得主外,最近的TIA奖项公告也让我们有机会解释我们对标准制定的参与。请继续阅读,了解我们为什么要进行这些工作。
为什么标准很重要
布线标准是所有市场智能楼宇网络的基础,包括商业建筑、医疗保健设施和数据中心。它们提供有用的指导并确保技术和系统兼容、统一、安全和有效,即使它们是由不同的人在不同的时间制定的。
标准使制造商能够使用共同的媒体、连接器、测试方法和拓扑结构。然后,任何设计师、工程师或安装人员都可以使用他们的产品来创建基础设施解决方案,而不必担心兼容性问题。
结构化布线系统的设计因多种因素而异:业务需求、新兴技术、绿地与棕地以及所使用的产品类型。出于这个原因,标准也是为了支持不同应用的安装和设计一致性。
与为保护生命、肢体和财产而制定的规范(如NFPA生命安全规范或国家电气规范)不同,布线标准确立了最低性能水平。行业标准作为基线,通常设定最低的期望水平。在此基础上,知识渊博的专业人员可以超越技术规格,创造以客户为中心的解决方案,以满足独特的业务目标。例如,Belden使用标准作为性能的基线参考,并选择超过这些阈值,以提供行业领先的光缆和铜缆性能。
Belden在TIA标准制定中的作用
花时间阅读和理解布线标准很重要,我们认为行业专业人士应该这样做,以最大程度地减少停机时间、减少安装费用、简化MAC工作并更好地理解:
- 布线架构
- 布线类型
- 连接
- 距离
- 安装最佳实践
- 性能参数
- 测试要求
但是,在阅读这些标准必须创立出来之后才能阅读。制定过程是行业专家自愿付出时间的结果。例如,目前有超过1,000人在TIA的工程委员会任职。我们前面提到的TIA奖项正是协会对这些人的贡献的认可方式之一。
随着标准的发展,协作的方法允许各方提出自己的观点。对于一些专业人士来说,电气或光学性能可能是最重要的。对其他人来说,可靠性可能最重要。这些观点一直在讨论,直到达成妥协,然后纳入标准。
标准制定:回馈行业
通过积极参与TIA、IEEE、BICSI和ISO等组织,Belden与其他知名制造商、用户、顾问和其他行业专家一起,将提供制定布线标准的见解作为优先事项。
自第一个商业建筑标准制定以来,Belden代表就一直参与TIA标准的制定。我们在TIA内部有着悠久而受人尊敬的历史,这要归功于像Belden退休的体系和标准总监Paul Kish这样的领导人,他被认为是TIA TR-42标准的奠基人之一。
我们选择参与标准制定过程并不是为了赢得TIA的奖项,我们这样做还有很多其他原因。首先,我们的参与有助于我们了解标准是如何以及为什么以某种方式编写(以及为什么有些内容没有出现在标准中)。
其次,我们不仅要在可以制造的产品方面代表行业的能力,还要代表安装人员和最终用户的观点。我们的参与有助于确保标准与产品无关,并确保线缆和连接产品可以转变为以业务为中心的解决方案,使客户对其网络在今天和未来无缝运行充满信心。
Belden参与标准制定也符合我们的核心价值观:
- 客户决定我们的成功(除非我们的客户成功,否则我们不会成功。)
- 我们志在必得(我们专注于帮助每个人发挥最高水平的选项)
- 持续改进是我们的生活方式(我们认为流程、系统和技术总是可以变得更好)
- 我们追求卓越(我们希望创造最好的业务、最好的解决方案和最好的方式来为人们服务)
- 我们通过团队合作取得成功(我们相信,与同事、客户和行业的合作至关重要)
- 我们投资于人才(我们的内部专家是我们能够参与TIA和其他标准制定组织的原因)
换句话说:我们为您参与标准制定。我们希望确保这些行业标准能帮助您应对最棘手的网络和连接挑战。这只是我们回馈给我们这么多行业的一种方式。