智能楼宇

ICT集成商会对4类系统倍感兴奋的4个原因

Ron Tellas

2023版国家电气规范(NEC)在美国引入了一个新的电源电路类别。这可能改变未来建筑与技术的供电方式。

 

4类分类(现已纳入2023 NEC)旨在标准化经过改良的供电方式。4类有多个名称,包括故障管理电源系统、分组能量传输(PET)、Digital Electricity™(DE)、脉冲电源和智能传输系统等。这些系统具有唯一性和专业化,目前在法规中各有对应的章节。

 

这些系统如此独特的原因是什么?在额定电压高达450V的情况下,4类电路可提供与以太网供电(PoE)相似的低压电源便利性和安全性,然而,4类电路还能在数百米的范围内提供将近20倍于PoE的功率,从而提供了交流电源的安全替代方案。

 

与2级和3级类似,4级功率负载通常通过将电力和数据结合在单条线缆中的技术进行传输。

 

ICT集成商有众多的理由对这种新型电源电路感到兴奋,这里仅举例介绍其中几种!

 

1. 与2类/3类系统相同的安装过程

 

如上所述,4类系统将电力和数据结合到单条运行线缆内。该系统兼具了交流电源的功率和距离能力以及低压电源的便利性与安全性。

 

因此,4类线缆可以像2类或3类布线系统一样安装,而且具有与这些系统同等安全(甚至更加安全),同时提供更高的额定电压。

 

由于不需要管道或插座,因此集成商可以在无需聘请合格电工的情况下完成整个基础设施的安装。这不仅减少了安装人员的安装时间和成本,而且还将节省的费用和简化的进度表分润给客户。

 

这正是发生在拉斯维加斯Circa度假村和赌场的用例。这栋面积为120万平方英尺的塔楼的业主不想使用专用的交流电源,而是希望采用数字供电(4类系统)作为主干网配电基础设施,以降低能耗并创建一座智能楼宇。他们的愿景是使用DE为从照明和开关到室内温控和无线接入点的所有设备供电。

 

他们部署了Belden数字供电线缆,以支持塔楼的主干网配电基础设施;这些线缆经过优化,可以安全地在尽可能长的距离上扩展DE范围。

 

该项目的业主代表估计,由于使用了4类系统和Belden的DE线缆,而不是专用的交流电源,节省了200万至300万美元的建设成本。

 

2. 拓宽业务范围

 

随着4类系统进入主流,该系统将为集成商带来扩大业务提供范围的机会,从而带来更多的提成和更好的持续业务增长机会。作为集成商,您能为客户提供的业务类型越多,您与客户的关系就会变得更紧密。换言之,他们会成为忠实的回头客,因为他们可以依赖您来负责他们的技术和基础设施解决方案。

 

拉斯维加斯Circa度假村和赌场就是一个成功的范例。该物业的业主能够依靠较小的合作伙伴团队来设计和安装物业空间内的所有低电压系统,其中包括先进的建筑自动化、数字室内控制、无线接入点和PoE LED照明等。这一切均采用尖端的DE(4类)技术,而该度假村也因此成为拉斯维加斯市中心最智能的建筑。

 

3. 有机会获得经常性收入

 

智能楼宇系统几乎总是能为各方创造双赢局面。对最终用户来说,这些系统有助于减少能源使用、实现某些流程的自动化、提高住户舒适度,并提供数据和有价值的建筑洞察力,以帮助业主做出明智的决定。对集成商而言,这些系统则提供了另一个新机会:远程系统监控和主动管理,以及创造经常性收入的可能性。

 

数字供电等4类系统支持远程用电监控。据数字供电技术的开创者VoltServer介绍,该技术具有内置智能,可以从任何地点进行监测和控制。这可以实时跟踪功耗,支持记录电源事件和故障,并在不中断电力传输的情况下推出更新。

 

4. 为您的公司提供脱颖而出的机会

 

在您真正了解新兴技术与应用的内部工作原理和优势之后,客户将会视您为业界的思想领袖。当他们想要了解新型技术或在下一个项目中尝试一些新颖、创新的做法时,就会知道应该与谁合作:一个已经了解技术并能将其优缺点告知他们的集成商。

 

了解更多:集成商对4类系统的看法

 

Belden最近与NSCA和系统集成商ASD合作,探讨4类系统及其如何改变行业和集成商的业务。请随时点播观看该网络研讨会

 

相关链接:

 

业界首个UL认证的4类布线系统:Belden Digital Electricity™线缆

4级功率到来:电路级别之间的差异

4类系统