智能楼宇

从信息类到规范类的数据中心分类有多重要?

Henry Franc

超级碗体育馆场边的便携式机柜。特斯拉的车载数据捕捉与传输设备。集装箱解决方案中的小型边缘站点。工业厂房中的控制室。医院内的本地数据中心。为Google、Amazon和Microsoft等公司提供支持的超大规模数据中心。它们有什么共同之处?答案是它们都是数据中心。它们各有截然不同的需求,因为它们的用途也截然不同。

 

全球各地有无数的数据中心,为各类市场中数以千计的应用提供服务。每个数据中心的设计和构建都是为了支持特定的需求与应用。在定义和用例如此宽泛的情况下,相关行业如何才能开发出可以为所有类型的数据中心提供有用指导的标准?这无疑是一项艰巨的任务。

 

然而这正是ANSI/TIA-942数据中心电信基础设施标准的目标。该标准旨在阐明对数据中心及其物理基础设施的最低要求。除涵盖站点空间、布局、布线基础设施和环境考虑因素以外,ANSI/TIA-942还包括了关于数据中心可靠性和其他AMEP(建筑、机械、电气和管道)考虑因素的附件。

 

此附件包括四种数据中心分类或评级,与不同级别的基础设施弹性相关。较高的评级对应着较高的弹性水平。评级最初是与国际正常运行时间协会的分级数据中心分类系统合作创建以作为基础,具体如下:

 

  • 1:站点基础设施。针对物理事件提供有限保护的数据中心,使用单一容量组件和单一非冗余的分布路径为计算机设备提供服务。
  • 2:冗余容量组件站点基础设施。与第一个等级相比,可针对物理事件提供更佳保护的数据中心。其采用冗余容量组件和单一非冗余的分布路径为计算机设备提供服务。
  • 3:可同时维护的站点基础设施。能够抵御大多数物理事件的数据中心,包括前两个等级分类中包括的物理事件。其采用冗余容量组件和多个独立的分布路径为计算机设备提供服务。
  • 4:容错站点基础设施。能够抵御几乎所有的物理事件以保持可用性的的数据中心,包括前三个等级分类中包括的物理事件。其采用冗余容量组件和多个独立的分布路径为主计算机设备提供服务。4级数据中心的设计可在发生故障的情况下避免导致停机。

 

数据中心分类即将发生变化

 

在过去,这些数据中心分类被视为旨在提供信息。其目的是为用户提供在寻求特定程度的冗余、弹性以及意外事件中的复原能力时应予以考虑的建议和指导。

 

但是在2019年,TIA宣布了其TIA-942认证计划,该计划基于对标准的符合程度对数据中心设施进行认证。为此,当ANSI/TIA 942-C在今年晚些时候发布时,数据中心分类附件将从信息性转变为规范性,原因是ANSI/TIA-942标准中存在太多无法捕获的变量。这些指导方针将从自愿性质转为强制性,成为为达到一定的性能水平并获得TIA-942认证而必须采取的步骤。

 

ANSI/TIA-942提供了一个值得信赖的起点

 

虽然规范性附件中的数据中心分类所依据的理念很有价值,但也必须认识到,对规范标准的过度依赖并不能自动创建您想要或需要的数据中心(或可靠性级别)。在此情况下,TIA使用一份预定义清单来衡量可用性。这正是许多行业专业人士偏好信息性指南或考虑因素的原因,他们可以使用这些指南或考虑因素来做出基于环境的价值判断。标准仅仅将技术性能视为公认的价值,但在现实世界里还需要顾及更多基于价值的考虑因素,包括成本、用途、资源、时间和其他约束。

 

一刀切的方法很少适用于所有情况。此类方法不可能考虑到特定数据中心的任务,而且并非总是提供机会以实现创造性思维或做出最适合您的环境、应用、技术和人员的决策。

 

举例来说,正常运行时间在救死扶伤的医院环境中比在零售商店中更重要。在这两种环境中,对并行维护、容错电气系统和温度监测等方面的需求可能大相径庭。

 

另一个例子是,数据中心还会面临不同类型的物理事件。如果数据中心坐落在大型城市中心之间,并被大量的重型建筑所环绕,那么相比位于偏远地区的数据中心,为运营商创建不同的路径更有可能成为优先事项。

 

出于这些原因,我们认为附件表格可以作为一个坚实的起点。不过,在此基础上,您可以根据您的数据中心需求来确定自己的需求。

 

是否需要认证?

 

请记住,认证本身从来不是目标。相反,我们的目标是解决有关可用性与性能的实际问题。

 

如果数据中心认证很重要(例如假若您需要向客户证明数据中心已通过独立评估以满足ANSI/TIA-942的要求),那么认证当然有助于您满足这一需求。但是,同样至关重要的是您所做的决策符合您的环境的特定需求。

 

如果数据中心认证不是您的计划中的关键部分,那么可以考虑将有关数据中心分类的信息作为您必须达到的性能级别的基准。这可以为达到特定的性能级别提供指导。采取有意义的行动,并在此过程中始终牢记您的数据中心所担负的使命。如果表格中的某些内容与您的处境或需求不一致,则无需采纳(除非认证是优先事项)。否则,您也会发现您必须大量增加需求。

 

哪种选择适合您?

 

哪一项对您的数据中心项目最具价值:获得第三方审计或认证机构的批准,还是确认您的数据中心受到保护,同时能够按照您需要的方式执行和响应?

 

无论您的数据中心是您的业务存在的原因,还是对您的核心目标的补充,您都可以与Belden进行探讨。我们可以帮助您深入了解ANSI/TIA-942,确定哪种数据中心分类对您的目标最有意义,评估认证是否有益,并帮助您制定正确的决策。请联系我们的数据中心团队了解更多信息。

 

相关链接:

 

数据中心解决方案

网络保护始于基本的数据中心安全

数据中心风险评估对您下一个项目的价值