智能楼宇

应用与布线标准:它们是什么以及如何测试

Josh Goyke

当大多数行业专业人士考虑标准时,他们思考的是布线标准,特别是用于分类布线的ANSI/TIA-568标准。这些广为人知的布线标准定义了各种应用中对双绞线铜缆布线的最低性能要求。

 

根据这些分类布线标准进行测试的线缆面临100米通道的长度限制。因此,所有终端设备与电信机房之间的距离必须少于100米。随着行业向不同的应用(以太网、以太网供电[PoE]等)和不同的线缆类别(3类、5e类、6类、6A类等)发展,这一距离限制旨在减少混乱

 

随着越来越多的智能楼宇技术被用于改进效率、协作性与安全性,更多的低速设备和传感器被连接到企业网络。不可避免的是,其中一些设备距离最近的电信机房太远,无法遵守100米的距离限制规定。

 

当建筑业主出于各种原因而需要超出该距离时,例如在停车场安装监控摄像头、在多层大堂天花板上安装无线接入点、在仓库安装门禁系统,或是在漫长的走道上安装数字标牌屏幕,他们有以下几种选择:

 

  • 在距离设备100米的范围内添加新的电信机房
  • 使用需要本地电源的扩展器设备
  • 使用光纤布线
  • 使用混合线缆(铜缆和光纤组合)
  • 忽略TIA-568标准并延长分类线缆的距离

 

在大多数情况下,最实用和最具成本效益的选择是最后一种,即是将所使用的双绞线铜缆延长距离。这不需要额外的空间或设备,也不会导致新的潜在故障点。鉴于扩展范围不受TIA-568支持,可以使用应用标准作为指导。

 

应用标准与布线标准有何区别?

 

IEEE等应用标准考虑特定应用(如无线或以太网)在链路段上的运行能力,无论距离长短或使用的线缆类型。

 

Belden的RemoteIP线缆就是根据应用标准而非布线标准进行线缆设计的卓越示例。此款线缆可以与任何符合IEEE应用标准的设备或交换机配合使用,包括IP摄像头、建筑传感器、无线接入点和PoE LED照明设备

 

由于RemoteIP线缆可以为间距长达215米的连接设备提供数据和电力,因此在长度方面超出分类线缆两倍以上。在使用RemoteIP线缆的情况下,可分别在215米、200米和130米的范围内实现10 Mb/秒、100 Mb/秒和1 Gb/秒的传输速度。

 

这使得设备可以放置在任何所需之处,无需添加新的电信机房、扩展器、光纤布线或混合布线。

 

虽然这些线缆没有按照分类布线标准进行测试,但它们仍然是标准线缆,只不过是按照应用标准进行测试。

 

有什么区别?在遵循应用标准时,您必须遵循链路限制,这并非由长度定义,而是根据应用标准中的特征进行定义。

 

如果您注重应用标准和链路的电气限制,那么您可以通过降低线缆的数据速率来实现更长的距离,这适用于低速设备。这有助于降低插入损耗,同时延伸长度(扩展范围)。

 

测试扩展范围的应用性能

 

根据应用标准而不是布线标准进行测试有两种选择:

 

  1. 通道测试。通道包括电信机房交换机与终端设备之间的线缆。
  2. 永久链路测试。永久链路是通道的固定部分(不会变更或移动的部分)。永久链路不包括跳线或设备连线。

 

在测试特定应用的扩展范围时,应该根据特定于供应商的测试限制设置测试器,以便轻松执行通过/失败测试。

 

通过这种方式,您可以胸有成竹地对超过100米的布线进行性能测试,并验证是否出现性能下降问题。

 

相关链接:

 

基于应用的RemoteIP线缆

RemoteIP线缆:超越100米距离限制的新方法

扩展线缆覆盖范围的4项考虑因素