智能楼宇

在打击假冒伪劣通信线缆方面取得的重大进展

Ron Tellas

假冒伪劣、不合标准和品质低劣的通信线缆带来的问题远不止是性能低下,同时还会造成安全问题。

 

作为结构化布线行业的代言人,CCCA(通信线缆和连接协会)致力于向专业人员介绍对该行业至关重要的各种问题,并应对不合规、被盗和假冒伪劣结构化布线组件所带来的挑战。

 

作为CCCA的成员,Belden积极支持该组织的举措,以实现消费者保护法规的现代化,保护企业、社区、员工和消费者免受不合规通信线缆可能造成的伤害和损失。

 

最近,CCCA通过两项立法提案,帮助打击网络平台上销售被盗和假冒伪劣通信线缆的行为。

 

《安全购物法案》(通过电子商务中的假货筛查阻止平台出现有害商品)将要求Amazon、eBay或Facebook等网上市场在第三方使用网上市场平台销售假冒伪劣商品(如通信线缆),从而可能损害消费者的健康或安全的情况下,对版权和商标侵权承担责任。

 

《安全购物法案》中包含了以下要求:

 

  • 验证卖家信息(地址、身份、联系信息等)
  • 要求卖家同意其在平台销售的商品不会使用假冒商标
  • 设计和采取措施,在潜在的假冒伪劣商品上市和销售之前对其进行识别
  • 采取对惯犯实施禁令的政策

 

第二项立法是《消费者告知法案》,这是一项两党合作的法案,将包括执法部门、制造商、零售商和各种规模的网上市场在内的各方联合起来,共同保护消费者免受销售假冒伪劣和被盗商品(如通信线缆)的不良商家的侵害。

 

为方便监管机构和调查人员调查潜在的欺诈行为,《消费者告知法案》要求网上市场:

 

  • 收集和验证第三方大宗卖家的联系信息、银行账户详细信息和税号
  • 为消费者提供举报可疑市场活动的途径
  • 要求有一定规模的卖家向消费者公开其姓名、联系信息和实际地址

 

虽然《安全购物法案》仍在酝酿之中,但《消费者告知法案》已经作为2023年综合拨款法案的一部分获得通过,并于2022年12月29日由拜登总统签署成为法律。该法案将在2023年6月生效。

 

为什么关于假冒伪劣线缆的教育如此重要?

 

不合规和假冒伪劣通信布线产品可能会产生重大的健康与安全风险,更不用说会对关键基础设施造成破坏,并导致严重的停机和可靠性问题。

 

合规线缆通过了安全认证,并且采用适当的材料制成,而不合规的线缆可能使用易燃材料,并会在建筑物内蔓延火灾。某些不合规的材料燃烧时还可能产生有害烟雾。

 

CCCA表示,在UL牵头的一项研究中,100%的无认证线缆被检测出存在安全隐患,而且无法通过安全测试。

 

如何识别假冒伪劣线缆

 

确保安全和性能的最佳方法是依靠值得信赖的制造商和分销商来提供您所需的通信布线解决方案。

 

如果您不确定项目中使用的某些线缆,以下是一些可能指明假冒伪劣线缆的警示迹象:

 

  1. 令人难以置信的低廉价格。根据CCCA的说法,如果您注意到价格明显偏低,请小心!这可能意味着线缆是使用较为廉价的材料制成的,会在发生火灾时成为安全隐患。
  2. 通过在线平台购买。如果您在网上采购线缆,需要对其进行仔细审查并评估其是否合法。
  3. 标签错误或无标签。合规线缆上会标示线缆的性能类型、安全认证、制造商名称、原产国等。假冒伪劣线缆通常没有标签,或没有完整地显示所有此类信息。
  4. 包装物重量极轻。如果感觉到线盒或线盘异常轻,很有可能是因为线缆制造商使用了铜包铝(CCA),而这种材料不应该用于制造通信线缆,也无法获得第三方认证。根据ANSI/TIA-568.2规定,不得使用铜包铝。
  5. 无安全认证。OSHA授权的国家认可检测实验室(NRTL)提供的标签,如UL或ETL,是通信线缆获得安全认证的证明。未经第三方认证的线缆不符合NEC的要求,因此不能安装。

 

需要注意的重要事项:如果低电压安装人员安装了不合规的线缆,他们可能要对线缆安装造成的损害承担责任。

 

如果您想要了解更多关于假冒伪劣线缆的问题或CCCA为保护结构化布线行业所做的努力,我们很乐意为您答疑解惑

 

相关链接:

 

您的线缆实际上需要什么等级或认证?

自我保护 - 假冒伪劣线缆与连接

网络禁用!铜包铝是故障根源