智能楼宇

实现光纤极性的 9 条简单规则

Henry Franc和Carlos Matos

由于使用光纤连接设备的方法有很多种,因此实现光纤极性不纠结“正确”方法。无论您实施哪种光纤项目,我们的九种光纤极性规则都将帮助您取得成功。

 

 

光纤支持当今许多数据中心、广播、AV、工业和智能建筑环境。

 

为了保持这些关键应用正常运行,光缆中的光信号必须始终在正确的端口上发送和接收。保持正确流动方向的能力称为极性。它确保光缆一端的发射器始终可以与光缆另一端的接收器“对话”。

 

由于使用光纤连接设备的方法有很多种,因此实现光纤极性不纠结“正确”方法。例如,您的光纤项目可能涉及:

  • 单工光学器件:单根光纤用于插入器件并在一根光纤上建立单向发射和接收。
  • 双工光学器件:两根光纤用于插入器件,在一根光纤上建立发射并在另一根光纤上建立接收。
  • 平行光学器件:多根光纤用于构建更高的数据速率。
  • 双向光学器件:单根光纤用于双向传输和接收信号

 

无论您的设备如何连接,实现光纤极性都表示是通道一端的光纤链路发射信号(Tx)必须与另一端的相应接收器(Rx)匹配或相符。

 

在包含工作站和网络硬件的双工光纤应用中,每根光纤将一端的发射器连接到另一端的接收器以保持连接。如果未达到或保持极性,则数据将停止流动。

 

各类标准对光纤极性有何要求

 

目前已有约束光纤极性的标准:

  • ANSI/TIA-568.3-E(附件C)- 光纤布线和组件标准,概述了串行双工信号连接和并行信号连接
  • TIA-TSB-5069 - 光纤通道极性,有助于执行映射和规划

 

解决方案(在TIA标准中则称为方法:方法A、方法B、方法C等)由各种组件(在TIA标准中则称为类型:类型A、类型B、类型C等)组成,这些组件可以通过不同的方式创建。实现极性的不同方法使用不同的组件类型

 

虽然这些标准讨论了组件类型和极性方法,但它们没有解释组件如何解决或影响极性(例如,它们没有概述光纤定位和端口识别等因素),也没有解释组件本身如何相互作用。

 

换句话说,在全面解决标准中的光纤极性问题方面,上述标准仍有工作需要完成。

 

在各种项目中实现光纤极性

 

随着光纤连接数量的不断增加,用以支持不断增长的吞吐量需求和用例应用数量,管理光纤极性对于确保正确连接变得更加重要。

 

在这里,我们分享一些实现光纤极性的简单的最新规则。这些规则适用于任何光纤项目。

 

1. 避免随意更改特性

 

MPO或MTP连接器允许安装人员选择极性、方向和/或引脚(我们喜欢称之为“独角兽连接器”),试图做到适用于所有项目。从表面上看,它们听起来像是解决光纤极性问题的非常实用的解决方案,但他们可能会带来更多工作。

 

每次在每一端连接跳线时,都必须返回并验证正确的引脚、方向和极性。它根本不是即插即用。

 

2. 使用正确的适配器


为了保持APC(斜角抛光)连接器的配接能力,必须对离散连接器(如LC或SC)使用B型(具有键槽向上/键槽向下档位的对齐键),对MPO连接器使用A型(具有键槽向上/键槽向上档位的非对齐键)。无论是否使用APC连接器,我们都建议您遵循此规则。

 

3. 考虑迁移路径


使用MPO连接器时,请确保它们具有固定的主干和未固定的跳线、接线盒或阵列电缆,以便为设备创建未来的迁移路径。QSFP连接是固定的,以便您在MPO跳线的两端使用未固定的连接器。

 

4. 适合单工的修订方法A


对于单工系统或非对称系统,使用经过修订的方法A将是建立光纤极性的最简单、最直接的方法。对方法A的修订包括:

  • 将主干改为固定(规则3)
  • 使用A:A线可以同时将端口和光纤编号/颜色保持1:1关系

5. 适合双工的修订方法B


对于双工系统或对称系统,使用经过修订的方法B将是建立光纤极性的最简单、最直接的方法。标准中未提及这种方法。Belden将其当作对该标准的完善内容,使其更易于使用和部署。对方法B的修订包括:

  • 将主干改为固定(规则3)
  • 将阵列适配器改为A型(规则B)
  • 切记要逆转端口编号或使用A型备用阵列(为您执行上述逆转操作)以确保端口编号保持1:1关系

6. 平衡组件类型


在处理非常规系统(例如同时包含双工和单工光学器件的系统)时,请尽您所能平衡组件的类型,以便平衡组件发挥的效果。

 

7. 执行极性映射


如果您正在处理复杂的光纤解决方案,那么极性映射会对您有所助益!在随后的博文中,我们将讨论“绘制”或“映射”极性的概念、它的含义以及它可能会(或可能不会)为新的光纤项目和现有光纤网络带来的价值。我们还将介绍完成映射的不同方式。

 

8. 执行组件标准化


如果可行,尽可能多地使用相同组件,因为这会支持更简单的可扩展性、更快的部署、更快的载入和简化的维护,使您的工作更轻松。对于任何数据中心或网络项目,只要可能,我们都会建议采用标准化做法。

 

9.允许存在差异


您可以为不同的区域创建不同的光纤极性规则。请务必记录所有规则!方便任何人都能了解。

 

了解有关光纤极性的更多信息

 

光纤极性并非简单或直截了当,但Belden的团队随时为您答疑解惑,并为您的光纤项目提供支持。我们还在制作一系列围绕光纤极性主题的网络研讨会,对该主题进行详解,以帮助您更好地了解其相关性以及管理方式。

 

如需了解有关基本光纤极性规则的更多信息,您可以随时观看该系列的第一场网络研讨会

 

相关资源:

光纤极性的4条基本规则

极性网络研讨会系列:第1部分 - 什么是极性

光纤系统解决方案