智能楼宇

线缆认证 + 安装人员认证是制胜组合

Ron Tellas
线缆认证并不是能让客户放心的唯一方案。要想脱颖而出,您还可以认证您的安装作业。

 

布线项目完成后,所有相关人员(制造商、安装人员、业主、最终用户等)都希望就同一组问题得到明确的答案。

  • 线缆是否正确安装?
  • 线缆是否正确连接?
  • 布线能否支持相应的应用?
  • 设备连接到网络后会不会一切正常?

只能通过一种方法确切地知道这些情况:线缆认证。

 

无论是铜缆还是光纤系统的线缆认证都涉及测试,来验证已安装的布线性能是否符合行业标准

 

对已安装的系统进行认证测试让大家都能安心:

  • 制造商知道他们的布线产品性能良好。
  • 安装人员知道他们圆满完成了作业。
  • 业主知道他们的投资将会得到回报。
  • 最终用户知道他们可以毫无问题地使用该系统。

几乎所有可靠、高质量的线缆制造商都要求安装人员对他们安装的布线系统进行认证,以达成客户想要的长期质保。

 

例如,Belden提供25年产品质保和终身应用保证,安装人员可以在完成线缆认证测试后将此类服务转交给客户。这种组合可确保安装的系统在至少25年内达到或超过行业标准,并支持遵守未来的标准和协议。

 

但是,认证测试并不是唯一可以让客户放心的方案。要想真正脱颖而出,您还可以认证你们安装团队的作业。

 

我们来详细了解这两种类型的认证及其作用。

 

线缆认证的来龙去脉

正如我们前面提到的,享受质保是安装人员进行认证测试的首要原因。这可能是选择布线系统时的一大卖点,可以帮助业主优化投资,从而确定自己已经准备好支持多代设备和应用。

 

但是,还有其他原因促使人们将线缆认证当做优先事项。

 

1. 维护声誉

认证您的安装可以在出现性能问题时保护您。您将有文档表明系统在项目最初完成时是按预期运行的。

有了这些信息,您就可以清除错误或不良链接,这使业主(有时在您的帮助下)花时间找对地方,寻找他们的布线基础设施无法运行的原因(喷淋头造成的水损害、其他行业造成的错误等)。

如果其他承包商后续完成的工作影响了性能,则您有记录可以表明系统在您安装时(在其他承包商参与之前)是正常运行的。

 

 

2.帮助解决性能问题

如果您安装的布线系统未按计划运行,测试可以帮助您确定问题所在,进而达到认证要求。

如果存在问题,认证测试可以帮助您找出原因。例如,依靠您使用的测试仪,您可以识别特定的缺陷,例如端接错误或线缆劣质(可能在运输或安装过程中发生了损坏)。

 

 

3. 提供确定性

向人说明您安装的系统将按照预期运行是一回事,而向人提供证明此事的文档却是另一回事。

一些业主希望确定(并希望收到文书证明)安装的产品将按照承诺的状态运行。这也有助于确认用户以后不会因计划外停机或网络速度缓慢而遭遇中断。

 

通过安装人员认证扩展您的能力

除了认证您安装的线缆性能外,您还可以认证安装团队完成的作业。

 

你们可以借此展示自身对于使用高质量产品和执行高质量作业所作的承诺和努力。成为经过认证的安装商或集成商也可以为你们带来竞争优势。

 

1. 获得更多作业

经过认证的安装人员通常会更早获知即将开始的布线项目。例如,Belden会在参与项目时让认证安装人员参与进来。我们还在在线数据库中列出了所有经过认证的安装人员,业主可以使用该数据库查找其所在地区的合格安装人员。

 

您还将率先了解即将上市的新产品,并能与您的客户分享这一动态。

 

2. 提高盈利能力

经过认证的安装人员可以获得独家促销和丰厚的回扣,从而降低整体项目成本。如果您是Belden合作伙伴联盟安装商,那么我们还会与您密切合作,制定策略,帮助您发展和加强业务。

 

3. 提高生产力

当您通过制造商的认证计划时,您的安装人员将接受符合最新行业标准和技术的培训。在此过程中,他们会学习自己负责的产品的安装技巧和最佳实践,从而能够放心地使用节省时间和降低成本而又不影响质量的方法进行安装。

 

另一个好处是,经过认证的安装合作伙伴通常和创建正在安装的布线和连接解决方案的工程师和设计师建立直接联系。与产品专家联系可以帮助您更及时地回答问题并更快速地解决问题,从而保持项目进展。 

 

我们可以支持您完成认证工作

无论您是对于线缆认证,还是对于成为Belden合作伙伴联盟安装商或集成商有疑问,我们的团队成员和资源都可以提供帮助。

 

 

相关链接: