心肺复苏术铜英雄-1

  

  • 概述
  • 了解CPR
  • Euroclass选择
  • AVCP和DoP
  • Belden进行的CPR测试
  • 常见问答


在发生火灾的情况下,永久安装产品对火势蔓延的助长程度会对建筑物内人员的安全性产生重大影响,而Belden庞大的电线和线缆产品组合尤其会受其影响。 

 

在美国和加拿大,NFPA和CSA标准涵盖了这一安全方面,而在欧洲则通过建筑产品法规(CPR)和相关的欧洲分类系统(通常称为Euroclass)朝着统一当地法规迈出了一步,该系统为旨在永久安装于建筑物中的产品设定了统一的规范和防火性能水平。 

 

通过对现场火灾测试设施的早期投资,Belden为火灾情况下的电线和线缆性能设计积累了深厚的知识。这些经验使我们能够提供宽泛的产品功能和保证,以达到与您的应用相符的防火性能水平。 

 

请在我们的可供CPR认证线缆产品列表CPR铜缆CPR光纤线缆中查看可用的设计。如果您需要的产品没有现货,请联系我们的Belden代表索取项目报价。

 

 


CPR指欧盟305/2011号法规,该法规阐明了建筑产品的统一营销条件。此项法规废除了建筑产品指令89/106/EEC。

CPR规定了建筑产品的营销条件,以及用于评估和表达建筑产品性能的方法和标准,并规定了在欧洲使用CE标志的条件,与在英国使用UKCA标志类同。

该法规设定了机械阻力和稳定性、发生火灾时的安全、卫生、健康和环境、使用中的安全性和可及性、噪音防护、能源节约和保温以及自然资源的可持续利用等方面的规范。
然而,各成员国仍需对适用于建筑物和其他建筑工程的消防安全、机械阻力和稳定性、环境、能源以及其他要求承担责任。从功能角度来看,线缆产品主要受到火灾安全方面的影响。

 

适用于电力、控制和通信线缆的主要统一标准:

EN50575涵盖了在具有遇火反应要求的建筑工程中针对用于普通应用的电源、控制和通信线缆的要求(不包括电路完整性应用),参照的是EN 13501-6有关遇火反应的规定。该文件的附件A对各种线缆等级及其在火灾情况下对安全的影响进行了详述。此外,EN 50575还要求必须使用一份性能声明(DoP)来宣示性能一致性评估和验证(AVCP)。在此,B2ca和Cca分类线缆被归入System 1+类别,要求对生产厂家进行审核并每年对线缆进行重新测试。Dca和Eca分类线缆则属于System 3,仅要求进行初始类型测试。

 


发生火灾时的安全等级 - Euroclass分类

CPR划分了多个因素,用于评估某一产品对火灾产生的影响。评级由四个因素构成:火势蔓延等级、烟雾产生(s)、燃烧液滴(d)和酸度(a)。这些因素在下表中进行了详述。 

 

EN 13501-6要求/标准 等级详情
火势蔓延等级:EN50399、EN 60332-1-2或ISO 1716    Fca无性能标准
Eca单根燃烧测试,EN 60332-1-2
DcaEca + 普通火焰蔓延和火势增长速度
CcaEca + 有限火焰蔓延和火势增长速度 
B2caEca + 非常有限的火焰蔓延和火势增长速度
B1caEca + 不燃烧或极少燃烧
Aca产品几乎不会燃烧(如陶瓷),ISO 1716
燃烧液滴 -EN50399 d0无液滴或燃烧颗粒掉落(20分钟测试)
d1液滴或燃烧颗粒持续掉落10秒(20分钟测试)
d2不符合d0或d1
烟雾产生 - EN50399/EN61034-2 s1少量和缓慢扩散的烟雾
s1as1 + 透光率 >=80% (BS EN 61034-2)
s1bs1 + 透光率 >=60% <80% (BS EN 61034-2)
s2中等浓度和扩散速度的烟雾
s3不符合s1或s2
酸度 - EN50267-2   a1极低酸度(导电率<2.5, µm/mm且PH值 >4.3)
a2低酸度(导电率<10, µm/mm且PH值 >4.3)
a3不符合a1或a2

受影响国家列表:

根据CEN/CENELEC内部规定,以下国家的国家标准组织必须执行EN13501-6欧洲标准:奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士和英国。 

 

 

 


所要求的CPR-Euroclass等级取决于国家层面的法规。各国(或国家组织)规定或目前正在规定强制性或建议性的CPR-Euroclass等级,这通常取决于应用和建筑类型。譬如,下表提供了对某些最大的欧洲国家所要求或建议的CPR分类等级的简要概述。

因此,Belden建议您参考最新的法规来确定在CPR等级方面的需求。然而,为了使我们的产品和服务标准化以涵盖大多数国家,我们将致力于达到以下Euroclass等级:

  • 高性能:B2ca s1a、d1、a1
  • 中高性能:Cca s1b、d1、a1
  • 中低性能:Dca s1、d2、a1
  • 最低性能:Eca

此外,可根据要求轻松地添加烟雾类型测试s1a或s1b。我们还可以提供定制设计以满足所需的CPR等级。

 

各国和应用的强制等级示例:

 

国家/地区高等级状态(2022年底) 
法国遵循DGSCGC政府建议(2022年6月):
•Cca s2、d2、a2取代NFC070-C2 
• B2ca s1a、d1、a1取代NFC070-C1(包括隧道应用)
SYCABEL已经建议永久安装在住宅建筑中的电力和通信线缆等级为Cca s1、d1、a1。
• 要求用于永久安装在隧道或公共场所的线缆等级为B2ca s1a、a1 
• Eca适用于在建筑工程中永久安装的电力线缆,不受影响条件的限制
比利时RGIE(电气装置通用规范)指定了Cca s1、d2、a1、Cca s3、d2、a3和Eca
德国ZVEI提案阐明
• Eca适用于小型建筑(最高7m,400m2)
• B2ca s1、d1、a1适用于所有其他建筑物的逃生路线
• B2ca s1、d1、a1适用于卫生设施、隧道
• Cca s1、d2、a1适用于工业厂房及其他大型设施及建筑物
西班牙 • Eca作为一般安装的最低要求
• Cca s1b、d1、a1适用于0.6/1kv和450/750 V线缆
英国 • Eca适用于要求提高防火性能的低风险安装
• 电源:Cca s1、d2、a1
• 低密度建筑线材:Dca s2、d2、a1
• 高密度数据和电信:Cca s1b、d2、a2
意大利 • B2ca s1a、d1、a1适用于高风险级别,如机场、海事站、长隧道
• Cca s1b、d1、a1适用于高度超过24m的中等风险安装,如各种场所、酒店、大型办公楼
• Cca s3、d1、a3适用于高度低于24m的低风险(线束)民用建筑物
• Eca适用于低风险(单根)的其他建筑。
荷兰NEN 8012指定了4个等级
• Eca适用于低风险
• Dca s3、d2、a3适用于中等风险区域
• Cca s1、d1、a1适用于巨大风险区域
• B2ca s1、d1、a1适用于极大风险区域

电路完整性线缆案例:

虽然EN50575标准并未涵盖确保电力或安全设施信号连续性所必需的线缆,但是如果这些线缆同样承担限制火灾与烟雾的产生和扩散的任务,则仍可被解释为包括在内。此外,如附件C所示,一些国家建议对应急路线采用高CPR分类。因此,除了所要求的耐火标准以外,Belden建议在欧洲对电路完整性线缆采用CPR分类。这将有助于最大限度地满足当地法规要求,同时提高火灾情况下的人员安全性。预计该建议将会在未来几年内纳入统一标准。

 

 

 


AVCP是“性能不变性评估和验证”的缩写,要求电力、控制和通信线缆符合CPR法规。制造商在性能声明(DoP)中声明的性能(包括等级)应通过以下方式证明:

  • 产品类型的确定
  • 包括产品评估在内的工厂生产控制(FPC)由制造商负责

制造商应始终保持全面控制,并应拥有必要的手段对产品是否符合所声称的性能承担法律责任。


性能一致性的评估和验证等级根据Euroclass而异。下表描述了AVCP的对应系统,并总结了这些系统在验证方面产生的影响。

EuroclassAVCP系统制造商经第三方验证
Acasystem 1+ 按照规定的测试计划进行的工厂生产控制(FPC)定期测试 审核测试(首检+每3-5年一次)FPC持续监督(每年2次)工厂和FPC的首次检查
B1ca
B2ca
Cca
Dcasystem 3工厂生产控制(FPC)首次分类测试
Eca
Fcasystem 4 首次分类测试 工厂生产控制(FPC)

性能声明

性能声明(DoP)旨在说明线缆的Euroclass性能。它定义了产品、其预期用途及其基本特性。性能声明要求制造商、进口商或分销商对建筑产品符合其声明的性能承担法律责任。

您可以通过 Belden在线Euroclass检查器和DoP生成器生成DoP认证。

 

DoP信函样本

 

 

 

 

通过对最先进的设备和专用资源的投入,Belden建立了内部测试设施,根据EN 50399和EN 60332-1标准衡量线缆产品的遇火反应测试结果。根据EN 61034-2进行的烟雾产生测试和根据EN 50267-2进行的酸度测试则在外部进行。
按照严格的测试时间表,Belden线缆经过测试和认证,符合CPR标准,包括放热、火焰蔓延、烟雾产生和燃烧液滴。对线缆进行评估后,将在线缆和标签上添加CPR等级和CE标志。

 

CPR Euroclass线缆产品的Belden实验室/测试图片CPR Euroclass线缆产品的Belden实验室/测试图片

CPR Euroclass过程审核图片  CPR Euroclass过程审核图片

 

 

验证工厂性能审核的一致性

对于生产AVCP 1+系统(欧洲B1、B2和C级)产品的制造厂,需要每年进行两次工厂审核。这些审核主要集中在制造商为保证产品质量的稳定性所采取的措施上。经过CPR指定认证机构的测试,Belden的工厂经常顺利通过这些审核。

CPR指定的认证机构也完成了对Belden流程的“系统审核”。该审核的重点是测试程序的管理过程。在审核过程中,对质量控制程序以及测试系统流程进行了检查和审核。测试系统流程包括审核员对样品的收集、储存和处理方式的审查。例如,样本应清晰可辨,并以有序(而非随机)的方式存储。样品的可追溯性也经过审核,以验证制造商是否可以验证卷轴来源(例如,谁生产了它以及在制造过程中是否记录了任何缺陷)。

Belden也对我们的测试设备进行技术审核。全面检查测试设备是否符合适当的标准,从测试室的几何形状到校准数据和单个组件的认证。这是由CPR公告实验室进行的全天审核。      

 

 

英国脱欧的进展情况?

请访问以下英国政府网站以了解最新的UKCA CPR动态。在2022年12月9日,CE标志的使用期限被延长至2025年6月30日。在此日期之后,向英国市场供应的商品将要求具备UKCA标志 。对于北爱尔兰,请查看以下政府指南页面。

 

制造商对CPR的责任是什么?

制造商必须遵守特定的法规,才能将产品投入市场。制造商必须做出合规/性能声明,说明适用于特定产品的Euroclass或UKCA性能。随后贴上CE和/或UKCA标记,并将所有相关文件保留10年。
根据产品的Euroclass和/或UKCA等级,制造商可能还需要监控产品(包括根据附加AVCP要求进行样品测试)。此外,制造商必须确保产品分类易于识别,并以适当的语言提供联系信息和安全说明/信息。制造商还必须在必要时采取纠正措施,并配合当局的要求。

 

与CPR相关的最终用户的责任是什么?

在与项目团队合作制定规范时,最终用户应参考统一的技术规范(具体针对个别特性的要求)。
在为建筑项目选择产品时,最终用户应查看制造商的符合性/性能声明。他们还必须检查国家附件或标准建议,这些附件或标准建议提供有关适当的最低产品性能水平的指导。最终用户也应遵守当地的建筑法规。

 

集成商在CPR方面有哪些责任?

集成商承担一些类似于最终用户的责任。
在制定项目规范时,应参考统一技术规范(具体针对个别特性的要求)。选择用于欧洲建筑的产品时,集成商应确保查看制造商的符合性/性能声明。他们还必须检查国家附件或标准建议,以获取有关适当的最低产品性能水平的指导。他们也应确保遵守当地的建筑法规。

 

什么是公告机构?

公告机构是欧盟或英国(在适用UKCA时)认可的独立第三方实体。CPR包括三种类型的公告机构,即产品认证、工厂生产控制认证和产品测试实验室。


Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。