配置服务器的 IT 工程师在行动
微笑的IT专家在数据中心使用平板电脑的肖像。大型服务器场云计算设施,男性维护管理员工作。网络安全、电子商务。

以100%的速度运行

在人工智能、虚拟现实、物联网和5G需求的推动下,数据中心需要强大的解决方案来增加带宽和提供可靠的服务。Belden与数据中心团队合作,提供定制化、可扩展的解决方案,利用铜缆和光纤、多线光学器件和高密度光纤框架提供先进的网络连接。我们在机架和机柜设计方面的专业知识以及密封冷却策略可优化基础设施,支持数据中心实现可持续增长并适应技术变革。
预计到2030年美国将增加100个数据中心
到2030年,平均机架密度可能达到20
预计到2030年数据中心电力需求将增长160
过去三年中,有55家运营商发生过停电
  • 我们的能力
  • 网络韧性

通过专用光纤线路帮助互联网服务提供商提供高速率服务

Valley Fiber在管理高密度数据中心光纤的同时,不影响其易用性。