虽然你无法改变关键设备和服务的漫长交付周期,但有些事情你可以控制。’ 你对空间利用方式和基础设施部署方式所做的决定决定了 能够多快地投入产生收入的能力。
数据中心建设过程中的瓶颈会贯穿整个过程:
- 超大规模和云运营商一次性需要数百兆瓦的电力,这给发电、输电和主要电气设备供应商带来了压力。
- 备用发电机和涡轮机组与公用事业规模的项目竞争生产名额,使得交付时间远远超出最初的预期。
- 冷水机组、CRAH/CRAC 和散热系统因零部件短缺和合格安装人员数量有限而延误。
工期延长带来的隐性成本
这些挑战导致建筑成本增加:工期每推迟一个月,成本也会相应增加。 工期延长会增加材料价格波动、劳动力资源问题、重新设计成本以及各行业和利益相关者之间额外协调的风险。
它们还会影响数据中心上线后的性能。 两三年前创建的设计可能不再符合当前的人工智能、高性能计算或可持续性要求。 当数据中心启动并运行时,团队已经在使用过时或过小的机架密度和冷却能力假设来支持工作负载。 另一方面,有些数据中心项目为了避免容量不足而过度建设。 最终结果是项目成本更高、耗时更长,开发的空间可能永远无法得到充分利用。
如何加速数据中心部署
供应链限制以及公用设施和设备的交付周期可能不在您的控制范围内,但其他决策是可以控制的。 即使在外部时间线固定的世界里,你仍然可以左右结果。 关于数据中心空间、基础设施和连接性的选择可以缩短部署周期并增加可用容量,即使其他时间安排是固定的。
以下是一些可以帮助 加速部署和提高容量利用率 以保持数据中心建设进度的策略示例。
1. 数据中心设计应标准化,而不是从零开始。
标准化的行、舱和房间模板为每个项目提供了一个明确的起点。 当机架类型、路径方法、电源拓扑结构和连接布局遵循可重复的模式时,您可以缩短设计和审查周期,并使内部团队和合作伙伴之间的协调更加容易。
随着密度要求的变化,您可以从已知的基准开始,以减少返工。
2. 使用模块化、预配置的构建模块
在异地制造、测试和组装的面板和机柜配置可以快速安装到位,所需的现场布线和集成工作也更少。 连接速度可以更快提升,在关键阶段您也不需要依赖那么多现场劳动力。
这可以减少现场施工时间,并加快在新建项目和改建项目中重复成功设计的速度。
3. 优化空间利用,提高每一平方英尺的生产力。
空间优化通过减少生产能力上线前需要设计、建造和调试的支持基础设施的数量来加快部署速度。
当电信机房、IDF 空间和辅助支持区域的大小符合要求时,这可以简化布局并减少施工范围。 在棕地环境中,空间优化有助于在不扩建建筑物的情况下回收可用空间;在绿地项目中,它有助于从一开始就防止过度建设。
4. 简化和统一支持系统
简化的支持系统通过减少需要设计、协调和上线的系统数量来减少部署问题。 当语音、数据、安全、监控和楼宇系统能够在合理的情况下共享基础设施时,项目需要的专用房间和单独的通道就会减少。
这样可以降低施工和调试期间的协调复杂性,从而使配套基础设施能够更快地投入使用,同时最大限度地减少支持它所需的占地面积。
5. 随着需求的变化,制定变更计划
现在做好变革规划有助于防止日后失去时间上的优势。 设计有清晰迁移路径的基础设施可以满足不断变化的技术需求,而无需进行重大布局更改或增加支撑空间。
一致的标准、文档和标签也使得扩展或调整更容易,而不会造成延误,从而使项目与部署计划和长期容量目标保持一致。
从设计到完成的推进速度更快
如果需要的话 缩短下一个数据中心建设工期Belden 可以帮助您实施我们在这里讨论的策略,从而更快地从设计过渡到可用产能。 我们完善的连接解决方案,结合我们在网络、自动化、冷却控制和基础设施方面数十年的经验,可以帮助您设计和部署适合您运营的解决方案。
我们设计、配置并交付涵盖您整个设施的集成解决方案。 因为我们拥有涵盖网络、自动化、连接、网络安全和物理基础设施的品牌,所以我们可以跨系统工作。