从材料交付到车辆组装,汽车制造业正在寻找在整个生产过程中使用自动导引车(AGV)的方法,以提高效率、安全性和质量。
这些机器需要稳定的 AGV 无线网络。 强大的连接使他们能够做所有事情,从导航工作区到与控制系统和设备通信以协调运动。 它们的干扰会导致生产停止,从而造成代价高昂的停机。 事实上,在所有工业设施中, 停机时间对汽车制造商来说是成本最高的 。 根据 西门子的一份报告,如今的停机成本是 2019 年的两倍,每小时停机成本为 $2.30 万美元。
但 汽车制造业 环境’不容易维持可靠的无线通信。 钢结构和混凝土墙会降低覆盖范围并产生死区。 巨大的面积使得保持一致的信号强度变得困难。 制造设备可能会干扰无线信号并造成延迟。
在规划您的 AGV 无线网络时,请考虑这些常见的障碍—并学习如何克服它们。
1. 必须支持跨楼层、跨代无线漫游
无线接入点之间的无缝实时切换(称为 漫游)对于使 AGV 能够毫不犹豫地跨楼层或区域—以及跨不同代无线网络技术—移动至关重要。 但漫游可能会因盲区、延迟问题或不匹配的网络配置而中断。
正确的接入点放置、信道规划和高级漫游协议(如 802.11r)的实施对于支持跨楼层和跨代漫游至关重要。
2. 来自其他设备的电磁干扰可能会影响性能
汽车制造工厂充满了产生干扰的设备:电机和驱动器、机械臂、输送系统、电动工具、焊机、其他无线接入点等。这些设备发出的电磁波会干扰AGV无线信号,导致性能中断。
战略性地放置接入点、优化信道管理和实施先进的无线协议可以控制这些问题。
3. 钢铁基础设施阻碍无线信号
制造工厂中常见的钢结构会阻碍无线信号。 它们不像其他材料那样允许信号通过,而是通过反射、吸收或衍射来阻挡信号。
这可能导致无线死区、信号失真和多路径干扰(信号需要多条路径到达接收器),从而导致延迟。
通过部署先进的漫游协议,设计AGV无线网络以优化信号强度,并放置接入点以减少死区,可以克服这一挑战。
4. 广阔的空间使网络设计变得复杂
汽车制造厂的规模庞大,很难确保一致的覆盖范围。 信号强度随距离的增加而减弱。
精心规划的 AGV 无线网络、适当的接入点放置,以及在 蜂窝网络与 Wi-Fi之间做出正确的决定,对于维持大型设施之间的连接至关重要。 随着 Wi-Fi 网络展示出其提供超可靠、低延迟连接的能力,它们’正成为这些环境的可行选择。
5. 不同的 AGV 有不同的连接需求
汽车制造工厂中部署了不同类型的AGV:叉车,载运车,拖车,托盘搬运车等。每个都有不同的作要求和通信需求。
例如,叉车 AGV 可能需要优先考虑在狭窄空间内的精确导航,而载重汽车 AGV 可能需要更快的速度而不是精度。 无线网络必须能够满足所有这些需求,以支持所有 AGV 类型。
支持无缝漫游、低延迟、可扩展性和远程监控的AGV无线网络对于确保其能够满足多样化 AGV车队的需求至关重要。
6. AGV 不会为无线客户端提供太多空间’
AGV 设计通常不会为无线组件留下太多空间。’ 无线客户端的空间通常很狭窄,并且靠近 AGV 内部的天线和其他电子或金属元件。 有限的气流和热源的存在会增加热量的增加,从而影响性能。
在狭小空间内部署无线客户端时,应考虑尺寸、共享通信协议和散热等因素,以确保可靠的长期运行。 目标是找到易于部署和维护的无线设备。 这通常意味着选择一个具有统一调试平台来快速识别和解决问题。
正确的连接可优化您的生产
连接到什么’如果可能的话,AGV 无线网络必须提供超可靠、低延迟的通信,以满足实时数据交换和任务协调的严格要求。
百通’在汽车制造和无线领域的丰富经验使您能够以合理的成本满足需求,同时最大限度地提高运营效率并减少网络拥塞。
我们完整的连接解决方案可帮助您恢复损失的生产力并消除数据孤岛。
相关链接
作者简介
Alex Liu
无线业务高级解决方案支持工程师
Alex Liu 是一位经验丰富的无线工程师,专注于无线通信技术应用,擅长无线网络规划、优化和故障排除。 拥有八年多的无线应用经验。