Shutterstock 686690467 修改版本 MOD v01,采用紫色着色

 

工厂级通信使您的机器能够交换信息并安全高效地进行生产。 这种实时数据交换发生在 OT 网络上,机器聚集在一起进行统一协调。 (例如,当 SCADA 和 MES 看到灌装机完成一个循环时,您要感谢您的 OT 网络。)

 

在包装消费品(CPG)环境中,需要主动管理OT网络,以确保高效、可靠和安全的运营以及最短的停机时间。

 

那么,谁在运行您的 CPG 工厂的 OT 网络——以及谁 应该 是? 这不是一个可以轻易做出的选择。 这是一个关键任务角色,支持运营可靠性、网络安全态势、带宽可用性以及安全性和合规性。 关于谁负责 OT 网络管理的决定可能会产生持久的影响。 管理不善会导致运营效率低下、生产中断甚至危及安全。

 

如何有效管理OT网络

负责 OT 网络性能和管理的团队通常因工厂而异。 有时由 IT 部门负责;有时由 SCADA 工程师或 OT 网络管理员负责。 但由谁来负责,对效率和可靠性来说有着至关重要的影响。

 

为了确保在 CPG 环境中的运营成功,负责监督您的 OT 网络 应该能够:

  • 优先考虑可用性和实时运营
  • 了解与网络交互并依赖于网络的遗留系统、专有协议和专用设备

  • 认识OT系统特有的漏洞以及如何保护它们免受威胁

  • 仔细协调IT和OT网络,了解二者整合带来的运营和安全影响

  • 遵守适当的安全和运营规定

  • 确保网络运营与工厂级目标一致

 

让不具备这些能力的人负责您的 OT 网络可能会给您的运营带来风险。 尽管如此,IT 团队使用 IT 设备管理工厂的 OT 网络仍然很常见。

 

许多领导者认为,OT 领域中没有人具备承担这项任务的技术能力或网络背景。 (毕竟,这是一个网络,IT 人员不是接受过监督网络的培训吗?) 虽然 OT 团队可能缺乏传统的 IT 知识和教育,但这并不意味着他们无法处理这项任务。 事实上,如果有解决方案能够让 OT 团队成员满怀信心地承担工作,那么 OT 团队成员就可以轻松地自行管理此事。

 

您的 CPG 工厂可能不会让 SCADA 或控制工程师负责 IT 网络,因为他们缺乏驾驭 IT 系统和优先级的培训。 这里也同样如此。 大多数情况下,最适合进行 OT 网络管理的专业人员是 OT 人员。

 

由OT管理OT网络的优势

特别是在IT长期管理OT网络的CPG环境中,过渡到OT管理的OT网络可能具有挑战性。

 

通过提供针对工业环境量身定制的完整连接解决方案,Belden 使 OT 团队的 OT 网络管理变得更加简单。 我们作为您值得信赖的顾问,确保 IT 和 OT 找到共同点 当他们的网络和部门共同努力并发挥各自的优势时,他们会感到自己受到了重视。

 

通过支持自动设备发现、实时网络监控和简化配置等功能的解决方案,我们降低了 OT 网络管理的复杂性,以便您能够发挥更积极的作用。 即使您的 OT 团队没有网络背景,他们也能够自信地管理其网络。

 

这为CPG工厂带来了各种新机遇,包括:

  • 加快工厂网络的变更 和添加,以便新旧设备能够协同工作,并引入新兴技术,例如 IIoT 和边缘分析 

  • 减少停机时间,最大限度地减少生产中断

  • 由于 OT 专业人员熟悉 OT 设备和流程,因此问题解决速度更快

  • 更好地与围绕生产效率、安全性和合规性的运营目标保持一致

  • 调整网络运营,以支持新产品发布或季节性高峰导致的需求变化

  • 在非生产时间 规划维护和更新

  • 确保传感器和设备数据准确并用于优化生产

 

了解我们如何帮助 CPG 工厂实现所有可能。

 

相关链接: