身着工作服的汽车厂工程师使用带有电气蓝图和方案的平板电脑。汽车工业制造工厂的男性专家,从事汽车生产工作。

 

自雪佛兰首次推出汽车收音机以来,已经过去了一个多世纪。第一次迭代体积庞大且价格昂贵,因此并没有立即受到欢迎。然而,快进到今天,网络技术的进步已经使无线解决方案远远超出了这种基本的车载娱乐形式。

 

无线技术如今在汽车制造业中发挥着至关重要的作用,因为无线网络技术已成为多种制造业务不可或缺的一部分,包括:

 

这些无线创新为汽车制造业带来了多项优势,包括以下能力:

  • 支持 AGV 和 AMR 的自由移动 在网络覆盖范围内,确保它们不受空间限制,以便实时适应变化和障碍

  • 重新布置设备和机械,而不必担心线缆的限制

  • 降低运营和维护成本 无需大量布线基础设施

 

克服汽车制造无线部署的四大挑战

但在汽车制造环境中部署无线网络也面临着一系列挑战。与传统总线或工业以太网电缆不同,无线网络是无形的、不可见的,常常营造出一种神秘的氛围。

 

对现场工程师来说,虽然有线网络的问题通常可以通过既定的方法加以识别和解决,但排除无线网络故障却是一项艰巨的任务。

 

下面,我们将介绍汽车制造业无线部署面临的四大挑战,以及克服这些挑战的建议。

 

1.需要极高的可靠性

汽车制造中部署的无线网络必须提供高水平的可靠性。任何网络中断都可能导致生产线停滞,从而导致停机、收入损失甚至潜在的安全问题。因此,无线网络必须具有极高的稳定性和可靠性,并且能够在恶劣的工业环境中长时间无缝运行

 

解决方案:选择可靠的网络设备。

 

选择高度可靠的设备和解决方案,以确保即使在恶劣的工业环境中也能稳定网络运行。包括部署主无线网络和备用无线网络、实施 PRP(并行冗余协议)网络、确保冗余无线数据传输。

 

2.恶劣的工作条件

汽车制造厂通常配备了各种大型设备,例如金属装置、机械臂和传送带。这些设备产生的电磁干扰可能会对无线网络信号造成严重影响。此外,工厂内的环境因素,例如温度和湿度,也可能对无线网络和设备性能产生负面影响。

 

解决方案:透彻分析环境。

 

使用专业的无线扫描软件对工厂环境进行详细的研究和分析。合理规划和部署无线设备,最大程度减少电磁干扰等环境因素对网络性能的影响。

 

3.严格的安全标准

汽车制造业是一个复杂的行业,依赖于特定企业独有的敏感数据和商业机密。这使得无线网络的安全性至关重要。部署无线网络时,需要考虑数据加密、 访问控制等要求 以及网络安全和审计,以确保数据的安全性和完整性。

 

解决方案:提高安全性。

 

实施先进的加密技术和强大的安全机制来保障无线数据传输。此外,建立完善的网络安全管理体系,定期进行安全审计和漏洞评估。

 

4.不断变化的环境

随着汽车制造技术和生产能力的不断变化和提高,无线网络必须适应未来的升级。这意味着无线网络设备必须具有出色的可扩展性,能够轻松扩展覆盖范围和容量。

 

解决方案:确保可扩展性。

 

选择具有良好可扩展性的无线网络设备和解决方案,可以灵活适应未来的生产需求和技术升级。随着生产量的增加或流程的变化,无线基础设施可以轻松扩展而无需进行大规模改造。这种灵活性还支持能够增强自动化的新技术的集成。

 

在您的汽车环境中建立无线连接

虽然在汽车制造中部署无线网络是一项具有挑战性的任务,但您不必独自完成。

 

Belden将帮助您应对面临的具体挑战,帮助您实现无线网络的最佳性能并加速您的数字化转型。

 

了解我们如何在汽车制造业实现无线技术。

 

相关链接:

作者简介

Alex Liu

无线业务高级解决方案支持工程师

Alex Liu 是一位经验丰富的无线工程师,专注于无线通信技术应用,擅长无线网络规划、优化和故障排除。 拥有八年多的无线应用经验。