2023 年您最常阅读的智能建筑和数据中心博客汇总
数据中心安全、无线和光纤密度:这是我们博客读者今年最感兴趣的几个主题。 您读过我们今年最受欢迎的博客了吗? 在这里找到它们!
每年年底,贝尔登都会有一个年度传统:我们喜欢回顾过去一年对您来说最重要的博客主题。 这有助于我们的内部专家了解您喜欢学习什么,以及他们应该继续分享哪些类型的知识,包括他们数十年的实际操作经验以及他们与标准委员会的工作。
去年,关于新 Class 4 系统的博客 是最受欢迎的。 今年,您最关心的话题范围很广:从光纤端接和电缆梳理到数据中心安全。
如果您’还没有阅读这些博客,那么现在’正是了解这些趋势如何影响安装人员、集成商、顾问、数据中心经理和最终用户的好时机。
看看 2023 年排名最高的主题—,享受您的年终阅读!
2023 年阅读量最高的博客:智能建筑和数据中心
1. 在光纤密集型设置中管理端接的最佳方法:DCX系统
本博客是有关 Belden’交叉连接演变系列博客的最后一篇:从最初的 GigaBIX 交叉连接到我们的 FiberExpress 超高密度系统 (UHD)、FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX) 以及我们最新的交叉连接创新:DCX 系统。 本博客解释了推动更多光纤连接的趋势,并描述了 DCX 系统如何通过处理大量光纤连接同时确保简单的操作和维护来支持这种增长。
2. 从外到内的数据中心安全
为了优化数据中心的安全性,最好采用分层方法。 如果第一层防御被突破,那么攻击者就必须攻击第二层,这使得未经授权的人更难获得访问权限。 如果您想了解有关数据中心安全策略中需要考虑的四个安全层的更多信息,请先阅读本文。 该博客还解释了依靠多级控制来保障物理数据中心安全的好处。
3. 梳理还是不梳理:6A 类布线的线缆梳理
我们的专家经常收到有关电缆梳理的问题,尤其是 6A 类电缆。 撰写此博客让 Belden 有机会解释电缆梳理的历史、为什么要这样做以及随着 6A 类解决方案的出现它是如何变化的。 所以 … 您是否应该梳理 6A 类电缆? 阅读这个热门博客来了解详情。
4. 应用与布线标准:它们是什么 & 如何测试
当大多数行业专业人士考虑标准时,他们会考虑布线标准—具体来说是 ANSI/TIA-568。 它定义了各种应用中双绞线铜缆的最低性能要求。 但应用标准有时可以用作指导,例如当您需要将双绞线铜缆的距离延长到典型的 100 米距离限制之外时。 本博客解释了应用和布线标准之间的差异。
5. 您准备好迎接专用无线网络时代了吗?
室内移动连接不良的问题已不再被忽视,这也是私人无线网络越来越受欢迎的原因。 随着运营商网络上的数据消耗不断增加,用户选择私人无线网络来节省资金、增强隐私和安全性并控制自己的带宽分配。 阅读此博客,了解有关私人无线网络是什么、为什么它们’越来越受欢迎,以及它们如何改善室内移动连接不佳的情况。
有史以来阅读量最高的博客:智能建筑和数据中心
这些博客是在 2023 年之前发布的,自 2012 年第一篇 Belden 博客发布以来,一直位居阅读量最高的博客榜首。
1. 11 种网络类型详解:VPN、LAN & 更多的
该博客连续一年位居我们有史以来阅读量最高的博客榜首。 它’在我们的年度总结中已经连续一段时间位居第一。 该博客于 2016 年首次发布,后来更新以包含新信息,可帮助您了解当今部署的不同类型网络,包括 PAN、LAN、WLAN、CAN、MAN 等。
2. APC 与 UPC:什么’有何区别?
该博客继续攀升至我们最多人阅读的博客榜单,今年位居第二。它比较了超物理接触 (UPC) 和斜角物理接触 (APC) 单模光纤连接器之间的差异以及何时使用它们。 该博客写于 2014 年,此后不断更新,以解答我们经常收到的有关光纤连接器损耗的常见问题。
3. 解读 RJ45 颜色代码
该博客首次荣登我们阅读量最高的博客榜首! 它概述了以太网电缆对的不同颜色—蓝色、橙色、绿色和棕色—并解释颜色编码的工作原理。 如果您想了解 RJ45 的内部情况以及 T568A 和 T568B 接线标准在颜色代码方面的差异,那么请将其视为入门读物。
4. 三相电源—为何重要
这篇文章写于 2013 年 10 月,距今已有 10 多年,至今仍位居 Belden 博客阅读量榜首。 应读者要求,我们于 2019 年对其进行了更新,增加了更多有关三相布线和三相星形线的信息。 该博客还描述了为什么三相星形电路在数据中心得到更频繁的使用。 如果您想更好地了解三相电源,这是一个很好的起点!
5. 五大无线挑战:信号丢失、移动、覆盖范围、密集化和多径衰落
随着无线领域发生如此多的变化,以及 5G、CBRS、Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 等计划即将出现,本博客提醒读者部署可靠无线网络所面临的固有挑战。 在这里,您将’探索五大无线挑战—从衰减到覆盖范围—,并了解业界如何应对这些挑战。
将Belden当做您的教育资源
我们在帮助您简化数字化之旅的同时,还希望让您能够轻松找到有关数据中心和智能建筑的可靠、公正的信息。
只要您继续阅读我们的博客,我们’就会继续撰写它们。 感谢您分享我们的内容并通过提问、请求反馈和告诉我们您的想法与 Belden 保持联系。 如果您’希望我们在 2024 年讨论某个话题’,那么我们’洗耳恭听。 或者您可以 与我们的一位专家交谈。
相关资源: