物联网 (IoT) 就是一个例子。这个通用术语在许多行业中被使用,用来描述智能设备部署的一种日益增长的趋势—嵌入传感器、软件和其他技术的设备,这些设备允许它们通过互联网连接到其他设备和系统并交换数据。

 

根据 物联网分析,将有超过 27 十亿台物联网设备 到 2025 年,全球将实现互联。由于这些设备将连接到网络,因此需要更低的延迟、更大的带宽和更高的安全性—加上可以支持这些要求的网络基础设施(除了不断增长的数据处理需求)。

 

由于联网设备正在工业领域和应用中不断涌现,因此 工业物联网(IIoT) 也得到了广泛的采用。从我们的角度来看,这个术语描述了一种环境,其中智能设备(在这种情况下,一个例子可以是处理工业自动化工作负载的硬件,如传感器、HMI、远程 I/O 等)连接到网络,以便它们可以共享有价值的数据以用于决策目的。

 

为什么IIoT数据很重要?

 

在工业物联网 (IIoT) 装置中可以交换多种类型的数据—从环境数据(温度、湿度等)和操作数据(速度、流量等)到网络数据(数据包数据、SNMP 等)。

 

这些数据对于收集它的组织来说非常有用。如何判断数据是否有用?它应该满足以下标准:

 

  • 有价值的: 它测量的是’值得了解/改进
  • 无障碍设施: 它’可供决策人员或流程使用
  • 可移植:可以在不同的系统之间无缝传输
  • 语境化: 它’决策人员或决策过程能够理解
  • 安全的: 它’仅适用于授权系统

 

为了使数据有用,它还必须提供可以转化为行动的有价值的见解。例如:

 

有用的数据和洞察图像

 

随着您的组织变得更加以数据为中心,它’必须实施适当的基础设施才能充分利用 IIoT 系统提供的大量有用数据。

 

应该如何收集数据?

 

由于这些数据的价值,它’通常被称为 “金子” 在企业内部。

 

考虑一下如何获得黄金。在成为有价值的商品之前,它要经过一个独特的过程:

 

  1. 勘探
  2. 建立基础设施
  3. 挖掘
  4. 运输
  5. 精炼

 

在这个错综复杂的过程的每一步,都会部署一些工具(如挖掘工具),从受该过程影响的资产(土地)中收集价值。

 

就像金矿开采一样,工业物联网数据挖掘的过程非常复杂—但它遵循类似的原理。为了使 IIoT 数据对您的组织有价值,必须部署正确的工具来收集和处理数据,以便从受影响的资产中获得有用的见解。

 

在工业环境中实现这一目标的工具是工业边缘解决方案

 

目标挖掘过程图像 
请在
这里查看IIoT数据挖掘过程。

 

工业边缘计算作为工业边缘解决方案的一个子集,它正在成为实现上述 IIoT 数据挖掘过程的第 2 步至第 4 步的宝贵工具。(我们将在下一篇博客中更详细地讨论这一点。)

 

Belden可以帮助解决您的旅程中的每一个方面的问题

 

无论你身在何处’在您的数字化转型之旅中—正在考虑开始或已经进行基础设施投资以支持联网设备的普及—Belden 是您的 值得信赖的顾问

 

我们的解决方案可帮助您创建支持工业优势和 IIoT 目标的工业基础设施。我们不仅帮助您移动和保护您的数据,还帮助您从数据中提取价值。

 

随着 2022 年的到来,我们将推出一系列强大的工业边缘网关和编排功能,为您的工业运营提供安全、灵活和可扩展的边缘计算功能。订阅我们的博客 以获取最新信息。

 

Belden 的技术优势产品经理 Matt Wopata 帮助我撰写了这篇博客,他是一位非常优秀的资源提供者,可以解答您的任何 IIoT 问题。如果您想了解有关该主题的更多信息,请给我发送电子邮件([email protected])或给 Matt 发送电子邮件([email protected])。