数据中心的速度处于不断增长的状态。 业界已从 40G 速度发展到 100G 速度,并且正在迅速让位于 400G 速度。 但即使是 400G 的速度也’不足以支持一些新兴应用。 因此,业界正在关注 800G 和 1.6TB 数据中心速度。
IEEE 标准协会 继续发布新的规范,以实现更快的以太网、更顺畅的数据传输和更大的范围。
随着数据中心速度的提高,从串行传输(通过单个通道一个比特一个比特地发送)转向并行传输(通过多个通道同时发送多比特数据)。
由于每个数据流都需要自己的光纤对(一个用于传输,一个用于接收),因此使用并行传输意味着每个链路需要更多的光纤对。
每个链路的光纤对越多,意味着 数据中心内需要管理的光纤就越多。 为了将更多的光纤塞进更小的物理空间,高密度光纤创新对于数据中心规划变得至关重要。
在最近由 Data Center Dynamics 主持的网络研讨会 “深入了解连接性”中,Belden 研发和战略副总裁 Andrew Oliviero 谈到了这个话题。& 在讨论中,奥利维罗解释并探讨了数据中心速度与更多光纤需求之间的联系。 他还谈到了能够实现更高密度的新技术。’
下面,我们回顾三种正在成为主流的高密度技术,以支持更高的光纤数量和更快的数据中心速度。 您可以随时 观看 完整讨论。
多光纤连接器在单个端口中连接更多光纤
多光纤连接器也称为 MPO(多光纤推入式)连接器,可以通过单个连接器接口支持多根光纤(在某些情况下,从 2 根到 72 根光纤!)。 通过将多条光纤整合到单个连接中,MPO 连接器节省了宝贵的空间并增加了端口密度。 其体积小巧,进一步减少了所占用的空间。 为了正确匹配,连接器有公头和母头两种版本。
这些连接器已成为支持并行传输的首选,我们上面提到过—它们允许同时传输许多数据流。 由于它们可以支持多条光纤,因此当需要扩展以满足容量需求时,它们也可以使网络扩展更容易。
带状光纤将许多光纤挤压到一个小空间里
带状光纤电缆将高光纤密度与多路熔接技术结合在一起。 在带状光纤电缆内部,导线在同一平面内彼此平行延伸。 (基本上,多组单根纤维 “被带状化” 在一起。) 这样,带状光纤中的所有光纤都可以同时拼接,从而减少端接所花费的时间。
从历史上看,这些电缆并不以灵活性而闻名。’ 它们仅沿其纵轴(称为 “优先弯曲轴”)弯曲,并且处理起来可能很困难。 为了避免因错误弯曲而损坏内部的光纤,制造商特意制造了坚硬的带状光纤电缆。 虽然这保护了光纤的性能,但却使处理和拉动变得复杂。
带状电缆在进行拼接之前还需要对带状进行分类并准备好放入拼接托盘中。’
然而, 柔性带状电缆可以解决许多此类问题。 它们以较小的外径提供最高的连接密度,并且比传统的带状电缆具有更大的灵活性。 (换句话说,它’更易于处理和安装。) 分类和带状化在工厂完成,与传统带状电缆(已经节省了时间)相比,这进一步减少了安装时间。
可扩展光纤配线架管理光纤连接
光纤配线架 (ODF) 在高密度数据中心环境中的光纤管理中发挥着重要作用。 它们可以处理大量的光纤连接,同时减少混乱并提高跳线和连接器等的可访问性。
这些系统的可扩展性也是关键,因此它们可以容纳不断增加的光纤数量,以支持更快的速度和更大的带宽。 随着时间的推移,您可以根据需要使用更多的盒式磁带、托盘和外壳来升级系统,从而充分利用宝贵的房地产。
例如,模块化ODF可以设置在各种配置中(背靠背或侧对侧),从而提供更多扩展选项。
随着光纤连接的增加,模块化 ODF 系统还可以轻松添加机柜。 当添加更多连接时,您可以部署更多机柜。
优化数据中心投资
随着数据中心速度的提高,Belden将继续与您合作,寻找能够在不影响性能的情况下支持高密度的系统和创新。
我们不仅擅长帮助数据中心为更高的速度做好准备,而且擅长优化投资以减少未来的开支。
观看网络研讨会,了解Belden数据中心解决方案。
相关链接
作者简介
Belden
Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。