Material Handling Blog Hero
你可以把 物料处理网络 想象成中枢神经系统。没有它,物料搬运设施就无法’控制和协调内部发生的活动。

 

当物料搬运网络性能不佳时,您可能会遇到以下问题:

 

  • 意外停机
  • 与技术系统和控制人员沟通困难
  • 长时间的运输延误
  • 缺乏支持知情决策的数据
  • 代价高昂的错误传达
  • 与供应商和客户的关系紧张
  • 销售额和收入减少

 

根据我们每天在现场看到的情况,我们确定了物料搬运环境中网络性能不佳的五个最常见原因。您的物料处理网络是否具有以下任何特征?

 

1.扁平且不分段的网络

 

扁平网络允许您的所有设备相互交互。虽然有些设备确实需要通信,但并非每个设备都需要与网络上的每个其他设备通信。

 

这种程度的 “过度连接” 可能会加剧安全问题。未分段的网络将成为单点故障。 如果出现问题—例如链接故障、设备故障等—,那么整个操作就会停止,包括接收、挑选、包装、运输等。如果一个设备受到损害,那么所有设备都会受到损害。网络上任何地方的攻击都会使整个组织面临风险。

 

扁平网络限制了可见性并限制了您控制每个设备可以执行的操作的能力。这也使得为特定设备、系统或应用程序优先分配带宽变得不可能。

 

我们建议创建分段网络,将企业IT和工业OT结合起来,以优化数据交换,保持成本和资源效率,同时在战略上保护它们。

 

这种方法可确保数据有条件且适当的流动。例如,某些数据可能仅从工厂流向办公室或从办公室流向工厂,而其他数据可能需要双向移动。可以通过在网络内创建通过 IT 和 OT 之间的相互防火墙连接的段来实现,其中 OT 网络是该防火墙上的 非军事区 (DMZ) 的一部分。

 

此额外的网络安全层可确保不受信任的安全区域和受信任的安全区域之间不会建立直接的网络通信。通过将网络划分为更小、更易于管理的子网,您可以提高网络性能、限制过多的流量、提高安全性并控制中断的影响。

 

当您的 OT 网络正确分段时,设备或链路故障只会影响其支持的区域—不是整个操作。

 

2.网络设计不充分

 

设计不良的网络缺乏强大的基础设施来支持设备、系统和应用程序。这不是’无法处理大量数据或自动化操作,并且会减慢物料处理的各个方面。

 

因此,设计不良的网络可能会因数据过载而导致’无法及时处理。这会导致网络延迟和工作流程延迟,使员工别无选择,只能手动填写订单。

 

在设计物料处理网络时,’遵循正确的步骤来创建 可靠、面向未来的网络。

 

此外,它’选择满足或超出性能要求的硬件非常重要。这不仅包括边缘交换机等设备,还包括布线和连接。

 

3.电缆端接不良

 

如果电缆没有’t 正确终止,那么您的网络可以’t 运行速度不够快。工作人员还可能会遇到连接中断和停机的情况。

 

偶尔会发生端接错误,特别是当工业以太网网络安装涉及安装数百根电缆(或更多)时—每个有八根导线。性能不佳可能是由于端接问题造成的,例如过度解扭、电线交叉、导体缺口等。

 

良好的质量控制程序对于确保正确端接和验证线缆端接是否正确至关重要。

 

您还可以选择专为更快、更轻松、更可靠的终止而设计的连接解决方案,例如 Belden’秒 DataTuff 工业 REVConnect® 连接性。连接器使用通用电缆管理器和单一工具来建立可靠的端接,而无需分开四对中的每一对。因此,使用此连接解决方案时返工率会显著下降。

 

4.电缆太长

 

电缆长度是确保物料搬运网络卓越性能的另一个重要考虑因素。例如,根据 TIA 标准,以太网电缆的距离限制为 100 米(328 英尺)。如果电缆超过该长度,则性能就会开始受到影响。

 

如果您知道您的应用需要更长的线缆长度,那么请寻找具有低插入损耗、结构精良且用于在更高温度下运行的长距离线缆。

 

此外,要确保遵守标准规定的适当距离,并保护线缆不受拉扯和干扰,以限制长时间的损坏并防止性能下降。

 

5.无线连接不稳定

 

当无线网络连接’不够强时,您的移动资产(例如 AGV、条形码扫描仪和自动存储和检索系统 (ASRS))就无法’连接到订单管理和仓库管理系统。这种沟通障碍会减慢进程并使进程变得复杂。如果您的移动技术’无法正常工作,那还有什么用呢?

 

当资产从一个地点移动到另一个地点时,信号强度对于消除干扰至关重要。超高速漫游接入点有助于在接入点之间切换连接时最大限度地减少漫游时间。为了确保稳定的无线连接,还请务必使用高性能电缆来创建与无线接入点的通信链路。网络还应按照 IEEE 802.11 标准 进行设计,并以非常高的带宽在 2.4 GHz 或 5.0 GHz 下运行。

 

您的物料搬运网络运作情况如何?

 

您如何知道这些问题之一是否正在影响您的网络性能?

 

与 Belden 合作进行 网络评估 和无线站点调查是一个很好的开始。我们’将详细了解您的工作流程、流程、挑战和机遇。然后,我们对您当前的网络进行深入审核,并制定业务计划以帮助您实现物料处理目标。

 

要进一步了解我们的网络评估可以做什么,请了解Belden如何通过确定实际行动来减轻停机时间和网络故障问题,帮助新物料搬运设施克服持续的网络困难。

 

为了完善您物料搬运网络设计的各个方面,Belden品牌ProSoft还提供具有超高速漫游能力的接入点,以支持从一个接入点到另一个接入点的快速连接。

 

我们的解决方案客户经理和解决方案顾问将为您提供支持。如果您想了解有关此主题的更多信息,请给我发送电子邮件([email protected])或 Mike([email protected])。