其中一些工作负载非常适合公共云环境,而其他工作负载则最适合私有云或多站点环境。无论您选择哪条云计算路径,所有有关云 数据中心 的讨论都会回归到您共享资源的方式。
在权衡云选项时,’务必了解其性能、安全性和成本影响,以避免失望并防止可能的 云遣返 (将数据从公共云移回本地)。
公共云数据中心的考虑因素
公共云数据中心将计算资源分散给多家企业,以降低成本。IT 基础设施由提供商拥有和管理,并且多个客户使用该基础设施来运行他们的工作负载。
想象一下像公共图书馆一样的公共云数据中心。有很多资源可供每个人使用,但是,除了你自己之外,你’不知道还有谁进出大楼—或他们’正在使用什么资源。
关于公共云数据中心需要记住的要点:
- 延迟可能是一个问题。例如,多个组织的工作负载可能同时在共享物理服务器上运行。
- 服务可根据工作负载需求轻松扩展;您可以根据组织中发生的情况添加或删除容量。’
- 您只需为您使用的资源付费,因此,运营费用是可预测的,并且易于制定预算。
- 共享访问和缺乏对数据的控制使得 安全成为首要关注的问题。因此,并非所有数据和应用程序都最适合公共云。
- 很多企业使用公共云来访问软件即服务(SaaS)应用程序,如Salesforce或Office 365。
私有云数据中心的考虑因素
私有云数据中心旨在由一个组织运营和使用,并在其自己的防火墙后面运行。它们可以在本地 企业数据中心 或由为组织管理场外专用设备和基础设施的第三方提供商托管。
资源共享仍然发生在私有云数据中心内,但只有某些人才能访问这些资源(仅限组织’的员工等)。
如果我们将公共云数据中心想象成公共图书馆,那么我们可以将私有云数据中心想象成私人拥有的图书馆:它们’仅对有限数量的人开放,并收藏个人资源。
关于私有云数据中心需要记住的要点:
- 可以提供在云端运行的效率(业务连续性、协作性、可访问性等),同时可以对资源、安全性和合规性进行更多控制。
- 不与其他云客户共享资源,则可以提高性能和安全性。
- 应用程序和基础设施可以轻松定制,以满足您的任何需求—无需担心兼容性或应用程序限制。
- 与公共云相比,资金成本和运营成本通常更高。
- 维护和管理责任由企业承担(除非由第三方提供私有云服务)。
- 很多企业是将私有云用于敏感的业务数据,如财务和发票、工资和人力资源管理等,以及对延迟比较敏感的应用程序。
多站点云数据中心的考虑因素
使用来自两个或更多供应商的云服务是业界所说的 “多站点” 或者 “多云。”在这些云环境中,企业应用程序和基础设施通常由多个提供商作为服务提供给一个组织。
关于多站点云数据中心需要记住的要点:
- 分散云投资可以防止公司与一家提供商捆绑在一起。
- 多站点环境可以在一家提供商出现意外性能问题时提高弹性和可靠性。
- 当涉及多家提供商时,复杂性可能会增加。
还有唐’不要忘记:混合云数据中心
混合环境也是一种选择。混合云 数据中心 让组织使用私有和公共云数据中心。工作负载可以根据需要在两者之间无缝移动,以最大限度地提高性能、安全性、合规性和成本。
例如,公司可以选择将敏感数据保存在私有云环境中,同时将公共云数据中心用于备份和恢复。
支持您的云计划的数据中心解决方案
我们提供业界最为广泛的数据中心产品,拥有数千种总包产品和可配置的解决方案,可以满足几乎任何数据中心传输需求。
如果您需要有关将工作负载迁移到云端的指导,或者确保您拥有合适的基础设施来支持数据中心工作负载,我们的专家将随时为您提供帮助。详细了解我们的 数据中心解决方案。
相关文章:
作者简介
Shad Sechrist
数据中心售前解决方案工程师
Shad Sechrist 于 2021 年加入 Belden,带来了电气和电子制造行业 20 多年的经验,包括数据中心设计、建筑基础设施咨询和网络设计。 他帮助为 Belden 的企业客户提供全面的数据中心解决方案,专门负责产品选择、物流、项目管理和流程改进。 他的咨询方式不仅能让客户得到他们需要的答案,还能帮助他们更多地了解他们的物理基础设施。