从表面上看,这似乎没什么大不了的,只是一个纸箱,可以帮助安装人员高效地移动大量的电缆。’ – 但电缆包装不仅仅是运输和储存电缆的一种方式。 它会影响安装的便捷性。
如今许多有线电视包装(例如有线电视机顶盒或有线电视纸盒)都是:’
- 未经防水防潮处理
- 由于内部装有木制线轴,因此重量很重,难以携带。
- 运费昂贵
- 运输和搬运过程中容易损坏
考虑到这些因素,就不难理解了:如果设计不当,看似简单的电缆包装可能会拖慢项目进度、增加成本,甚至可能损坏内部电缆。
在为下一个项目选择线缆和连接方式时,别忘了考虑其包装。以下是一些需要注意的线缆包装特性:’ …
1. 轻便且运输成本低
不要选择带有沉重木制线轴的包装盒,而是选择使用轻便但极其坚固的 PVC 线轴的电缆包装。 – – 这将减少搬运箱子所需的人力,并降低将箱子运送到工地的相关成本。
2. 加固把手
这似乎显而易见,但许多有线电视机顶盒并没有提供加固的把手。’ (或者,即使有,它们也位于侧面,难以触及,难以抓握,最终可能造成伤害。)’ – ’ 在这些情况下,安装人员有时会试图将盒子从其出料孔中提起(这会导致盒子撕裂)。 寻找一款在盒子前后都带有加固把手的盒子,这样’就容易抓握 – ,而且不会’撕裂。
3. 能够承受运输和搬运的包装盒
许多有线电视机顶盒采用传统的单层纸板设计。 相反,应该寻找双层瓦楞纸板设计,这种设计能够抵抗挤压、刺穿和撕裂。 如果箱子是为承受使用和滥用而设计的,那么它很可能也符合更高的货运标准。’
4. 防水涂层
防水涂层确保在雨雪天气或有液体意外洒到其上或附近时,其完整性。 – 业内很少有机顶盒在接触到水分后不会发生性能下降。’ 这是因为它们没有任何防水涂层。’
5. 降序长度标记
不要靠猜测,也不要试图通过提起盒子或透过小孔来判断盒子里还剩多少电缆,而是寻找带有递减长度标记的包装。 这些标记可以让安装人员一眼看出还剩多少电缆,这样他们就能在电缆用完之前提前知道剩余的长度。’
打造更优质的电缆包装
在了解到安装人员在使用机顶盒时经常遇到的问题后,我们决定设计一个更好的解决方案:Belden 的全新产品’ ReelTuff 卷盘式电缆包装盒。
我们分析了业内一些最流行的包装盒设计,并将它们最好的特性与全新的、独一无二的特性相结合,从而解决了电缆包装中最常见(也是最令人沮丧)的问题。’
目前已有超过 250 种 Belden 电缆产品采用 ReelTuff 电缆包装,而且这个数字还在不断增长。 –
作者简介
Linda White
产品线经理
琳达·怀特 (Linda White) 在 Belden 工作了近 30 年,负责管理广播和 AV 产品线,跟踪客户需求和购买偏好。 当发现有关行业、广播和 AV 客户或技术趋势的新信息时,她会确保在设计和开发新产品时考虑到这些数据。 Linda 参与了从最初概念到完成的产品创造,致力于改进 Belden 的现有产品,同时帮助为广播和 AV 行业开发新的电缆、连接器和组件。 在 Belden 工作期间,她曾从事广播和工业市场的产品管理工作,并负责监督内部销售部门。