国际机场行李处理系统的资产性能管理
12.16.2024
当一家大型机场因其行李处理系统 (BHS) 的复杂性和规模而面临管理和维护挑战(某些系统每年管理超过 7000 万件行李)时,他们向 Belden 寻求解决方案。我们的专家提供了全面的解决方案,简化了 BHS 的监控和维护,确保了持续高效的运行。该系统的部署使机场的运营效率显著提高,行李处理流程更加顺畅,客户满意度也得到提高。
挑战
- 管理 7,000 项资产,每年发生 7,000 万笔不良交易。
- 计划外的关键资产停机会扰乱资产可用性和运营。
- 预防性维护效率低下,过度依赖人工检查。
- 由于缺乏实时监控,备件管理不善,导致延误和成本增加。
解决方案
- Belden 建议第三方传感器与资产集成以进行实时数据收集。
- 实时数据传输到 AWS IoT Core。
- AWS 服务分析数据以预测故障并优化维护。
- 远程更新和配置可增强资产安全性。
- 用于实时资产性能可视化的用户友好型仪表板。
结果
- 大幅减少计划外停机时间。
- 主动维护最大限度地减少了人工检查,提高了效率。
- 通过优化维护和减少浪费显著节省成本。
- 提高资产的可靠性和运营效率。
- 可扩展的解决方案,适用于未来跨机场系统的扩展。
点击图片查看大图