客户
这家位于非洲的电力公司负责不断扩建其主要基础设施,以满足不断增长的人口需求。
该公司拥有数千名员工,为数百万客户提供服务,其电力部门专注于三个领域:电力生产、输送和分配。
该公司和另一家生产商所生产的电力通过输电系统运营商 (TSO) 和配电系统运营商 (DSO) 管理的庞大电网输送给客户。 为了支持实时电网监控和通信,该公用事业公司已在其大部分网络中配备了架空 OPGW 光纤。 其电网包括数万公里的:
- 特高压和高压线路
- 中压线路
- 低压线路
挑战
该公用事业公司的网络基础设施是使用一家全球主要电信设备制造商的设备建造的。’ 该系统采用 SDH(同步数字体系)技术,通过光纤传输数字信号。 SDH 虽然在其鼎盛时期非常有效,但已经使用了几十年,正在迅速走向过时。 网络标准和技术的快速发展使得 SDH 系统越来越难以满足现代性能、可扩展性和集成要求,因此公用事业公司需要进行升级。
此外,该公司在从设备制造商处获得支持以解决因基础设施老化而频繁出现的网络问题方面也遇到了困难。 这导致工人们只能自行处理问题,而没有足够的资源或专业知识来有效地解决问题。 维持正常运行时间和高标准的运营变得困难,这对服务可靠性产生了负面影响。
为了支持决策,贝尔登团队在整个过程中提供了广泛的技术指导。’ 他们还对该公用事业公司的实时网络进行了深入的概念验证,展示了贝尔登完整连接解决方案的功能和用户友好性。’’
为了克服这些障碍,该公用事业公司准备对其网络进行现代化改造、加固和保护,但它需要在确保关键应用程序(如其保护系统)继续无缝运行的同时这样做。 为了满足不断增长的需求,该公用事业公司还希望将传输层的带宽从 2.5 Gb/s 提高到 10 Gb/s,将接入层的带宽从 600 Mb/s 提高到 1 Gb/s。 由于其需求会不断变化,该公司还希望拥有一个可扩展的平台,以便将来能够以最小的投资和影响支持升级到 40 Gb/s 和 100 Gb/s。
除此之外,该公用事业公司还在为未来在其服务区域内举办的大型全球体育赛事的需求做准备。 因此,该国正在快速更新电网,建设新的变电站,并确保可靠的电力供应,以应对预期的需求激增。’
解决方案
通过密切的协调与合作,贝尔登的 XTran 平台 ’ 部署的目的是为了实现公用事业网络的现代化和精简。’
XTran 是一款模块化、完全集成的解决方案,能够以任何速率连接任何类型的应用程序。 这使得该公用事业公司能够在单一平台上运行其所有应用程序,包括关键电网保护、SCADA、访问控制、企业电话和局域网,从而消除管理多个系统的复杂性和低效性。 由于网络升级没有更换原有系统,因此造成的干扰和成本都降到了最低。
该平台的可扩展性将支持未来升级到 40 Gb/s 和 100 Gb/s 及更高速度,从而能够集成闭路电视和高级电网监控等应用,以适应该国人口增长后向可再生能源的转型。’’
由于 XTran 利用了专为运营商级网络设计的 MPLS-TP 技术,因此它能够提供确定性的性能,实现无缝、不间断的运行。 XTran 支持高级 QoS(服务质量)、带宽管理和强大的 OAM(运营、管理和维护)功能,帮助公用事业公司对流量进行优先级排序和监控,快速排除故障并保持高服务水平。 这对于电力传输和分配基础设施至关重要,能够确保电力输送的可靠性和实时响应能力,从而实现安全稳定的电力供应。
为了加强部署,贝尔登还提供了完全组装好的 IP54 防护等级的机柜,可防止灰尘、污垢和水。 这些机柜容纳了 XTran 平台,以及专用连接和信号增强功能,可实现超过 200 公里的网络跨度而不会出现信号衰减。
贝尔登’先进的同步技术确保整个电网的时间精度,从而实现保护和控制系统的无缝运行。 TXCare直观易用的管理系统,使公用事业公司的工作更加轻松。’团队高效地监督网络运营:’对他们来说,控制、监控和管理都很简单直接。
为确保网络持续以最佳状态运行,贝尔登公司正在提供持续的服务和支持,以保障长期运行和可靠性。 这种专业知识确保了公用事业的有效性。’员工们得到了他们需要的支持。
结果
贝尔登’XTran 平台有望改变这家公司。’网络运营,在可靠性、效率和未来适应性方面实现了可衡量的改进。 其输配电基础设施运行情况 更高的稳定性和韧性,以减少停电并支持增加的负荷。 保护和控制系统以精确的时间运行,进一步提高了稳定性和可靠性。
过去使用的分散遗留系统的复杂性和低效率已被一个可高效管理的单一平台网络所取代,从而减轻了员工的工作量。 感谢贝尔登’有了这些支持,这家公用事业公司不再需要独自应对其网络挑战。
公司已做好充分准备,迎接未来的增长和不断变化的需求,并制定了清晰的扩张路线,以适应人口需求的变化。