跳转至: 客户 | 挑战 | 协作 & 发现 | 解决方案 | 结果
客户
欧洲这家大型输电系统运营商 (TSO) 实时管理输电网络,运营着一个由大约数十万公里输电线路和数千个变电站组成的电网,每秒处理数万条数据。 其利益相关者包括发电企业、市场运营商、工业用户、分销商、第三产业中小企业和私营工业企业。
作为智能电网的架构师和变电站数字化和虚拟化的领导者,该公司的目标是在为客户和社区提供经济实惠的解决方案的同时,最大限度地提高输电系统效率。 为了实现这一目标,输电系统运营商采用了多种创新方法,例如:
- 部署下一代变电站
- 利用无人机维护基础设施
- 更有效地利用限电措施
挑战
随着电气化进程的推进、数据中心为支持人工智能而不断扩张以及可再生能源发电量的增加,输电系统运营商面临着新的复杂问题。 为了应对新的能源和更复杂的电力流动,电网必须变得更加智能和灵活,才能连接到所有可能的地方。’ 运营商还必须预见到更多(且更难以预测)的需求。
其旗舰项目之一是为变电站实施数字化和可互操作的控制系统,以支持不断变化的电力传输需求。 这需要新一代数字变电站自动化系统 (DSAS) 来处理动态和自适应自动化,该系统能够实时自动响应电网节点和边缘的变化情况,并通过虚拟化技术使电网更具适应性、效率和可靠性。 ——
为了使其电网控制架构适应下一阶段的数字化变电站发展,输电系统运营商需要一个具备以下条件的网络:
- 即使网络组件出现问题,也能确保关键任务运行。
- 防止网络攻击,并确保只有授权人员和设备才能连接到网络
- 在设备之间无延迟地传输大量数据,以支持变电站设备的实时监控。
- 作为精确时间协议 (PTP) 同步的备用方案,以维持变电站运行的精确计时。
协作 & 发现
输电系统运营商启动了该项目,向能够帮助其为未来网络做好准备的供应商征求方案。
Hirschmann 是 Belden 旗下的一个品牌,由于参与了之前的变电站现代化和数字化项目,它与该运营商已经建立了密切的合作关系。
TSO 非常重视 Belden 的 Hirschmann 网络交换机的灵活性,这使得在不同站点标准化和简化交换机配置变得更加容易,并支持跨网络的无缝集成。’ 正是贝尔登公司与贝尔登公司在合作伙伴关系、专业知识和可靠解决方案方面的良好结合,促使该公司选择贝尔登公司来负责这个项目。
解决方案
Belden 的 Hirschmann GRS1042 交换机,属于 Greyhound 1040 系列 部署了模块化、可管理的工业以太网交换机,以改造输电系统运营商的网络基础设施。 它们能够提高运营商数字变电站的可靠性、可扩展性和实时控制能力,以满足智能电网的需求。
这些开关不仅非常耐用,能够在恶劣环境下工作而不发生故障,而且还可以轻松根据具体要求进行定制。 随着需求的变化(例如整合可再生能源或扩大变电站容量),运营商可以根据需要进行定制。
这有助于实现设备标准化,改进备件管理,简化各地点的维护和升级,这对于关注运营效率及其持续举措至关重要。
在 Belden 提供的 24/7 全天候维护合同的支持下,该输电系统运营商 (TSO) 还受益于快速援助和最短停机时间,从而确保数字变电站的安全、持续运行,并推进智能电网的发展。
影响 & 结果
通过与贝尔登公司合作,简化和优化其数字化变电站现代化改造,该输电系统运营商得以开启新的可能性:
- 简化了网络架构,并通过减少其供应和管理的设备种类,降低了持续的维护工作量。 它还避免了在小型工作站上使用主时钟冗余的需要。
- 通过在变电站中实现更精简和标准化的局域网工程,加速网络设计和部署。
- 确保无缝集成 在其数字变电站生态系统中,GLC/PRP 接口、智能电子设备(IED)和虚拟化服务器之间实现了可靠的通信。
- 消除兼容性瓶颈 确保数据在网络中流动,并支持设备和系统之间的通信。
- 做好适应准备 为了满足不断变化的运营需求,电网可以整合新技术和能源而不会中断运行。
这些成果有助于为数字化变电站的创新和卓越运营奠定基础,确保输电系统运营商能够支持可靠、高效且面向未来的智能电网。