跳转至: 客户 | 挑战 | 深入了解 | 解决方案 | 结果
一家领先的汽车供应商如何从有限的可见性和反复的停机时间,转变为为工业 4.0 构建的分段式、可扩展的基础?…
KTH Parts Industries 面临着不断增长的生产需求、日益增长的网络安全压力以及无法跟上的网络。’
14 起停机事件。 能见度有限。 风险增加。
那么,究竟发生了什么变化?
顾客
KTH Parts Industries 是一家一级汽车供应商,为全球领先的汽车制造商生产冲压、焊接和组装的金属部件,支持大批量、精密驱动的生产环境。
KTH 在北美拥有多家工厂,以卓越的运营和不断改进工厂性能而闻名。—
但随着生产规模的扩大,复杂性也随之增加。
挑战
当你的网络无法跟上你的生产增长速度时会发生什么?’
随着 KTH 扩建其位于俄亥俄州的工厂,新的生产线、自动化设备和联网设备迅速增加。
但该网络并非为此而建。’
- 扁平化的二层架构可扩展性有限
- 设备数量激增至 2000 台以上
- 对网络问题的可见性极低。
- 停机事件变得更加频繁。
结果如何?
14 次意外的长时间停机事件,且无法明确找出根本原因。—
深入了解
当你无法完全看到网络时,如何修复网络?’
KTH 并没有一开始就给出解决方案。’
他们从探索开始。
详细的网络评估 — 从现场巡视开始,—发现了工厂内隐藏的脆弱环节、瓶颈和盲点。
团队第一次清晰地看到了:
- 连接起来的是什么
- 问题的根源
- 工厂各处的性能差异
这次视察改变了一切。
“我们希望能够鸟瞰全局,以便了解我们的网络正在发生什么,并在问题出现时迅速识别并排除故障。’”
— 吉姆·希恩达,KTH 技术支持组主管
解决方案
如何在不中断生产的情况下重建网络?
KTH 没有仅仅修补问题,而是重新构想了整个网络架构。
此次转型主要集中在以下几个方面:
- 从扁平网络过渡到分段 VLAN 架构
- 创建 22 个独立管理的网络区域
- 实施 管理型工业以太网交换机
- 引入冗余以限制故障影响
- 标准化可重复设计以利于未来扩展
每个区域现在都可以独立运作,在问题扩散之前将其控制住。 —
而且重要的是,这并不是一种彻底替换的方法。’ 与里士满案例研究类似,贝尔登通过连接传统设备并实现预测性维护(无需完全更换)对一座拥有 95 年历史的设施进行了现代化改造,这里的部署与计划停机同步进行,以避免中断。 — —
结果 & 影响
当你的网络不再是瓶颈时,会发生什么变化?
通过实施细分、提高透明度和加强控制,KTH 改变了其工厂的运营方式。
主要成果包括:
- 减少计划外停机次数
- 更快的故障排除和问题隔离
- 生产可靠性提高
- 可扩展的基础设施,以满足未来增长的需求
“如果某个区域出现问题,只会影响该区域,不会影响整个工厂。”
— 吉姆·希恩达,KTH 技术支持组主管
曾经波及整个工厂的风险,现在已变成可控的、可管理的事件。
为什么这很重要
为什么越来越多的制造商开始重新思考他们的网络布局?
因为压力并没有减弱:’
- 更多联网设备
- 更多自动化
- 网络安全风险增加
- 对原始设备制造商的期望更高
KTH 的转型不仅解决了当今的问题,还为以下方面奠定了基础:’’’—
- 预测性维护
- 实时运营可见性
- 新生产线的无缝扩展
- 工业 4.0 准备情况