Connect X In-building event hero

 

在 Connect(X) 2023 上与我们的智能建筑解决方案专家见面

 

了解跨多个行业垂直领域的具体Belden客户案例研究。

  • 最大程度减少DAS部署的成本和时间
  • 最大化边缘数据中心托管机会
  • 确保您的室内无线基础设施项目可扩展至 5G 和最新的智能建筑技术

 

欢迎参观我们的展位 405 & 407,详细了解我们针对无线、数据 中心和智能建筑市场:

 

空

 

 

用于数据中心和边缘

Belden DCX系统

处理大量光纤连接并增加光纤密度,同时不影响易用性。新的 DCX 系统优化了光纤基础设施的投资回报率,降低了资本和运营支出,从而降低了总体拥有成本。

 



 

空

 

 

用于DAS和智能建筑解决方案

故障管理电力系统(FMPS)线缆

 

长距离供电:

  • 比 PoE 的功率或距离高出 20 倍,最高可达
  • 2,000W,覆盖范围可达 2 公里
  • 安全供电:电源感应技术使 4 类系统同样安全—如果不是更安全的话—比 2 类和 3 类系统
  • 为DAS、PON、安全摄像头等提供具有成本效益的电源

 

 

 

空

 

用于DAS和智能建筑解决方案

OptiTuff® 迷你光纤电缆和预端接主干线

 

市面上用途最为广泛的光缆之一

  • 比金属铠装电缆轻 90%
  • 与金属铠装电缆相比,外径小 70%
  • 与非铠装电缆相比,外径小 50%

 


 

在Connect X与Belden专家预约会面

 

空间有限!今天就请求开会!

 

Steve Carroll,特约专家作者头像

Steve Carroll
Belden 5G/LAN/RAN 全球客户总监


与Steve预约会面





 

Find the right in-building wireless partner

Advancements in technology, increasing user demands, more traffic and new IoT devices are transforming our wireless networks. bringing all kinds of new opportunities to almost every type of business. Are you ready for what lies ahead? Do you have a partner to guide your wireless journey?

 

 

 

 


 

 

DAS模块截图

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。