Belden 工业交换机实现高速通信,满足日益增长的带宽需求
MSP40 交换机提供灵活的端口选项,以高达 2.5 千兆的速度可靠地传输数据
“可靠的高速数据传输不再是一种选择,而且随着数据比以往任何时候都多,工业网络需要跟上不断发展的带宽需求,’” <人>维诺德·拉纳>,Belden 产品经理。“我们在设计新的 MSP40 交换机时考虑了模块化,以便可以轻松更换不同的模块以满足当前和未来的数据传输速度。目前,需要单千兆和 2.5 千兆速度,但我们知道 10 千兆速度即将到来。我们设备的灵活性意味着您不需要’购买新硬件即可适应。”
MSP40 交换机提供了独特的功能组合 – ,旨在帮助网络工程师和系统集成商满足大型工业网络日益增长的带宽需求。
“MSP40 体积小巧、外壳坚固,非常适合空间有限的工业应用,例如轨道旁或地下矿井。现在,他们可以受益于高性能交换机,该交换机可以处理极端环境,同时还能以比以往更高的速度可靠地传输数据,” Rana 补充道。
随着 MSP40 交换机的推出,还推出了一种新模块,适用于需要更多功率的应用,例如平移 - 倾斜 - 变焦相机。需要时,以太网供电增强型 (PoE+) 模块可轻松提供额外的 120 瓦电力。MSP40 交换机上的所有模块均可在实时网络上热插拔,从而在网络维护或升级期间实现完全灵活性并延长正常运行时间。
作为工业以太网的早期创新者,Belden 了解工业 IT 并提供下一代工业网络解决方案,包括有线、无线和嵌入式产品。凭借其全球品牌 – Hirschmann、GarrettCom 和 Tofino Security – Belden 帮助公司最大限度地减少停机时间,并利用实时数据访问和控制 工业 Belden、Belden Sending All The Right Signals、Hirschmann、GarrettCom、Tofino Security 和 Belden 徽标是 关于Belden