Belden推出扩展型工业边缘解决方案

百通地平线 在之前的 ProSoft Connect 基础上构建® 平台,为管理工业边缘设备和数据提供新的增值解决方案。

 

密苏里州圣路易斯 – 2022 年 6 月 15 日 – 全球领先的专业网络解决方案供应商 Belden 将于 7 月推出全新 Belden HorizonTM 工业边缘解决方案。强大的新平台满足了快速增长的需求,即以更简单、无缝、安全、可靠的方式连接边缘的操作系统,同时保持与云的安全性和通信。Belden Horizon 控制台具有与 ProSoft Connect® 相同的安全远程访问 (SRA) 和持久数据网络 (PDN) 功能,但增加了其他功能的潜力,例如边缘编排、数据监控和使用短间隔数据的异常检测。

 

Belden Horizon 控制台采用了软件即服务 (SaaS) 技术,该技术将于下个月推出,使运营人员能够利用 “边缘编排” 功能更高效地管理工业边缘设备。边缘编排允许用户在本地或远程同时在一台或多台设备上部署和管理边缘应用程序。

“过去,当人们想到 Belden 时,他们会想到交换机和电缆,但我们’已经超越了这些,” Belden 边缘解决方案高级产品经理 Jeremy Friedmar 说道。“客户可以从 Belden 获得成熟的 IT/OT 解决方案,随着我们了解更多信息并推进技术,这些解决方案将继续扩展到新的应用领域。我们很高兴能够提供这项额外的支持技术,作为我们更广泛的 Edge 计划的一部分,让运营人员在需要的地方获得所需的工具。Belden Horizon 和我们即将推出的 Hirschmann OpEdge-8D 等边缘硬件产品是坚固耐用的工业级设备,可以承受恶劣的操作环境,使其比现有的 IT 解决方案更好。”

当 Belden Horizon 推出时,当前的 ProSoft Connect 客户将继续在新的 Belden Horizon 平台上获得无缝的、一流的 SRA 和 PDN,以及 Belden’ 卓越的安全功能;此外,他们还可以通过边缘编排更好地加入和管理边缘设备和应用程序。他们还可以期待即将推出的数据监控解决方案,该解决方案将允许在数据发送到云端之前在边缘应用许多数据洞察,从而节省宝贵的处理时间。

Belden Horizon 还具有虚拟锁定标记 (vLOTO™) 安全性。这一独特的创新为 Belden Horizon 控制台上的应用程序增加了价值,因为 vLOTO 要求用户在与网络建立安全连接之前获得许可。

“我们的带有 vLOTO 的安全远程访问 (SRA) 是业内最好的,” Belden 品牌 ProSoft Technology 的业务总监 Keith Blodorn 说道。“它在边缘工作,允许直接访问隧道以在操作级别保护远程设备的网络,最大限度地减少机器和流程停机时间并降低支持成本。它同时确保组织’的 IT 人员和更高级别的管理人员对整个网络的无缝可视性,从而有效满足 OT 和 IT 需求。”

Belden’ 的工业物联网 (IIoT) 自动化硬件产品组合包括 Hirschmann OpEdge-8D 和 ProSoft ICX35 工业蜂窝网关等产品,具有 Belden 固有的功能,如网络、路由和基本状态防火墙。

“工业市场走向数字化的趋势是真实存在的。组织已经意识到从运营数据中收集到的洞察力的商业价值,并渴望实施能够收集、可视化和分析这些数据的解决方案,”弗里德马尔说。“Belden’ 的 Edge 解决方案提供了关键基础设施,可将本地运营数据高效集成到各种应用程序中,从而产生洞察力,最终提高效率、最大限度地延长正常运行时间并实现持续的流程改进。”

关于百通 

Belden Inc. 提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场的关键任务网络基础设施需求。凭借旨在可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频量的创新解决方案,Belden 处于全球向互联世界转变的中心。该公司成立于 1902 年,总部位于圣路易斯,在北美、欧洲、非洲和亚洲拥有制造能力。欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

欲了解更多信息,请联系:

Lauren Robeson Menting
高级营销传播专员
661-716-5287
[email protected]