新闻稿

Belden Q2 2022产品发布包括高性能解决方案

Belden

第二季度发布的产品包括Hirschmann的网络和软件解决方案、Lumberg Automation的连接技术,以及RS-485线缆、OSP干式松套管线缆和Belden的Digital Electricity™认证4级线缆。


密苏里州圣路易斯 - 2022年5月25日
- 全球领先的专业网络解决方案供应商 Belden宣布六款2022年第2季度产品发布, 为客户提供新集成功能、安全远距离传输电力的新方法以及具有快速交货期的产品的产品。

 

网络和软件:

  • Hirschmann BXS千兆交换机为需要确保与终端设备和乘客信息娱乐系统进行快速、强大的连接而无需使用额外布线的工业工程师和火车制造商提供可靠、经济高效的解决方案。
  • Hirschmann GREYHOUND 105/106以太网交换机将坚固的工业硬件与高性能交换功能相结合,提供快速、安全、经济高效的服务和面向未来的连接。

 

连接:

  • Lumberg Automation LioN-X® IO-Link Masters现在可以通过CC-Link IE Field Basic 将三菱的PLC环境集成到生产车间的网络中。IODD解释器支持在网络服务器上上传 IODD 文件,以便轻松地对任何连接的IO-Link传感器或执行器进行参数化。

     

    线缆:

  • Belden的数字电力 (DE) 4级电缆最近获得了UL颁发的行业首个4级认证。随着建筑物变得越来越智能,数字线缆可以支持安全高效的新兴数字电源技术,传输的功率是以太网供电传输功率的近20倍,传输距离超过数百米,是交流电源的安全替代品。
  • Belden OSP干式松套管电缆采用无凝胶技术设计。为防止水迁移,这些子装置包含超吸水材料 (SAP) 而不是凝胶。目前的交货时间为八周,比竞争对手快28周。这些线缆可以快速到达工地,帮助客户按时完成工作。
  • Belden RS-485线缆确保安全、可靠的连接和性能,即使是长距离。阻燃的B2ca和Cca线缆在发生火灾时可减少对人员和设备的伤害。

 

关于Belden 

Belden Inc.提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场对关键任务网络基础设施的需求。Belden身处全球向互联世界转型的中心,凭借其创新的解决方案,旨在为当今应用程序所需的快速增长的数据、音频和视频,提供安全可靠的传输。该公司成立于1902年,总部位于圣路易斯,并在北美、欧洲、非洲和亚洲拥有制造能力。要了解更多信息,请通过网址www.belden.com访问我们;并在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

###

 

了解更多信息,请联系:

Lisa Williams

市场通讯经理

[受保护的电子邮件]

 

Holly Keller,

营销传播总监

[受保护的电子邮件]