新闻

Belden 的新型数字电力™ 电缆可长距离传输高功率

Belden

该电缆有铜缆和铜缆/光纤混合版本可供选择,旨在利用 Voltserver’数字电力™ 技术

密苏里州圣路易斯 – 2019 年 8 月 30 日 – 百通公司 (Belden Inc.) 是任务关键型应用信号传输解决方案的全球领导者,该公司很高兴地宣布推出其新型数字电缆,该电缆由其与数字电力的创造者 VoltServer 联合设计。电缆有铜和混合铜/光纤结构,可通过单根电缆长距离传输电力和数据。

 

密苏里州圣路易斯 – 八月 2019 年 30 日 – 百通公司 (Belden Inc.) 是任务关键型应用信号传输解决方案的全球领导者,该公司很高兴地宣布推出其新型数字电缆,该电缆由其与数字电力的创造者 VoltServer 联合设计。电缆有铜和混合铜/光纤结构,可通过单根电缆长距离传输电力和数据。

 

这条新电缆线路专门针对数字电力的需求而定制,可为以太网供电 (PoE) 和远程直流电源由于距离限制而无法支持的应用供电。’Belden’ 的数字电缆可提供比 PoE 高出 20 倍的功率或距离:在室内和室外应用中,功率高达 2,000W,传输距离可达 2 公里。

 

铜缆中的双绞线在安装过程中保持灵活性和性能,提高电气性能,加快安装速度,并通过提供易于识别的电缆对来减少混淆。该电缆由镀锡铜制成,具有防腐蚀性能,可延长使用寿命。

 

铜/光纤混合版本可帮助安装人员减少电缆库存(因为混合结构只需要一根电缆来储存和管理),并且只需拉一根电缆即可降低人工成本。

 

由于卷轴的默认长度为 2,000 英尺,而传统长度为 1,000 英尺,因此新型数字电缆还可以提供足够的材料来支持超过 500 英尺 – 的运行,并剩余电缆用于额外的电缆运行,从而减少了浪费。

 

“随着物联网的爆炸式增长,远程供电的需求也随之而来。许多无线设备’并不位于本地电源附近,” Belden’安全与电子电缆产品经理 Michael Bodzay 表示。“这些电缆是唯一专为支持数字电力工作方式而设计的特定应用解决方案:将能量和数据组合成数据包,每秒从发射器向接收器传输数百个数据包。该过程会持续监控情况,如果检测到问题,则会立即停止配电。”

 

数字电缆支持机场航站楼、会议中心、医院、高层酒店、体育场和办公大楼等场所的物联网和融合。电缆有屏蔽或非屏蔽两种类型,以两根、四根或八根为一对,直径为 14、16 或 18 AWG。

 

只有 Belden’ 的创新企业连接解决方案采用通用方法面向客户’ 企业,通过基于 IP 和传统解决方案解决信号传输需求,从而实现平稳迁移到融合。Belden’ 的广泛产品组合涵盖 LAN、数据中心、楼宇自动化、安全和访问控制,以确保信息顺利运行。卓越的全球服务和支持能力以及特定应用的保修计划完善了 Belden’ 的独特产品。

 

单击此处 了解有关 Belden’数字电缆的更多信息。