密苏里州圣路易斯–2026 年 7 月 9 日–全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出其新的 ProSoft Technology ELX3 ProLinx Edge™ 网关。 该方案将运营技术 (OT) 协议转换与基于 Docker 的轻量级边缘应用程序托管结合在单一的加固型硬件平台上,使组织能够直接在机器级别部署数据采集、数字连接(包括数字孪生/资产监控)和基于 CPU 的边缘分析。 网关在网络边缘收集和处理数据,以进行本地化决策。
随着数字化和工业物联网 (IIoT) 转型不断推进,各组织有了新的机会来提取、分析和利用 OT 数据,从而提高效率、减少废料和浪费并实现可持续发展目标。 ProLinx Edge Gateway 专为连接设备数量不断增长的大型复杂工业网络而设计。 石油天然气、电力分配、仓储物流等行业的制造商和能源运营商可以在一个适用于恶劣环境的单一设备中运行紧凑型 AI 推理模型、数字孪生连接代理和近实时分析容器,以及经过验证的 EtherNet/IP™ 到 Modbus TCP/IP 协议网关功能。 &
该网关提供强大的功能,使组织能够:
- 通过启用 EtherNet/IP™ 和 Modbus TCP/IP 数据交换,实现 OT 协议转换,从而允许现场不同设备之间进行通信。
- 通过支持自定义代码和算法创建,部署用户定义的容器,以支持机器学习和预测性维护、数字孪生/资产监控和近实时分析等高级应用。
- 面向未来的边缘部署 ,该平台旨在随着更多协议容器网关的发布而扩展。
ProSoft Technology 项目管理总监 Erik Syme 表示:“ELX3 非常适合希望整合来自不同工业物联网设备和传统运营技术设备的数据的工业企业,它将分散的自动化系统整合到集中式系统中,以便进行分析和采取行动。” “ELX3 同时支持 ProSoft 协议网关容器和自定义容器,使用户能够灵活应对当今要求最苛刻的边缘应用程序,并随着业务的发展而扩展。”
ProLinx Edge Gateway 经过精心设计,可承受冲击、振动和电磁兼容性 (EMC) 要求,工作温度范围为 -40ºC 至 +70ºC,额定等级为 I 类 2 区环境,适用于恶劣环境。 作为工业级解决方案,该网关可满足汽车、消费品、食品饮料、机械制造、流程制造、仓储物流、金属、采矿、石油天然气以及水和废水等各行各业的复杂需求。
了解更多关于 ProLinx Edge Gateway的信息。
关于Belden
Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。 我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。 在我们 120 多年的历史中,我们公司不断发展,但我们的宗旨始终如一——建立联系。 通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 X/Twitter。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
公共关系与思想领导力经理
1.317.316.6473
[email protected]
Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。