power line bucket truck

密苏里州圣路易斯–2026 年 6 月 16 日–全球领先的完整连接解决方​​案提供商 Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出其新型 PPC DiamonDrop™,这是一款单芯光纤入户光缆,旨在使最后一公里/入户宽带应用的现场端接更快、更容易、更可靠。 DiamonDrop 专为户外架空和地下安装而设计,其创新的核心设计使得在露出 900 µm 缓冲光纤时,护套能够干净利落地剥离,从而大大降低了电缆准备过程中的复杂性和光纤损坏的风险。

随着宽带扩展速度加快——尤其是在农村和难以服务的地区——安装团队面临着快速连接更多用户、保持质量稳定并尽量减少返工的压力。 DiamonDrop 旨在简化现场工作,而无需改变部署标准或操作程序。 与其他轻型扁平电缆相比,它在保持与大多数行业标准连接器选项和常见现场实践的兼容性的同时,提供了更高的易用性。

DiamonDrop 通过简化准备工作、支持灵活放置以及为室外植物环境提供耐用性,帮助团队实现更好的连接。

主要特点和优势包括:

  • 更快、更轻松的电缆准备:独特的芯线设计使得在露出 900 µm 缓冲层时,护套可以干净利落地剥离,无需任何特殊工具。
  • 连接器和硬件的灵活性:兼容大多数行业标准连接器和硬件,支持常见的端接方式。
  • 专为户外可靠性而设计:耐用、防风雨/防紫外线外套,专为户外植物使用而设计。
  • 专为架空和地下部署而设计:适用于架空、地下管道或直接埋设应用;在 NESC 重载条件下可支持 150 英尺跨度。
  • 符合标准:提供符合 RoHS 2011/65/EU 和 BABA 标准的选项

“在贝尔登,我们专注于创新,并不断寻找改进产品组合的方法,以确保为我们的客户成功部署 FTTX,”贝尔登宽带解决方案产品和创新副总裁道格·琼斯表示。 “DiamonDrop 的设计旨在消除最后一公里光纤工程中最常见的痛点之一——电缆准备和端接——以便施工人员能够在架空和地下环境中更有信心、更一致地完成安装。”

DiamonDrop 的应用和市场包括 FTTX 户外架空和地下部署,服务于电信运营商、农村宽带计划和数据基础设施项目。

要了解有关 PPC DiamonDrop™ 单芯光纤入户光缆的更多信息,请访问 DiamonDrop™ 光纤入户光缆–PPC 宽带 | 产品目录

 

关于Belden

Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。 我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。 在我们 120 多年的历史中,我们公司不断发展,但我们的宗旨始终如一——建立联系。 通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook,  LinkedIn 和 X/Twitter。 

关于付费搜索广告

PPC 是 Belden 旗下互联品牌之一,以其技术创新而闻名,是下一代宽带、视频和无线服务提供商的全球连接领导者,拥有广泛的网络架构。 百通互联品牌共同提供完整的连接解决方案,为企业和世界带来无限可能。

了解更多信息,请联系:

克丽斯塔·特雷什
全球市场营销经理 | 贝尔登宽带
+1.315.431.7372
[email protected]

Belden、Belden 标志、PPC、PPC 标志和 DiamonDrop 标志是 Belden Inc. 或其关联公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。