新闻发布

Belden 推出符合 TIA 标准的创新型小直径 6A 类电缆

Belden
使用下一代 6A 类电缆在狭小空间内安装更多铜线,以满足不断增长的带宽需求。

密苏里州圣路易斯 – 2025 年 5 月 29 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布推出其 10GXM13 6A 类电缆。凭借 Belden’在智能基础设施领域的领导地位,这款 0.230” (5.84 毫米)电缆为小直径 6A 类电缆设立了新标准。10GXM13 电缆具有增强的通道性能和 100 米的长度,完全符合电信行业协会 (TIA) 的要求。

数字化的推动增加了当今建筑物对更多电缆的需求。’凭借其小直径和无填充物设计,下一代 6A 类电缆创造了新的可能性。企业现在可以使用几乎与 6 类电缆一样小的电缆来部署 10Gig 链路,从而实现更大的捆绑尺寸,并能够将旧的 6 类链路升级到 6A 类,并部署更多的铜线,而无需铺设新的导管。

10GXM13 电缆使更好的连接成为可能,并让组织构建最大化价值的基础设施。

  • 节省空间和成本: 0.230” (5.84 毫米)的外径带来了新的安装机会,同时降低了导管支出。
  • 轻松部署和终止: 消除填充物可简化终止,并且与 REVConnect® 连接配对可缩短上线时间。
  • 减少浪费:无填料设计意味着更少的材料浪费和安装工序,助力可持续建筑实践。

“我们知道数据就是货币 – ,而 10GXM13 6A 类电缆是完整连接解决方案的重要组成部分,有助于使我们的客户’ 数据基础设施保持一致,” 医疗保健解决方案线经理 Joshua Goyke 说道。“智能建筑行业面临着不断增长的带宽需求,这对它们在狭小空间内安装更多铜线提出了挑战。凭借我们创新的无填充设计,我们’我们创造了 10GXM13 6A 类电缆,其外径明显小于传统的 0.250” 6A 类电缆。这一突破使这些电缆成为目前最小且最易于部署的 6A 类电缆,从而消除了速度慢的问题并最大限度地延长了智能建筑网络的正常运行时间。”

这些电缆适用于广泛的市场和应用。10GXM13 6A 类电缆非常适合商业房地产、数据中心、政府、医疗保健、高等教育、酒店以及体育场和场馆领域。

 

详细了解 10GXM13 6A 类电缆

 

关于Belden

Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook,  LinkedIn 和 X/推特

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
企业营销传播经理
[email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。