Belden推出Lite管理型交换机和全新Hirschmann操作系统
全新、易于使用的LEMUR Lite管理型交换机和Hirschmann入门级操作系统
密苏里州圣路易斯——2023 年 10 月 18 日—— 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 Belden Inc. (NYSE: BDC) 今天宣布推出其 LEMUR Lite 管理型交换机系列和 Hirschmann 入门级操作系统 (HiEOS)。新型、成本优化的 LEMUR 管理型交换机提供强大的功能,包括高级安全性和全千兆以太网,以支持当今复杂的自动化环境。LEMUR 交换机基于全新、先进的 HiEOS 软件构建,具有直观的 Web 界面,可简化设置和维护,无需任何特殊的信息技术 (IT) 专业知识。
面对数字化转型、日益严重的安全威胁和预算限制的挑战,企业需要能够提供基本功能、安全、坚固的设计且价格具有吸引力的产品。LEMUR 交换机具有以太网供电 (PoE) 和 PoE+ 选项,无需单独电源即可提供高达 180 W 的功率,并具有 IP30 防护等级,且根据国际电工委员会 (IEC) 62443-4-1 安全标准开发。
LEMUR Lite管理型交换机系列具有强大的优势,例如:
- 易于配置和管理,无需通过用户友好的HiEOS Web界面进行IT干预。
- 成本优化设计提供卓越的功能,包括全千兆以太网、高端口数和高级安全性。
- 基本功能,高可靠性 提供“设置后忘记”功能,以简化维护并降低总体拥有成本。
HiEOS 在 LEMUR 交换机上运行,提供必要的第 2 层管理交换功能 - 例如端口控制、远程诊断和 PoE/PoE+ 选项。HiEOS 不仅性能卓越,还提供丰富的功能集,包括:
- 增强的安全性 ——包括 SSHv2 和多个权限级别——提供高可靠性。
- 冗余协议,包括以太网环保护交换(ERPS)*、快速生成树协议(RSTP) 和介质冗余协议(MRP)客户端。
- 接口包括命令行接口(CLI)、简单网络管理协议(SNMP)、JavaScript对象表示法远程过程调用(JSON-RPC)和用户使用非常方便的Hirschmann Web界面。
Belden 产品经理 Mariel Oettinger 表示:“当今的企业面临着日益增长的自动化和 IT/OT 融合要求,从而推动了捕获、传输和分析大量数据的需求。“LEMUR Lite 管理型交换机系列采用成本优化、节省空间的设计,并配有易于使用的 HiEOS 网络界面,可提供所需的高级数据速率。这使得企业能够获得他们所需的所有基本交换机功能,而无需为不需要的功能付费,同时简化交换机管理并降低长期成本。”
LEMUR Lite管理型交换机系列可确保许多工业应用的耐用性和可靠性,包括制造、机器制造、食品和饮料、汽车和包装消费品,以及交通控制系统、火车站和机场。
详细了解全新LEMUR Lite管理型交换机系列。
*以太网环网保护交换(ERPS)即将推出
关于Belden
Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。我们正在超越连接本身——从我们制造的产品到我们通过以性能为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的产品。凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook, LinkedIn 和 Twitter。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
Belden、Belden 徽标、Belden Horizon、Hirschmann 和 Lumberg Automation 是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。