Belden推出支持最高数据安全性和可靠连接的产品

Belden
发布的包括 Belden 的 Cat6A 工业以太网电缆、Hirschmann’ 的 EAGLE40-6M 防火墙和 OpEdge™-4D 网关以及 ProSoft’ 的 Wi-Fi 6 无线电。

 

密苏里州圣路易斯 – 2024 年 11 月 18 日 – Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)是一家全球领先的完整连接解决方案供应商,宣布推出新的网络和数据基础设施产品,旨在为关键应用提供安全、高质量的性能。

 

数据编排 & 管理

  • Hirschmann OpEdge-4D 工业边缘网关 具有危险位置认证,并运行可使操作数据更具可操作性的应用程序。 OpEdge-4D 采用安全、易于使用的操作系统,支持任何行业的公司,包括流程制造、物料处理、运输和能源。

  • ProSoft ProLinx Edge™ 迷你无线电 具有不到 100 毫秒的无中断漫游功能,可实现以移动设备为特色的大规模应用,尤其适用于物流和物料搬运领域的应用。 Wi-Fi 6 能够为数百台设备提供可靠的连接,非常适合繁忙的物料处理和物流应用。 该无线电’的紧凑设计允许直接安装车载 AGV 和 AGC,从而节省空间。

  • CloudRail 管理的 OT 到云连接 软件使组织能够将现代设备与标准协议连接起来,并使用传感器改造旧机器来收集、规范化和处理数据。 简化的边缘到云数据流使得利用任何云中的边缘数据变得容易,从而提高效率。

 

数据采集 & 传输

  • Belden DataTuff® Cat6A 工业铜缆以太网电缆 专为轻型、中型和重型工业环境而设计,并提供多种温度等级、屏蔽选项、UL 等级和护套材料。 DataTuff® Cat6A 电缆现包含两种新的 PLTC 额定选项,可提供信号可靠性、抗噪性和出色的衰减和回波损耗,并提供 10 年产品保修。

 

详细了解这些解决方案及其支持的技术和应用类型。

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能和更安全。 我们’正在超越连接—,从我们制造的产品到我们通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性的专业知识和专用解决方案实现的目标。 凭借 120 多年的质量和可靠性传承,我们拥有继续建设未来的坚实基础。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 欲了解更多信息,请访问 www.belden.com;在 FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473(317) 316-6473(317) 316-6473(317) 316-6473(317) 316-6473(317) 316-6473(317) 316-6473(317) 316-6473
[email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。