紫色背景上的深紫色条纹波浪

密苏里州圣路易斯 – 2026 年 6 月 18 日 – 全球领先的完整连接解决方​​案提供商 Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出新产品和软件增强功能,旨在帮助客户构建更高效、更具弹性和更安全的 IT/OT 网络—,涵盖光纤基础设施、工业连接、网络管理和访问控制。

交通运输、能源和制造业的运营技术 (OT) 网络被要求做更多的事情:捕获更多现场数据、支持更快的响应以及连接更多远程资产,同时不影响正常运行时间、可预测的性能或安全性。 – Belden 最新推出的坚固耐用型基础设施旨在帮助运营商从 OT 开始,并扩展到 IT,在严苛的分布式环境中实现安全、边缘到核心的连接:’

  • Belden LioN-X IO-Link 主站 为分布式工业 I/O 提供坚固耐用的数字机器安装传感器连接,降低机柜布线复杂性,同时提高设备可见性、诊断和边缘实时数据访问。

  • Hirschmann IT DAP849 无线接入点 在 IP67 外壳中添加了 Wi-Fi 6 功能,并带有两个光纤上行链路,以支持更远距离的连接,并在恶劣、高电磁干扰环境中提供可靠的性能。

  • Hirschmann GREYHOUND GRS2000 L2/L3 交换机 提供高密度坚固型交换,骨干连接高达 10 GE,以支持网络扩展和面向未来的工业基础设施。

  • Belden 虚拟防火墙 TBF-800V 可防御针对 OT 的网络威胁,同时保持 OT 环境所需的网络正常运行时间。

在交通运输、能源和制造业等行业,这四项创新作为一个系统发挥作用:在现场数据创建的地方进行连接,在 OT 环境中可靠地传输数据,并在数据到达 IT 层时对其进行保护。’ 最终形成了一个现代化的边缘到核心 OT 网络,具有更好的可视性、更广泛的连接性和更安全的 IT/OT 融合。

新增产品和改进功能包括:

  • Belden FiberExpress XHD 光纤斜角配线架
  • Hirschmann Industrial HiVision 版本 8.7 – 新功能
  • Macmon NAC 6.5.0 和 6.6.0 – 新功能

 

了解更多关于这些产品的信息,以及它们支持的技术和应用。 

 

关于Belden

Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。 我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。 在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。 通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。 我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。 如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook,  LinkedIn 和 X/Twitter。 

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
公共关系与思想领导力经理
1.317.316.6473
[email protected]

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。 Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。