新闻发布

Belden推出在恶劣条件下提供安全电源连接和简化边缘到云数据流的解决方案

Belden
发布的产品包括 Belden 的光纤配线架系统和 EN-IEC 额定 LSZH AWG18 电缆、Lumberg Automation 的重新设计的电源解决方案、CloudRail 的新软件功能以及 Hirschmann 的新电源、软件和 SPIDER III 变体。

密苏里州圣路易斯 – 2025 年 6 月 5 日 – 全球领先的完整连接解决方案提供商 Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布推出专为在关键应用中实现安全、高质量性能而设计的新产品。

数据采集 & 传输

  • Belden FiberExpress XHD 光纤配线架系统 支持增加纤维致密化的趋势。这些面板有助于迁移到 40G、100G、200G 和 400G 网络,具有 1U、2U 和 4U 版本。

  • Belden EN-IEC 额定 LSZH RS485 AWG18 电缆 支持更长的 RS-485 运行,电压降更小,供电设备电流更高,并满足 BACnet MS/TP 等标准,确保工业应用中可靠的数据、电力传输和跨协议兼容性。

  • 重新设计的 Lumberg Automation M12 电源解决方案 在耐用性、灵活性和高电流处理至关重要的恶劣条件下提供可靠、安全的电源连接。凭借其扩展的屏蔽技术,该解决方案非常适合高需求应用。

  • Belden铠装火警线缆采用最优质的材料制造,在可用铠装取代导管的特定工业应用中可提供额外保护。

 

数据编排 & 管理

  • Hirschmann EAGLE40-03 HiSecOS v05.2.00 防火墙软件支持适用于 EAGLE40-03 的西门子 S7 和 S7 Plus 的 DPI 执行器模块以及其他协议。

  • Hirschmann RPSS 电源 具有成本效益、易于安装、功率输出高达 480 W 且效率高,可为流程制造、物料处理和机械制造等各行各业的公司提供支持。

  • Hirschmann SPIDER III 系列 通过 5 端口和 8 端口 SPIDER-SL 型号扩展其产品组合,提供内置服务质量 (QoS) 功能,根据一致性等级 A 提高以太网/IP 或 PROFINET 应用中的可靠数据传输。

  • 赫斯曼工业 HiVision 版本 8.6 通过新的许可选项加快软件交付和注册。此外,8.6 版本通过权限粒度提高了安全性,限制了某些用户’ 配置外部应用程序的能力。

  • PROVIZE Planner Suite 1.10 引入了扩展的电缆规划功能。另外还有新功能:网络可视化 PDF 导出简化了审查。进一步的角色和设备定义区分端点和设备并表示它们的功能。

  • CloudRail.OS软件现提供Docker容器,可以在任何类型的硬件或数据中心运行完整的CloudRail功能。

 

详细了解这些解决方案及其支持的技术和应用类型。

 

关于Belden

Belden Inc.提供完整的连接解决方案,为我们的客户、客户的客户以及全世界带来无限的可能性。我们推动思想和技术的发展,使未来更安全、更智能、更繁荣。在我们 120 多年的历史中,我们作为一家公司不断发展,但我们的目标仍然是 – 建立联系。通过将人、信息和思想的连接,我们让一切成为可能。我们的总部位于美国圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲提供制造服务。如需了解更多信息,请访问 www.belden.com;关注我们 Facebook,  LinkedIn 和 X/Twitter

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
企业营销传播经理
[email protected]

 

Belden 和 Belden 徽标是 Belden Inc. 或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden 和其他方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。