数据中心

现代汇接机房设计如何为您带来竞争优势

Denis Blouin

了解现代汇接机房设计如何让您的数据中心在三个方面获得独特的竞争优势:上市时间、可扩展性和停机时间。

 


 

您可以将数据中心的汇接机房(MMR)想象成一个网关:一个将组织与外部世界连接起来的地方。

 

作为您的空间与提供通信服务的运营商之间的中间地带,汇接机房为运营商提供了一个安全区域,使其可以在不进入您的数据中心或设施的情况下设置设备。

 

MMR还可以消除流量往返,以确保数据留在设施内,而不是传输到运营商的主网络并返回,从而降低成本并提高安全性。

 

汇接机房内包括:

  • 交叉连接或主配线架(MDF)
  • 用于运营商服务的机架空间
  • 入口设施(根据数据中心的布局,入口设施有时可能位于MMR之外)

 

为了支持顺畅的互联网交换和数据传输,必须支持现代数字需求,包括更高的密度、扩展能力和更少的停机时间。

 

您的汇接机房设计应该在数据中心内实现这三个竞争优势。

 

1. 加快上市时间和部署速度

根据麦肯锡的数据,仅在美国市场,数据中心需求预计到2030年将达到35吉瓦,高于2022年的17吉瓦。

 

随着需求的增加,数据中心将寻找在不牺牲性能的情况下弥补时间的方法。尽快使您的数据中心联机将帮助您更快地产生收入,并确保业务不会受到物理基础设施的阻碍。

 

为了加快上市时间和部署速度,您的连接架构需要尽可能高效。从光纤配线架(ODF)到布线系统,您为汇接机房选择的连接解决方案必需帮助您加快上市时间,而不是拖慢您的速度。这要从交货时间等考虑因素开始,并且贯穿整个安装和测试过程。

 

  • 快速可用的解决方案,例如通过当日发货,保证不会延迟项目或造成日程安排问题

  • 安装快速简便,不需要多种或复杂的工具,减少返工并最大限度地减少涉及的人数,使系统更快地启动和运行

 

2. 快速高效的可扩展性

可扩展性与增长息息相关。无需完全重建现有空间或设备即可快速添加或删除会议室资源(无论是供电、冷却、带宽还是其他资源),这有助于您的数据中心以适合企业、员工和客户需求的速度增长。

 

将可扩展性放在首位的智能设计可以在快速高效增长方面产生重大影响。

 

这意味着要寻找优先考虑以下各项的解决方案:

  • 水平或垂直扩展能力

  • 模块化,具有易于部署、配置和重新配置的标准化和可互换组件

  • 高密度可在狭小空间内管理众多端接,而无需随着密度需求的增长而增加面积

  • 迁移和大规模扩展功能,允许在不更改基础设施的情况下进行技术更改,例如从Base-16或Base-24迁移

 

例如,标准化系统和采购流程可以帮助数据中心运营商在托管空间快速增加安装新容器,或者为移动、添加和更改提供框架和灵活性,使其不受物理基础设施的限制。

 

例如,如果您经常部署组件,请验证您的数据中心合作伙伴是否可以始终在您需要时根据商定的时间表快速周转,以便您可以快速设置机架和护架。

 

3. 缩短停机时间和更少中断

如果汇接机房更易于运营和管理,它们不仅效率更高,而且更不容易受到人为错误导致的中断的影响。很多时候,人为错误是由繁琐的任务、不清楚的指令或手动流程引起的。

 

根据国际正常运行时间协会(Uptime Institute)的2023年度停机分析报告,60%的数据中心站点在过去三年中经历过中断。其中,25% 的受访者表示,他们最近一次数据中心中断造成的损失超过100万美元;45%的受访者表示,他们最近的中断成本为10000000万美元至100万美元。

 

该报告还显示,人为错误导致了多达80%的中断:

  • 员工未遵守程序(47%)
  • 错误程序(40%)
  • 运行中问题(27%)
  • 安装问题(20%)
  • 人力资源不足(14%)
  • 预防性维护问题(12%)
  • 数据中心设计问题(12%)

 

可以减少人为错误的连接解决方案是保持正常运行时间和运营的关键。

 

虽然减少汇接机房中的人为错误是一个多步骤的流程,但有一些简单的工作可以降低复杂性并减少出错的可能性。

 

例如,适当的标签可以帮助您跟踪部署各组件的部署位置、各组件的用途以及相互连接的都是哪些组件。另一个例子:外壳系统在每个连接周围提供完整和方便的接入,方便插入和移除,可以确保不会意外拔下错误的线缆。

 

随着数据中心设施的增长,Belden可以帮助您为汇接机房设计合适的架构。在汇接机房室设计和配置方面,我们可以与您合作,以满足对于可靠、高效、可扩展和快速部署的需求。

 

 

 

相关资源: