智能楼宇

为您的OptiTuff光纤项目选择正确的现场端接连接

Kikie Kunplin

借助我们新的光纤连接选项,您将能够在更多光纤应用中使用节省空间的OptiTuff解决方案,同时支持快速、简便的安装。

 


 

虽然光纤曾经是专为大型项目、远程连接和移动网络提供商保留的,但现在它已成为全球连接世界的重要组成部分。

 

因此,光纤布线几乎是每个企业或组织技术基础设施的基本组成部分,从多户住宅区和学校到医疗保健设施、游戏场所和办公楼。

 

随着光纤越来越普遍地用于支持从数据中心到FTTx和POL/PON的各种应用,也需要新的光纤系统来支持这些应用。

 

例如,在Belden的OptiTuff®迷你光缆问世之前,光纤应用往往受到现有光缆配置和路径的限制。在某些情况下,为了使光缆到位,必须牺牲性能。

 

网络设计师、集成人员、安装人员、技术人员和数据中心经理正在寻找一种重量更轻、线径更小的光缆,这种光缆必需既经济高效,安装又快速且易于安装,同时还具有类似于金属铠装产品的卓越机械性能。

 

我们以OptiTuff迷你光缆响应了这一需求,解决了传统金属铠装和非铠装光纤产品带来的难题。

 

这些专业人员在现场部署OptiTuff时,带回了另一条消息:他们需要一个端到端系统来支持更多的光纤连接选项,并改善现场端接应用中的OptiTuff迷你光缆管理。

 

因此,我们创建了新系统,并对现有FiberExpress(FX)线路的过渡点、连接器和配线架进行了改进,提供安装人员需要的方案:OptiTuff迷你光缆的现场端接光纤连接方案。

 

这些创新延续了OptiTuff迷你光缆为光纤安装提供的革命性突破,使安装人员能够在更广泛的应用中使用OptiTuff,确保OptiTuff的快速简便安装及其与我们畅销的FX熔接光纤接头和FX ECX配线架系统的兼容性。

 

对于OptiTuff现场端接光纤连接,我们现在提供:

  • 增加过渡或分支套件,以实现更好的光纤管理和布线。
  • 新的FX熔接支架,支持使用分支套件,并实现快速、高精度的拼接。
  • FX ECX现场端接盒支持与FX熔接接头的兼容性、更好的光纤管理和右侧或左侧线缆接入。
  • 在我们的FX ECX框架中集成辅助加强件,在安装过程中具有更高的刚度。

 

OptiTuff安装所需的组件取决于您的环境和项目。我们的OptiTuff连接系统指南可让您轻松确定下一个项目的连接需求。

 

开始使用之前,您需要了解:

  • OptiTuff迷你光缆的光纤数量:您会使用2芯、6芯、12芯还是24芯光纤结构?
  • 端接方法:会使用尾纤拼接还是FX熔接光纤拼接?

 

在您了解了这两个细节后,我们将帮助您获得所需的光纤连接和线缆管理配件,其中可能包括:

  • FX ECX接续盒:此方案支持使用OptiTuff迷你光缆搭配FX熔接光纤接头和FX ECX接续盒。
  • FX ECX现场端接盒:此方案支持将OptiTuff迷你光缆与FX ECX光纤配线架、FX熔接光纤接头和FX分支套件一起使用。
  • FX ECX配线架和分支套件:此方案支持将OptiTuff迷你光缆与预装尾纤的FX ECX接续盒一起使用。

 

有了新的连接方案,您将能够在更多光纤应用中使用节省空间的OptiTuff解决方案,快速、轻松地安装,同时改善线缆管理以实现保护和可访问性。

 

准备好在您的光纤项目中实现线缆和连接的更多组合了?从这里开始

 

相关资源:

OptiTuff迷你光缆可以为酒店业技术提供哪些用途

酒店光纤升级不必中断运营

为什么建议您考虑这种替代传统金属铠装光纤线缆的产品