当老化的 Frank C. Erwin Jr. 中心需要更换时,德克萨斯大学希望新球馆不仅成为德克萨斯长角牛女子队的主场 & 男士’篮球队,同时也是德克萨斯州奥斯汀最新的娱乐场所—世界现场音乐之都。
这意味着该场馆将设计用于举办德克萨斯大学篮球比赛和毕业典礼;奥斯汀社区的大学、社区、高中和其他组织的活动;以及现场娱乐界大腕的表演,如麦当娜、大卫·查普尔、比尔·伯尔、布鲁斯·斯普林斯汀和吉米·巴菲特。
进入德克萨斯大学穆迪中心’ 新竞技场。 场馆的规模,加上它所采用的技术,使其成为最 历史上最昂贵的大学篮球馆。 $375 百万,拥有 15,000 个座位的体育场是为音乐和体育而建的。
穆迪中心 旨在吸引人们—并将它们保留在那里。 球迷从抵达互动广场直到入座,都能享受到身临其境的体验。 以下只是穆迪中心使用的互联技术的几个例子。
无处不在的互联显示器和屏幕
中心悬挂式视频显示系统、带状显示器和选框显示器都旨在从场馆的任何位置为粉丝提供信息和娱乐。
四个中央悬挂的 LED 显示屏为各地的观众带来清晰锐利的图像,并具有可变的内容分区,支持一个大图像或视频、重播和图形内容 “区域” 在某些显示器上。
在这些中心悬挂的显示屏下方是一个环形显示屏和两个额外的视频显示屏,它们共享更多信息,并为前排观众带来独特的视野。
最后,围绕舞台周边运行的LED灯带显示屏可放大整个场馆的活动信息和图像。
交互式数字艺术
穆迪中心内的一件数字艺术作品采用了 LED 视频技术以及光挡板、漫射丙烯酸和 CNC 切割单板的分层组合。 它结合了音频并使用嵌入墙壁的红外摄像机来检测经过或在显示器前停留的人们。
当参观者走过作品时,它可以检测运动并做出相应的反应,为每次互动提供不同的体验。
AI安全检查
为了尽一切可能保护入场观众的健康和安全,人工智能传感器会在球迷到达时谨慎地扫描他们是否携带武器和违禁物品—无需走到一边清空口袋或打开袋子。
这样可以保持人流量的快速移动,防止堵塞入口,减少在安全线上花费的时间,并最大限度地减少场馆前方所需的保安人员数量,以便他们可以根据需要在整个设施中移动。
即取即走的便利
为了帮助加快满足粉丝的匆忙需求,穆迪中心使用自助点餐机,将引入建筑物的销售点系统数量增加了一倍。
然而,除了自助服务之外,它’也是少数几个提供开放式厨房设计的即取即走优惠的场所之一。 球迷们可以享用露天的、可随时取用的饮料冷却器和食品,例如爆米花和薯片,他们可以直接走进去,拿上他们需要的东西,然后走出来,而不需要排队或放下他们的物品并寻找要使用的付款方式。 相反,人工智能摄像头会持续记录您的物品,当您离开后,付款将通过移动设备和应用程序在后端处理。
创建可靠的连接
虽然创造终极粉丝体验需要多种类型的技术,但穆迪中心使用的技术有一个共同点:它们都依赖于网络连接。
平衡大型娱乐场所和篮球场的需求需要独特而强大的网络基础设施,以确保球迷能够享受无缝的现场活动体验。 对于这个最先进的场馆来说,接入和网络速度至关重要,因为它支持从数字门票和方向标牌到连接社交媒体和购买优惠的一切。
双 10G 主干网为场馆提供信号,包括公共 Wi-Fi 和有线网络,以及遍布整个建筑的 5G 和 1G 交换机—,并且’所有信号均由 Belden 通过数字电力™ 电缆、光纤系统和 6A 类系统等创新技术提供支持。
凭借场馆所采用的技术和功能,穆迪中心被《Pollstar》杂志评为全球最佳新音乐会场馆,并被《Billboard》评为 2022 年全球同等规模场馆中票房最高的场馆 ,尽管它每年只开放了半年。—
详细了解 Belden 如何支持场馆’的关键任务应用。
相关资源:
作者简介
Christine Williamson
全球客户总监
克里斯汀于 2019 年加入 Belden 团队,担任体育场馆战略客户经理。 她在体育广播行业拥有 25 年的工作经验,其中包括四届奥运会和美国各大体育联盟的众多项目。 威廉姆森具有独特的优势,能够理解观众和粉丝参与的重要性。 她孜孜不倦地致力于建立合作伙伴关系和解决方案,为体育场和场馆项目的各个方面增加价值。