德克萨斯州奥斯汀穆迪中心

对于穆迪中心来说,平衡大型娱乐场所和篮球场的需求不仅需要独特的设计,还需要独特而强大的网络基础设施。下载 PDF 版本

 

 

跳转至: 客户  |  挑战  |  深入了解  |  解决方案  |  结果

 

 

客户

穆迪中心位于德克萨斯大学奥斯汀分校的中心地带,取代了拥有 45 年历史的弗兰克 C. 欧文二世中心,成为德克萨斯长角牛女子 & 男子’篮球队的新主场。它也是世界现场音乐之都最新的娱乐场所,为本已强大的音乐界带来了世界一流的设施。

 

新的$375 百万、拥有 15,000 个座位的体育馆不仅举办德克萨斯大学篮球比赛、毕业典礼和大学、社区、高中以及奥斯汀社区的其他活动,而且还是现场娱乐界大腕的聚集地。每年至少有 150 多天,穆迪中心都会为该地区带来独特的活动,包括现场音乐、家庭和喜剧表演。 

 

挑战

平衡大型娱乐场所和篮球场的需求不仅需要独特的设计,还需要独特而强大的网络基础设施,以确保球迷能够享受无缝的现场活动体验。对于一个最先进的场馆来说,接入和网络速度至关重要,因为它可以支持从数字门票和定向到连接社交媒体再到购买优惠的一切。

 

让一座壮观的竞技场焕发生机—尤其是历史上最昂贵的大学篮球竞技场—绝非易事。

 

除了强调娱乐性之外,占地 530,000 平方英尺的穆迪中心还需要能够帮助其优先考虑安全的基础设施。作为 Sharecare 认证站点,穆迪中心在 600 多个检查站遵守 140 多项专家验证的标准。

 

它不仅依靠技术来遵守健康和卫生协议并加强健康安全沟通,而且还支持空气和水管理并提升粉丝体验

 

深入了解

穆迪中心是业内首个此类中心,由Oak View Group,Live Nation/C3 Presents,德克萨斯大学奥斯汀分校和文化部长Matthew McConaughey之间无与伦比的合作伙伴关系创建。

 

由于参与了气候承诺竞技场和瑞银竞技场项目—这两个都是 Oak View 集团项目—,Belden 已经与 Oak View 集团建立了牢固的合作关系。该公司在美国各地的许多体育场项目中都采用了其系统’

 

解决方案

穆迪中心发生的一切都依赖于连接,从仅限移动设备的票务到特许经营和Wi-Fi热点。

 

为了支持这种级别的连接,双 10G 主干网为场馆提供信号,包括公共 Wi-Fi 和有线网络,以及整个建筑内的 5G 和 1G 交换机均由 Belden 系统支持。

 

“我们在整个建筑中都使用了 Belden 布线,从核心到最终用户,” 穆迪中心技术总监 Heath Adams 说道。“它’不仅用于实际的建筑网络本身,还用于我们的跳线。数英里长的 Belden 系统贯穿整个竞技场。”

 

约 85,000 线性英尺的 Belden 数字电力™ 电缆有助于以经济高效的方式向分布式天线系统 (DAS) 传输电力和数据,从而改善场馆内及周围的蜂窝覆盖范围。这些电缆是与数字电力创造者 VoltServer 联合设计的,用于通过单根电缆长距离传输电力和数据。

 

该体育馆的广播控制室为比赛期间、赛前和赛后活动提供服务,由 Belden 的 12G-SDI 电缆提供支持,与双链路或四链路配置相比,该电缆可最大限度地延长单根同轴电缆上的 4K 信号传输距离,同时最大限度地减少重量和空间利用率。’’

 

Belden 的光纤和 6A 类电缆帮助穆迪中心部署球迷所期望的无现金、即拿即走的体验和自助结账优惠。

 

REVConnect® 连接性也用于加速系统安装。其可靠、简单且多功能的端接采用单一方法适用于所有 5e、6 和 6A 类端接,同时显著减少返工。REVConnect 还通过强大、可靠的绝缘穿刺接触器提高了网络正常运行时间。

 

最后,Belden提供了所有的扬声器和音频线缆,以确保为体育和音乐爱好者提供难以置信的体验,而Belden的安全、门禁控制和楼宇自动化布线则支持新场馆的关键任务应用。

 

“你’在这里,您可以找到 Belden 的一切产品,从 AV 制作(包括灯光和音响)到 IT,” 亚当斯说道。“我们所有的电话和电脑也都使用 Belden 电缆连接。”

 

 

结果

穆迪中心旨在吸引人们—并让他们留下来。球迷从抵达互动广场的那一刻起直到入座,都能享受到身临其境的体验。从戴尔科技广场到门廊套房,他们还可以随时’竞技场内发生的事情— 以及墙外的世界。

 

Belden 的高性能基础设施解决方案通过确保一致性、可靠性和正常运行时间使这些体验成为可能。通过在整个项目中为多家顾问、承包商和系统集成商提供支持,Belden 帮助该体育馆确保其能够于 2022 年 4 月 20 日按计划开放。

 

由于注重能源效率,穆迪中心还获得了 LEED 金牌认证— Belden 很荣幸能够提供布线和连接,以支持众多连接系统,使该场馆与同类建筑相比节省近 14% 的能源。

 

“当我们插入电缆时,我们知道’要去上班了,” 亚当斯解释道。“我们不’不必担心我们’永远不会有问题。我们知道它会完美地运行。”

 

穆迪中心凭借其融入场馆各个方面的技术和功能,被《Pollstar》杂志评为全球最佳新音乐会场馆,并被《Billboard》评为 2022 年全球同等规模场馆中票房最高的场馆。— 尽管它只在下半年开放。