准备好构建未来网络了吗?请首先以这5个问题检验自己
当您开始下一个网络项目时,请务必询问自己以下五个问题。他们不仅可以帮助您构建未来的网络,还将帮助您构建满足您独特需求的网络。
每个人都希望持续进行明智投资。网络基础设施投资也不例外。您需要效率、可靠性、连续性和安全性,以便您的组织能够随着创新的发展和需求的变化而实现成长并顺应形势。
当您开始下一个网络项目时,请务必询问自己以下五个问题。他们不仅可以帮助您构建未来的网络,还将帮助您构建满足您独特需求的网络。
1.您要解决什么问题?
每个项目都是因为需要解决问题而启动的。有些工作需要变得更好、更快或更容易。
例如,学生需要一种能够随时随地联网进行远程学习的可靠方式。工作人员需要能够操作新应用程序,而不必担心性能降低或连接问题。医生需要在内部和外部与临床团队、业务领导者和患者合作,以提供医疗护理。制造商需要找到完成工作并跟上消费者需求的方法,即便找不到合格的运营商也不受影响。
如果不能确定需求,就不能确定可交付成果,那么现在谈论项目还为时过早。所有人都必须从一开始就清楚项目的价值及其相关预期。
请记住:技术不是关键。没有任何解决方案仅仅是为了技术而部署的。部署它是因为它满足了业务需求,并且可能是生存所必需的。换句话说,技术只是解决问题的一种方式。例如,医院的目标从来都不是部署新的人工智能或扩展现实技术。当务之急是通过有效的护理和临床操作来改善诊断决策、个性化治疗计划并改善患者预后。
一旦确定了问题,您就可以寻找解决方案。但技术从来都不是目的,而是达到目的的手段。
2.怎样才算成功?
成功不在于拥有最好的技术或能够吹嘘拥有未来的网络,而在于满足依赖您的网络的人员和设备的需求。
对于校园技术项目,成功在于确保学生可以在线注册最需要的课程。在办公室环境中,成功在于提高员工的工作效率,因为可以让远程和现场的参与者进行沟通和协作。在医院里,成功在于更快地进行治疗和挽救生命,因为医疗专业人员可以更快地找到答案。在工厂,如果需求旺盛的产品更快地到达消费者手中,却不会牺牲质量或环境,就是取得了成功。
基准:当您让工作和生活变得更好时,您就明白自己取得了成功。
3. 您的策略是否可扩展且适应性强?
变化是永恒的。确保未来的网络具有可扩展性和适应性,只有这样才能确保它一直都能满足用户未来的需求,这一点既可以是快速、突然地增长,也可以是在需要时缩减规模,而不受物理基础设施或网络架构限制的约束。
为此,请考虑以下事项:
- 与技术无关的解决方案,不依赖于特定的技术或平台,而是让组织使用他们需要的任何内容来满足需求
- 标准化的连接基础设施和采购流程
- 模块化,具有易于部署、配置和重新配置的标准化和可互换组件
- 迁移功能允许在未来进行技术更改,而无需对基础设施进行重大改造
4. 您是否使用标准和最佳实践作为基准?
行业标准始终是项目的良好起点。但是关于标准,有几个要点需要记住。
首先,标准确定最低性能水平,且其存在旨在确保互操作性。它们不考虑其他变量,如成本、时间、业务需求或可维护性。标准本质上是确保网络“足够好”以正常运行的一组条件。
其次,为了确保您可以创建一个网络或数据中心来提供您所需的性能,而不会出现过度配置或配置不足,可能需要创建自己的内部标准。例如,内部标准通常超过TIA、IEEE、BICSI和ISO标准。
5. 您是否有一个与您的目标一致的合作伙伴,并且可以向您展示可能的方案?
这是一个复杂的世界,技术频繁变化。拥有合适的合作伙伴来简化构建未来网络的过程可以使挑战更易于应对。Belden随时准备帮助您改造您的网络,并确保它能够获取、传输、编排和管理您组织的数据,以便您可以使用您的技术来实现任何最重要的业务目标。
详细了解Belden如何帮助您完成项目,无论您的目标多么独特。