适用于办公楼、购物中心、住宅、交通和户外的高科技安全监控系统闭路电视摄像机。

 

虽然模拟摄像头首次有望实现广泛监控,但随着新技术的出现取代其低画质视频、糟糕的存储能力、检查镜头导致耗时的流程和高功耗,该技术已然时日无多了。

 

视频管理系统支持的 IP 摄像机现已成为行业标准,提供其前代产品无法提供的许多功能’t:

  • 更高的图像质量和更高的清晰度
  • 远程监控和管理
  • 更大的存储容量
  • 更快的镜头搜索功能
  • 分析和AI,用于检测可疑行为或异常事件
  • 能够根据需要快速添加摄像头

 

IP摄像头的规划注意事项

由于两种技术之间有所差异,从CCTV到IP的过渡存在重要的考虑因素。

 

带宽

IP 摄像机具有更高的分辨率,因此它们会生成更大的数据文件。 这通常意味着在将图像的模拟基带信号与同一图像的数字化版本(未压缩)进行比较时对网络带宽和存储容量的要求更高。

 

然而,IP 摄像机也具有压缩功能,可以控制带宽。 对于模拟信号,压缩通常会导致信息和质量损失—这就是为什么许多人听到这个词时会畏缩。

 

然而,数字压缩 “更聪明” 并且可以去除冗余、不必要或难以察觉的像素,以减少带宽消耗,而不会显著影响图像质量。 对于 IP 摄像机来说,压缩是一件好事:它可以创建更小的文件并减少带宽要求,从而可以更快地传输高质量的镜头。

 

例如,IP 摄像机的平均带宽消耗在 1 Mb/s 到 2 Mb/s 之间(假设 1080p、H.265 编解码器和 6 FPS 到 10 FPS),而模拟摄像机则没有’不需要网络带宽。

 

线缆

IP 摄像机’与同轴电缆兼容。 它们需要以太网电缆和 RJ45 网络连接器,这可能意味着您的网络基础设施需要升级。

 

电力

传统上,模拟摄像机比 IP 摄像机耗电量更大。 该领域的持续创新将继续推动 IP 摄像机的能耗下降。

 

虽然 IP 摄像机运行时所需的能量较少,但它们需要某种电源。 由于它们使用以太网电缆,因此 IP 摄像机有更多供电选项可供选择’同轴电缆和模拟摄像机可以做到这一点。

 

距离限制

IP摄像头的距离限制取决于几个因素,包括线缆类型和质量、电源等。

 

随着监控网络的扩大,摄像机被安装在偏远地区。 (例如,停车场、楼梯间、户外聚集空间、天桥或装卸码头。) 在许多情况下,这些设备可能不在交换机或电信室 100 米范围内—这是 TIA 标准对以太网电缆的要求。

 

有很多方法可以解决这个距离限制,例如使用光纤或混合光纤,或者在靠近摄像机的地方建造一个新的电信室。 但最实用、最具成本效益的选择是延长双绞铜缆的距离—,这要归功于 IP 摄像机的低数据速率。

 

确定IP摄像头的带宽要求

更低的带宽要求带来更好的图像质量:这看起来难以置信吗? 让我们’使用 这个在线计算器来测试这些说法

 

null

 

首先,设置分辨率、压缩、FPS(每秒帧数)和摄像机数量等参数。 然后,计算器估算网络带宽。 (例如,具有 1080p 分辨率和 H.265 压缩的相机是一种非常流行的规格。)

 

当您使用计算器运行这些参数时,它会生成所需的数据速率。 支持 IP 摄像机不需要’10 Gb/s 的速度,这意味着’也不需要 6A 类电缆。

 

下表还提供了视频的典型数据速度。 减少每秒帧数或色彩深度等因素可进一步降低带宽要求。

 

编解码器 解压缩 H.264 H.265 MJPG2000
分辨率 所需带宽
720p 829 Mbps 1.9 Mbps 1.3 Mbps 11.1 Mbps
1080p 1866 Mbps 4.3 Mbps 3 Mbps 25.1 Mbps
4K 7465 Mbps 17.3 Mbps 12.1 Mbps 100.2 Mbps

 

用于IP摄像头的远程IP线缆

IP 摄像机的最佳布线选择是什么?’ Belden’s RemoteIP 电缆 是为此类应用而设计的。

 

我们的 RemoteIP 电缆遵循 IEEE 应用标准,例如 10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T。 它们可以为最远 215 米外的远程 IP 设备提供数据和电源,是 Category 布线所能提供数据和电源的两倍多。

 

使用 RemoteIP 线缆,’可在 215 米处实现 10 Mb/s 的传输速度,在 200 米处实现 100 Mb/s 的传输速度,在 130 米处实现 1 Gb/s 的传输速度。它们还采用 22 AWG 导线,有助于信号传输更长的距离,同时保持线缆较低的发热量,从而保护电气特性。

 

这样,您就可以在任何需要的地方安装摄像头,而不必担心功率或距离限制。’

 

测试呢?

我们经常收到有关测试 RemoteIP 电缆的问题。 您可以使用与测试 6 类或 6A 类相同的设备—只需先更改测试设备上的设置即可。 (如果您按照 6A 类规格测试 RemoteIP 电缆,它将会失败。)

 

让我们以 Fluke 设备为例。’ 以下’展示了如何设置您的设备进行 RemoteIP 电缆测试的简单方法。

 

第1步

从屏幕上的线缆组列表中选择“制造商”。

空”src =“https://assets.belden.com/m/6acc9accd90df555/webimage-CableGroups-Test-1.png”data-damid =“8D644933-0EF1-459E-A88D85E73BE6DF03

 

第 2 步

从屏幕上的制造商列表中选择“Belden”。

null

 

步骤 3

从屏幕列表中为静压式规格选择“RIPPU CMP”,或为立管规格选择“RIPRU CMR”。

空”src=

 

步骤 4

从屏幕上的限制组列表中选择“供应商”。

空”src=

 

步骤 5

从屏幕列表中选择 “Belden 长距离信道” 或 “Belden 长距离永久链路” 。 通道测试包括电信室交换机和终端设备之间的电缆。 永久链路测试包括信道的固定部分(不改变或移动的部分)。’ 它不包括跳线或设备线。

空”src=

 

现在,您’可以自信地测试 100 米以外电缆的性能,并通过简单的 “通过” 或 “失败来验证性能下降。” 

 

 

相关资源:

作者简介

Josh Goyke

产品经理

Josh Goyke 毕业于普渡大学,获得销售/销售管理学士学位。 2017 年,他加入 Belden,目前负责该公司智能建筑解决方案平台的所有铜缆产品线。 Josh 专注于产品生命周期管理,确保我们提供可靠、简化且易于访问的解决方案,以满足企业市场不断变化的需求。