一名正在用平板电脑阅读的电气工程师。 一名电力工人工程师正在使用平板电脑,在电力塔附近工作。 能源商业技术产业概念

 

众所周知,世界各地的电网都依赖于老化的变电站、输电线路和通信网络。 尽管这些系统建于几十年前,但如今它们被要求支持电气化、人工智能、可再生能源等新需求。  以及电动汽车充电——所有这些都不会中断服务。 但现有的基础设施并非为此类运行条件而设计。

无论您的下一个项目是扩展系统容量以支持新的负载,还是升级现有系统以维持当前运营, 随着新的基础设施上线,传统资产都必须能够承载关键服务

无论您是计划建设单个变电站  无论是改造还是多年系统性现代化改造计划,升级都必须经过规划和执行,以确保电网始终安全可靠地运行,并尽可能减少和控制中断。 ( 或许能感受到每一次改变的影响,但你的 客户 不应该感受到。

从这个意义上讲,电网现代化就像是在一辆以 200 英里/小时速度行驶的汽车上更换轮胎。系统必须保持运转,确保用户连接,并持续满足严格的安全性和可靠性标准,同时还要更换核心组件、添加新技术,并不断改进底层网络架构。 


保持势头

在实现关键基础设施现代化改造的同时,如何降低风险而不至于使进程变得极其缓慢? 首先,请遵循以下电网现代化建议。  

如何降低电网现代化风险

这些核心原则应该指导电网现代化的方方面面,从高层架构到日常实施。

1. 保持系统运行,避免中断

传统基础设施已经深深融入日常运营,因此不可能在一夜之间用全新的、最先进的平台将其替换。

传统协议和设备不会很快消失,因此通信和网络层即使混合使用了新旧技术,也必须能够:’—’—

  • 承载传统流量和基于数据包的流量
  • 支持混合拓扑结构
  • 允许逐步迁移,而不是冒险进行一次性全面切换。
  • 与现有保护和控制方案集成
  • 提供清晰的监控和诊断,以便及早发现问题。

当您升级不能离线的资产时,需要采用并行系统方法。’’ 公用事业公司不能直接拆除系统 A 并安装系统 B,而应该在保留旧环境的基础上建立新环境,在此过程中验证性能和保护方案,然后分阶段迁移流量或功能。 这样,如果在电网现代化过程中出现意外情况,就有了明确的回滚路径。’

一步一步来

通过分阶段进行项目,在精心计划的阶段中交换组件和功能,同时保持现有系统正常运行,可以在不影响服务的情况下控制风险。—— 

2. 着眼长远的设计

人们很容易被一种闪亮的新选择所诱惑,这种选择或许能解决眼下的一个具体问题,但随着情况的变化,它是否仍然是正确的选择呢? 不考虑未来的扩展和使用场景就用一个系统替换另一个系统,可能看起来很方便很舒服,但从长远来看,这可能无法让你达到你想要的目标。

电网升级通常不是一两年的 IT 更新,而是多年(或数十年)的项目:项目越大,持续时间往往越长。’ 在这些漫长的项目周期中,当最后一个阶段投入使用时,一开始选择的硬件接近使用寿命终点的情况并不少见。’ 为避免这种情况,技术选择必须考虑您的长期技术路线图:未来在新的负载、应用和法规方面会有哪些发展?’ 需要哪些条件来支持这些目标? 

一个指导决策的问题

你可以通过问自己以下问题来检验每一个决定:随着时间的推移,这个选择将如何促进更好、更快、更强、更具可扩展性的发电?  

为了做出更好的决策,优先考虑那些提供较长产品生命周期、清晰的迁移路径以及能够随着电网和您的需求变化而灵活发展的合作伙伴和解决方案。—— 合适的合作伙伴可以帮助您在满足当前运营现实的舒适度与对未来的前瞻性愿景之间取得平衡。’

3. 标准化设计

可重复使用的设计、预制面板和机柜以及标准化的布局,为电力公司在电网现代化和升级过程中提供了诸多好处:

  • 缩短工程时间
  • 更短的施工工期
  • 简化调试
  • 组件更换简便,减少干扰
  • 随着需求增长,扩展速度加快
  • 更可预测的物料计划和库存管理
  • 简化运营和维护团队的培训和入职流程
  • 提高各站点间的性能一致性和合规性

当线路、变电站和电信设计遵循某些可重复的标准和设计参数时,就能在时间、成本和风险降低方面实现一致的交付。 此外,由于所有项目都共享相同的底层设计框架,因此您可以从每个构建项目中学习,并将这些经验应用到您执行的下一个项目中。

例如,数字化变电站使用标准化的、基于以太网的通信,例如 IEC 61850 而不是采用硬线连接的点对点连接。 这使得以下操作更容易:

  • 使保护和控制模块化
  • 在多个站点复制已验证的设计
  • 无需重新设计即可适应新设备或应用

4. 制定清晰的电网升级计划

新技术、模块化和标准只有在以下情况下才能发挥作用:’并以严谨、低风险的方式执行升级,从而确保了升级的成功。

 

电网升级项目蓝图

保持项目结构清晰、可预测且易于重复。

  • 提前进行工程设计和文档编制: 明确需求、验收标准和设计方案,以便每个人都能理解。 “成功” 看起来像是开工前的样子。

  • 在受控环境下进行构建和测试(工厂评估测试,或 FAT): 在将任何方案投入现场应用之前,应该在异地进行设计、构建和测试,以便及早发现问题。

  • 结构化安装: 设备到货并开始安装后,每个步骤都需要跟踪(什么)。’已经安装在哪里了?什么?’已经测试过了,什么’已准备好迁移等)

  • 现场验收测试(SAT): 确认新系统在实际环境中运行符合预期。 只有这样才能迁移功能和流量,使新平台全面投入使用。

  • 分阶段切换,并制定明确的回滚计划: 分阶段迁移服务,并保留一条安全路径,以便在发生意外情况时可以恢复到以前的系统。

  • 培训和交接: 让运维团队做好准备,以便他们能够运行和支持新环境,确保他们拥有反映最终系统的文档和培训。 

在整个电网现代化过程中,电信、保护和控制以及运营之间的协调至关重要,这样网络基础设施才能满足现实世界的需求。

充满信心地实现公用事业运营现代化

电网现代化不仅在于选择正确的技术,还在于找到一个了解如何应用该技术以降低风险、使升级切实可行、易于操作和易于重复的合作伙伴。  

那’这就是贝尔登的用武之地。我们完善的连接解决方案,加上我们的专家团队,能够帮助公用事业公司在不牺牲可靠性的前提下实现现代化。

我们还可以帮助您将模块化和标准化融入到您的设计和部署实践中,帮助您为变电站和通信站点创建可重复的构建模块。 这些构建模块可以在各个项目中重复使用和改进,从而减少工程时间和启动工作,同时提高各个站点之间的一致性。

我们与公用事业公司、系统集成商甚至标准组织合作,将高层次的目标转化为实际的设计。 这意味着可以为符合内部标准的网络架构提供建议,帮助选择符合长期发展路线图的产品,或者支持实验室和现场测试。

Belden 可以帮助您更好地、更快、更稳定地完成工作,同时又不影响您的公用事业公司每天赖以衡量的可靠性。 

了解更多关于我们能源解决方案的信息。


相关链接: