Circa-Swim-Pool-Blog-Hero-Trimmed

 

并且’这正是 Derek 和 Greg Stevens(被称为 “D 兄弟” 来自底特律)六年前开始讨论建立一个名为 西卡度假村 & 拉斯维加斯赌场

 

这座城市遍布赌场和其他世界级的娱乐场所,但 D 兄弟想要创造一种与拉斯维加斯其他赌场或度假村不同的体验。从入住到退房,他们希望网站的一切都能吸引游客来到市场。

 

赌场于 2020 年 10 月开业—几个月后,场地揭幕’512 间酒店客房—西卡度假村 & 赌场成为拉斯维加斯市中心’ 40 多年来第一家新建的酒店赌场。

 

它为客人带来了众多奢华的便利设施:

 

  • 严格限制未成年人进入的环境
  • 一个名为 体育场游泳,设有 40 英尺 x 143 英尺的高清屏幕、六个游泳池、池畔酒吧、小屋、沙发床和躺椅,分布在三个层叠的楼层
  • 世界’密西西比河以西最长的沙洲
  • 世界’秒 最大的体育博彩
  • 专为拼车出行而设计的交通枢纽
    Circa酒店酒吧案例研究 
     

但业主们没有’不想只在设施方面脱颖而出—他们想运用自己的聪明才智 每一个 财产的某个方面。

 

 

例如:由于畅通无阻的视野对于项目的许多组成部分(包括 Stadium Swim)都至关重要,因此所有基础设施都必须隐藏起来,并且不能有用于 Wi-Fi 连接的电线杆。而且,他们不想使用专用交流电源,而是想使用 数字电力™ (DE) 作为骨干配电基础设施。这将减少能源使用,并创建一个智能建筑,其中所有系统—从灯光和开关到室内气候控制和无线接入点—都可以进行远程控制和管理。

 

DE 由 VoltServer 创建,是一种突破性的全新电力分配方式。德里克和格雷格·史蒂文斯将成为使用该技术作为电力分配支柱的领跑者。这种方法要求布线和连接合作伙伴愿意跳出固有思维模式—并且熟悉并适应数字电力。

 

该合作伙伴就是贝尔登 (Belden)。我们的 数字电力™ 电缆 支持场馆’的骨干配电基础设施,安全地将数字电力延伸到尽可能长的距离。在许多情况下—包括在 Circa Resort & 拉斯维加斯赌场—,利用 DE 的网络可以由低压技术人员而不是电工来安装(类似于 PoE 电缆),从而节省时间和金钱。

 

在推出所有创新技术的同时,Circa Resort & Casino Las Vegas 也有一个不容错过的明确时间表。’为了节省安装和终止时间,安装人员依靠 Belden’的 REVConnect® 连接系统。其独特的芯线和盖子使他们能够完成 95% 的端接,而无需知道是否使用插孔、插头或耦合器。它还允许学徒和新安装人员仅经过几分钟的培训即可完成关键任务工作—,而不会出现安装问题或任何人需要检查他们的工作。

 

REVConnect 还在 COVID-19 期间成为了意想不到的救星—,这是项目接近尾声时出现的意外障碍。电缆安装人员能够完成一定程度的工作,然后离开现场,以便油漆工和其他承包商可以进来。各个工种无需交叉或并肩工作。

 

因此,Circa Resort & 拉斯维加斯赌场于—2020 年 10 月—在疫情期间提前近两个月开业。在城市需要新工作岗位的时期,业主们很自豪能够更快地为拉斯维加斯带来 1,500 个新工作岗位

 

“VoltServer 销售总监 Ken Hydzik 表示,拥有一位愿意改变这一垂直市场配电模式的所有者、顾问和制造商,对于改变游戏规则具有重大意义。” “我们’已经看到拉斯维加斯大道上对同样的数字电力模式表现出了浓厚的兴趣。”

 

除了降低水电费外,使用数字电力和 Belden’ 的 DE 电缆(而不是专用交流电源)还可以节省 $2 百万到 $3 百万之间的建设成本。

 

要了解有关该项目的更多信息—并查看该场地的一些令人惊叹的照片—,请阅读 Circa Resort & 拉斯维加斯赌场案例研究

作者简介

Belden

Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。