企业
更新后的包装设计减少了废弃物,支持Beldens的ESG目标
12.08.2022
编者注:
这篇博客是名为“Belden:一家富有责任心的公司”的系列博客之一,详细讲述了Belden确立并实现环境、社会和治理(ESG)目标的历程。本系列重点介绍Belden公司在ESG历程中的故事、活动和人物,及其作为一家有责任心的公司的历史和文化。
数十年来,Belden一直对减少废弃物有着敏锐的意识。减废可以创造效率,具有成本效益,并且有益于地球。在制定环境、社会和治理(ESG)目标时,我们知道减少废弃物将是我们实现环境目标的重要一环。通过这一过程,我们记录了我们的承诺,并于2022年4月向全世界宣布。我们努力减少废弃物,并在包装中增加可回收和可重复使用材料的使用,这对帮助我们实现ESG目标发挥了突出作用。这项工作同时也支持了我们客户的ESG目标。
在包装方面,Belden的工程师团队正在开发解决方案,目的是用纸板等易于回收的材料取代塑料等不可回收的材料,在生产线上(和现场)的实施效率也更高。目前正在进行的一个解决方案是更新Belden用于电线电缆产品的无线盘包装。在本文中,我们将向您介绍这个包装解决方案,并展示其实施的预期影响。
重新设计无线盘包装以增强可持续性
无线盘包装已在Belden使用了40多年,并在其便携性和易用性方面很好地满足了我们的需求。无线盘包装是使用专利Reelex技术将电线或电缆盘绕成一卷,然后将电缆放入纸板箱,并通过一根管子从整卷线缆的中间进行顺畅分配,便于取用。到目前为止,这根管子(称为“放线管”)一直是由塑料制成的。如今,通过Belden包装工程师的工作,一种用回收纸浆制成的新的放线管设计正在实施,以取代塑料放线管。这使得整个包装都可以进入纸张回收循环。转向完全基于纸张的可回收无线盘包装很重要,因为有大量证据表明塑料对环境的危害。从一次性塑料水瓶、杂货袋到食品容器和包装,各种塑料都会进入海洋,堆积在垃圾填埋场。过度使用塑料对地球来说是不可持续的。因此,重要的是,我们都要尽自己的一份力量来减少塑料的使用。在我们的无线盘包装中消除塑料成份只是Belden参与解决方案的方式之一。
我们将首先在墨西哥诺加莱斯生产工厂对我们的一种大容量6类数据线缆实施无线盘包装。我们的目标是在未来几年内更换所有线缆包装。
新的无线盘包装设计的影响
首先,让我们考虑一下我们计划更换为新的无线盘设计的包装数量,以及我们预期的实施进度。仅今年,我们就将有40,000个包装单位更换为使用纸质放线管的新设计。这意味着垃圾填埋场将减少40,000个塑料线轴。展望明年,我们预计将有多达600,000个包装单位采用新的无线盘设计。随着时间的推移,这些数字只会继续增加。这是我们为帮助我们实现将包装中可再生和可回收材料的使用量增加20%的目标所采取的重要一步。
用于无线盘包装的纸质放线管由Belden高级包装工程师Wayne Roussel负责开发。Wayne和他的团队与拥有卷绕技术专利的设备制造商Reelex密切合作,以实施这一解决方案。尽管其并不适用于所有尺寸或重量的线缆,但这一新设计将对我们显著减少废弃物和利用可回收材料的能力产生重大影响。
这对现场使用还会带来额外的好处。由于线缆的包装方式,安装人员在放线时不需要线缆架,他们所需要的只是纸板箱和放线管。线缆从纸板箱里拉出来时不会缠绕和扭结,而且无线盘包装非常便携,是需要在多个施工地点使用线缆的安装人员的理想选择。这有助于使工作更简单,更高效。
“我为Wayne和他的团队在开发这种可持续包装解决方案中所展现的创新感到非常自豪。”企业环境健康和安全高级总监Scott Dendler表示,“我们预计这种单一材料、完全可回收包装的实施将对我们实现环境目标的进展产生重大影响,并且帮助我们的客户利用废物回收的机会。我们继续期待开发出更多或大或小的方法,使我们能够成为环境的好管家。”