Is Your Colocation Data Center Ready to Handle More Demand?
Check out 5 ways that the right partner can help your colocation data center serve clients in new ways, generate more profit and create new revenue streams.
对于一些公司来说,将内部时间和资源投入到数据中心空间的日子可能正在消失。越来越多的企业决定依赖外部数据中心专家(主机托管设施),其核心业务是处理数据中心的复杂性、满足可持续性和效率需求以及管理和应对风险。
事实上,市场研究公司 BlueWeave Consulting 表示 全球数据中心托管市场 去年增长至 $51.25 亿美元,预计到 2029 年将以 15.65% 的显著复合年增长率增长,达到 $195.25 亿美元的价值。短短七年间就增长了 280%。
随着数据中心服务需求的增长,主机托管数据中心面临着严峻的挑战。您的主机托管站点是否已为即将到来的事情做好准备?找到合适的数据中心合作伙伴是关键。以下五个例子说明了合适的合作伙伴如何帮助您以新的方式服务客户、创造更多利润并开辟新的收入来源。
1.担任您的个人数据中心顾问
当企业进入主机托管空间时,他们并不总是知道他们想要什么或如何设置他们的数据中心基础设施——尤其是中小型公司。因此,他们可能会寻求各种网络服务和支持方面的帮助。您准备好提供他们所需要的东西了吗?
在您充当客户顾问的同时,与您合作的数据中心合作伙伴应该能够充当您的顾问,以便您可以满足客户的各种需求。
例如,考虑数据中心设计。合作伙伴可以帮助您创建诸如外壳、光纤组件和配线架等选项的“菜单”,让您的客户能够快速轻松地了解您提供的选项并做出正确的选择。
2.管理您的库存
为了响应客户需求并快速建立新客户,主机托管站点需要随时可用的库存,但管理库存可能既昂贵又耗时。
一些数据中心合作伙伴将承担您的库存负担,创建一个定制的、预先批准的产品清单,您可以根据需要从中提取产品,并相应地向您收费。他们可以通过增加主要产品的库存数量来确保您始终拥有支持一个或多个地点所需的一切。
3.支持快速周转空间
光纤组件等关键基础设施组件通常需要快速周转,以满足客户期望并最大限度地减少停机时间。
例如,如果您经常部署组件,请确认您的数据中心合作伙伴可以根据商定的时间表在您需要时快速地将其转交给您,以便您可以快速设置机架和笼子。
像 Belden 的 数据中心就绪计划 这样的解决方案也可以帮助您更快地工作。我们的铜、光纤和配件(电缆管理、配电等)预先安装在定制的、配置齐全的机柜中,可以使用单个零件号订购。这使得订购、拆包和部署变得更加快捷。
4.标准化您的解决方案以利用购买力
随着托管服务的扩展,站点管理员很容易就电源和网络连接等问题做出孤立的决策。
但是,集中资源并强调标准化可以提高购买力,并降低成本,确保您不会从其他地方购买可以使用的东西。
数据中心硬件标准化使技术人员能够使用通用的部件、技术和升级方法,从而使维护更顺畅、更快捷。
标准化环境还可以简化 IT 基础设施。即使像机架和机柜这样简单的东西,如果采用相同的组装工艺,从长远来看也能节省您的部署和维护时间。
合适的数据中心合作伙伴会花时间帮助您了解您的需求,然后制定灵活而标准的规范来适合您的情况。他们还将提供有关数据中心解决方案及其最佳实施方案的培训。
5.最大化空间利用率
空间是您最大的资产,这意味着您必须不断重新评估如何使用它。通过优化每平方英尺的使用方式(水平和垂直),您可以确保可靠的性能、减少浪费并最大化收入。
与数据中心合作伙伴合作,帮助您找到提高空间利用率的方法,使您能够在较小的占地面积内快速增加连接数量和密度。
Belden 的 DCX 系统 就是一个很好的例子。它可以在较小的空间内提供极高的光纤端接密度, 提高光纤密度 且不影响易用性。这优化了主机托管设施中光纤基础设施的投资回报率,减少了资本和运营支出,从而降低了总体拥有成本。由于 DCX 系统是模块化的,因此可以根据需要扩大或缩小规模。
通过协作改善您的托管数据中心
随着您的主机托管设施不断扩大, 了解更多 关于如何与 Belden 合作以提高收入并更好地服务您的客户。
我们的方法强调在特定解决方案中合作完成设计和配置,以满足可靠、高效、可扩展和快速部署的要求。
相关资源: